Xadow 可穿戴套件适用于 Edison

Xadow 可穿戴套件适用于 Edison,是一个完美的套件,用于制作基于 Intel Edison 的可穿戴设备。它包括一个名为 Xadow-Edison 的 Edison 扩展板和 8 个极小的模块,这些模块包括传感器、执行器、用户界面通信模块。通过连接灵活的 FFC,您可以快速制作一些有趣且酷炫的可穿戴设备。请注意,您需要自行准备一个 Intel Edison 和两根 USB 数据线。
部件清单
| 部件 | 数量 | 部件 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Xadow - Edison | 1 | Xadow - 三轴加速度计 | 1 |
| Xadow - Edison 编程器 | 1 | Xadow - 气压计 BMP 180 | 1 |
| Xadow - Edison SD | 1 | 电池 | 1 |
| Xadow - Q 触摸传感器 | 1 | 数字 RGB LED 柔性灯条 | 1 |
| Xadow - NFC | 1 | 白色电源线 | 5 |
| Xadow - 扩展板 | 3 | 红色电源线 | 5 |
| Xadow - 蜂鸣器 | 1 | 黄色电源线 | 5 |
| Xadow - 振动马达 | 1 | FFC 电缆包 | 1 |
| Xadow - OLED | 1 | 彩色打印教程 | 1 |
| NFC 标签 | 3 |
入门指南
连接
注意未填充的角落,所有模块的未填充角都指向同一方向。Xadow 模块的双面可以通过 FFC 连接两个模块,因此 Xadow 可以像手表或项链一样级联其模块,非常适合可穿戴原型设计。
- 通过矩形连接器将 Intel Edison 插入 Xadow-Edison。

- 使用 FFC 连接 Edison-Programmer 板并插入两根 USB 数据线,Edison-Programmer 板上的小开关应调至 Device 侧。

- 使用 FFC 连接 Xadow 模块。

- 在上传程序后,拔掉 USB 数据线和编程器,插入 Li-Po 电池,使套件可以移动。

开发环境
-
安装 Edison Arduino IDE 和所需驱动程序。点击 这里 查看官方教程。
-
下载示例代码
- 点击 这里 从 GitHub 下载源代码。

- 从压缩文件中提取示例代码。 打开 Arduino IDE,点击“文件” --> “首选项”,查看草图位置项,应为“C:\Users\xxx\Documents\Arduino”,导航到此文件夹并将项目提取到子文件夹“libraries”。

- IDE 设置
-
打开 Arduino IDE。点击“工具” --> “板”并选择 Intel® Edison。
-
打开电脑“设备管理器”找到“Intel Edison Virtual Port(COMx)”,点击“工具” --> “串口”选择 COMx。

- 上传草图
点击“文件” --> “示例”选择之前下载的示例代码。

示例
制作 LED 灯条
LED 灯条有 3 个引脚,要连接灯条和扩展板,您可以进行简单的焊接。连接 VCC 引脚、GND 引脚,并将信号引脚连接到扩展板的 MISO 引脚。

准备 NFC 标签
NFC 示例使用三个 NFC 标签作为钥匙来打开 LED 灯条,但首先您需要准备 NFC 标签,因为它们最初没有记录任何内容。因此,您需要使它们成为有用的标签。
步骤 1. 使用示例代码 FormatTag 格式化标签以便首次使用它们。

!!!注意 上传草图并打开串行监视器,当您看到 Place an unformatted Mifare Classic tag on the reader. 时,将一个标签放在天线板上。等待片刻,您会看到 Success, tag formatted as NDEF. 表示成功格式化,或者 Format failed. 表示标签可能已经被格式化过。
步骤 2. 打开示例 Cool_Light_WriteTag 并更改卡片记录 WRITE_TAG_MESSAGE。


步骤 3. 编译并上传代码。
步骤 4. 运行串口监视器,将 NFC 标签靠近天线,当串口监视器显示 Success. Try reading this tag with your phone. 时,一个有用的标签就已经制作完成了。重复步骤,更改 WRITE_TAG_MESSAGE 来写入其他标签。

示例-01: Cool_Light
我们在这里实现了什么
在这个示例中,我们使用 NFC 模块和 QTouch 模块来控制 RGB LED 灯带。QTouch 模块有 3 个按钮,通过触摸不同的按钮可以看到不同的灯光效果。

上传代码
点击 File>Examples>Cool_Light。


代码详情
#include <Wire.h>
#include <PN532_I2C.h>
#include <PN532.h>
#include <NfcAdapter.h>
#include <TimerOne.h>
#include "Seeed_QTouch.h"
#include "Seeed_ws2812.h"
#define SIG_PIN 12 //LED 灯带信号引脚
#define LED_NUM 5 //LED 灯带灯的数量
//省略部分代码...
void setup() {
strip.begin();
nfc.begin();
Serial.begin(115200);
color_domain_init(LED_NUM);
Timer1.initialize(150000); // 初始化 Timer1
Timer1.attachInterrupt(callback); // 将 callback() 附加为定时器溢出中断
}
void callback() // 定时器 ISR,用于读取 QTouch 数字并改变 LED 表现
{
int tn = QTouch.touchNum(); // QTouch 回调函数
if( tn == 0 | tn == 1 | tn == 2 ) {
colorChangeFromNumber(tn);
}
}
void loop() {
colorChangeFromString(getStringFromNFC()); // 从 NFC 读取字符串并改变 LED 颜色
delay(500);
}
结果
- 将 NFC 标签放到天线上以显示酷炫灯光。在这个示例中,你会看到 LED 灯带以三种模式发光:单色循环、流动色彩和彩虹循环。这三个标签中存储了不同的信息,放置不同的标签可以显示每种模式。

- 对于 QTouch,通过触摸其中一个按钮,LED 灯带会显示单色红、绿或蓝。

- 现在你可以断开 Edison-Programmer,并使用 Li-Po 电池供电。

示例-02: GlowingThermometer
我们在这里实现了什么
在这个示例中,我们使用气压计模块来监测温度、气压和海拔,这些信息会显示在 OLED 模块上。我们设置了一个安全温度范围 20 ℃ ~ 30 ℃,当温度超出安全范围时,振动器会震动,并在 OLED 上显示警告图片。当温度超过 30 ℃或低于 20 ℃时会触发警告。
现在打开示例 GlowingThermometer,编译并上传代码。

上传代码
点击 File>Examples>GrowingThermometer
代码详情
#include <Wire.h>
#include <SeeedOLED.h>
#include "Barometer.h"
#include <Seeed_ws2812.h>
#define LEDN 5
#define SIG_PIN 12
uint8_t color[LEDN];
uint8_t t[5] = {25, 26, 27, 28, 29}; //你可以设置 5 个温度步骤来追踪颜色
//气压计
float temperature;
float pressure;
float altitude;
float atm;
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Wire.begin();
SeeedOled.init(); //初始化 SEEED OLED 显示屏
initOledTitle(); //初始化 OLED 标题
myBarometer.init(); //气压计初始化
vibratorInit(); //初始化振动器引脚
strip.begin(); //初始化并开始灯带驱动
color_domain_init(20, 30, LEDN); //此方法用于获取温度升高与颜色变化的关系
}
//省略部分代码...
void loop()
{
temperature = myBarometer.bmp085GetTemperature(myBarometer.bmp085ReadUT()); //获取温度,bmp085ReadUT 必须先调用
pressure = myBarometer.bmp085GetPressure(myBarometer.bmp085ReadUP()); //获取气压
altitude = myBarometer.calcAltitude(pressure);
atm = pressure / 101325;
colorFollow(); //灯带随温度变化
TempAlarm(); //监测温度并发出警告
messagetoSerial();
messagetoOled();
delay(500);
}
//更多细节请查看下载的源码...
结果
- 默认 OLED 显示。

- 高温警告显示。

你需要加热 Xadow-Barometer 模块以观察当温度超出安全范围时会发生什么。
- 随着温度升高,LED 灯逐个点亮,颜色从蓝色变为红色。
示例-03: Edison-Pedometer
我们在这里实现了什么
此示例展示了如何制作一个计步器,用于统计一个人的步数。它使用了 Xadow – Edison 板、Xadow – OLED 0.96”、Xadow – 三轴加速度计和 Xadow – 蜂鸣器。OLED 屏幕将显示步数计数,如果长时间未移动,蜂鸣器将发出警报。此外,当 Intel Edison 板连接到 Wi-Fi 网络时,您可以通过网页浏览器查看步数计数。
上传代码
- 点击 File>Examples>Edison_Pedometer_with_OLED 并选择示例。

- 将
char ssid[] = STEST修改为您的网络名称,将char pass[] = 876543210修改为您的网络密码。

- 点击上传图标。

代码详情
#include <Wire.h>
#include <SeeedOLED.h>
#include <Wire.h>
#include <ADXL345.h>
#include "pedometer.h"
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <TimerOne.h>
#define MINUTES_TO_ALARM (60) // 如果在 MINUTES_TO_ALARM 分钟内未走足够步数,蜂鸣器将响 0.5 秒。
unsigned long curtime = 0;
unsigned long cursteps = 0;
int isWalking = 0; // 如果在行走,isWalking=1。
int ipprinted = 0; // 如果打印了本地 IP,ipprinted = 1。
Pedometer pedometer;
int stepIndex = 0;
char ssid[] = "STEST"; // 您的网络 SSID(名称)
char pass[] = "876543210"; // 您的网络密码
int keyIndex = 0; // 您的网络密钥索引号(仅 WEP 需要)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(88);
int serverconnected = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600); // 设置波特率为 9600bps
// 在此处放置初始化代码,仅运行一次:
buzzer_init();
pedometer.init();
Wire.begin();
SeeedOled.init(); // 初始化 SEEED OLED 显示屏
SeeedOled.clearDisplay(); // 清屏并将起始位置设置为左上角
SeeedOled.setNormalDisplay(); // 设置显示为正常模式(即非反转模式)
SeeedOled.setPageMode(); // 设置寻址模式为页面模式
WiFi_Init();
SeeedOled.drawBitmap(pmlogo,384);
printxybmp(3,1,5,24,WalkMan[stepIndex]);
printnum(4,6,"0");
curtime = millis(); // 获取当前时间
cursteps = pedometer.stepCount; // 获取当前步数
Timer1.initialize(200000); // 设置一个长度为 100000 微秒的定时器(或 0.1 秒 - 或 10Hz => LED 每秒闪烁 5 次,5 个开关循环)
Timer1.attachInterrupt( TimerISR ); // 在此处附加服务例程
}
void loop() {
// 更新计步器步数
StepsUpdate();
// 如果 Wi-Fi 已连接且未行走,打印本地 IP。
PrintLocalIP();
// 如果 Wi-Fi 断开连接,则重新连接。
if(WiFi.RSSI()==0){
status = WL_IDLE_STATUS;
}
// 如果在 MINUTES_TO_ALARM 分钟内未走足够步数,蜂鸣器将响 0.5 秒。
if((millis()-curtime > MINUTES_TO_ALARM * 60000) && (pedometer.stepCount - cursteps < MINUTES_TO_ALARM*60/2)){
buzzer_on(500);
curtime = millis();
cursteps = pedometer.stepCount;
}
}
结果
- 摇动 Xadow-三轴加速度计,您将看到计步器计数。

- 当计步器连接到 Wi-Fi 网络时,本地 IP 将显示在 OLED 屏幕上:

- 在连接到同一网络的设备上,打开网页浏览器,访问 OLED 或串口监视器上显示的 IP 地址,您可以看到步数计数。

- 您还可以为 Xadow-Edison 添加一个 LiPo 电池(如下图所示)。

- 现在有一个漂亮的手表外壳可用。您可以下载 3D 模型文件 并使用 3D 打印机打印。
以下是带手表外壳的效果:

提示
-
如果 Wi-Fi 已连接,本地 IP 将显示在 OLED 屏幕上。
-
访问网络服务器时,需要添加端口号(例如 88),格式如下:192.168.168.157:88
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。