如何在 reComputer 上运行 A-LOAM 3D SLAM
A-LOAM 简介
A-LOAM 是由 J. Zhang 和 S. Singh 提出的原始 LOAM(实时激光雷达里程计与建图)算法的高级实现。A-LOAM 的主要特点包括:
- 实时激光雷达里程计与建图。
- 使用 Eigen 和 Ceres Solver 简化代码结构。
- 在多种环境下具有高性能和鲁棒性。
A-LOAM 可用于自动驾驶、机器人和 3D 建图等多种应用。
本文档提供了在 reComputer Jetson 系列上使用 RoboSense RS32 LiDAR 传感器设置并运行 A-LOAM(高级 LOAM)算法的详细步骤。A-LOAM 是 LOAM 的高级实现,利用 Eigen 和 Ceres Solver 实现高效的实时建图与定位。

前置条件
-
RoboSense RS32 Lidar。
note- 确保您的 reComputer 正在运行 Jetpack 5.x。我们仅在 Ubuntu 20.04 和 ROS Noetic 上进行了测试。请按照本指南中的 reComputer 的 ROS1 安装 完成 ROS 环境设置。
- 确保您已按照教程 在 reComputer 上启动 RoboSense RS32 LiDAR 并在 ROS 中可视化点云数据。

开始使用
环境设置
- 步骤 1: 安装 gflags、google-glog、suitesparse 和 cxsparse3。
sudo apt-get install libgflags-dev libgoogle-glog-dev
sudo apt-get install libsuitesparse-dev libcxsparse3 libcxsparse-dev - 步骤 2: 安装 PCL(点云库)。
sudo apt install libpcl-dev - 步骤 3: 安装 Ceres。
wget ceres-solver.org/ceres-solver-1.14.0.tar.gz
tar xvf ceres-solver-1.14.0.tar.gz
cd ceres-solver-1.14.0
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install - 步骤 4: 将 A-LOAM 代码克隆到工作空间的 src 目录下(~/catkin_ws/src)。
cd ~/catkin_ws/src
git clone https://github.com/HKUST-Aerial-Robotics/A-LOAM.git
修改配置文件和源代码
-
步骤 1: 由于 A-LOAM 算法需要点云类型为 XYZIRT,而 RS32 LiDAR 的默认输出为 XYZI,您需要修改 ~/catkin_ws/src/rslidar_sdk/ 目录下 CMakeLists.txt 文件的第 8 行,将 XYZI 更改为 XYZIRT。

-
步骤 2: A-LOAM 默认订阅的点云主题为 /velodyne_points,而 RS32 LiDAR 的默认输出主题为 /rslidar_points。因此,需要修改 ~/catkin_ws/src/rslidar_sdk/config/config.yaml 文件第 26 行的主题名称为 /velodyne_points。

-
步骤 3: 如果您使用的是 C++14,请修改 ~/catkin_ws/src/A-LOAM/ 目录下 CMakeLists.txt 文件的第 5 行,将 C++11 更改为 C++14。

-
步骤 4: 如果您使用的是 OpenCV 4.x,需要更新 ~/catkin_ws/src/A-LOAM/src 目录下 scanRegistration.cpp 文件第 44 行的 OpenCV 头文件引用(如果您使用的是 OpenCV 3.x,则可跳过此步骤)。
替换代码
#include <opencv/cv.h>为
#include <opencv2/opencv.hpp>
-
步骤 5: 在 ~/catkin_ws/src/A-LOAM/src/kittiHelper.cpp 文件的第 91 和 93 行,将 CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE 更改为 cv::IMREAD_GRAYSCALE。

-
步骤 6: 如果您使用的是 tf2,需要修改 ~/catkin_ws/src/A-LOAM/src/ 目录下的所有 .cpp 文件 (kittiHelper.cpp, laserMapping.cpp, laserOdometry.cpp, scanRegistration.cpp),将 frame_id=/camera_init 更改为 frame_id=camera_init,仅删除 '/' 符号。

编译包
- 步骤 1: 返回工作空间,重新编译功能包并重新加载环境。
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
启动 3D SLAM
- 步骤 1: 运行 LiDAR 代码
roslaunch rslidar_sdk start.launch - 步骤 2: 运行 A-LOAM 代码
roslaunch aloam_velodyne aloam_velodyne_HDL_32.launch
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。
技术支持按钮说明
-
论坛支持:点击 论坛链接 访问 Seeed Studio 官方论坛,与社区成员交流并获取技术支持。
-
邮件支持:点击 邮件链接 联系 Seeed Studio 客服团队,获取一对一的技术支持。
-
Discord 社区:点击 Discord 链接 加入 Seeed Studio 的官方 Discord 社区,与开发者实时交流。
-
GitHub 讨论:点击 GitHub 讨论链接 参与相关技术话题的讨论,分享您的问题或经验。