Skip to main content

AI 人体检测与 Meshtastic 通知

介绍

本演示展示了一个边缘 AI 远程监控解决方案,将 reCamera 与 Meshtastic LoRa Mesh 网络集成。通过利用 reCamera 的端侧推理能力,本地 YOLO11n 模型可以识别人,并直接触发 GPIO 信号。该物理信号会促使一个 XIAO ESP32S3 节点在 Meshtastic 网络中广播“Human detected”告警。该架构支持集成多台 reCamera 和多个 Meshtastic 节点,以实现大范围覆盖。

硬件准备

Seeed Studio reCamera HQ PoE 8GB/64GBXIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit for Meshtastic & LoRaWio Tracker L1(Pro)

演示搭建

为了实现本演示,我们需要分别配置 reCamera 和两个 Mesh 节点。首先,在 reCamera 上运行一个 C++ 程序,当检测到有人时,该程序会触发 GPIO 信号。随后,我们需要将 Meshtastic 固件烧录到第一个 Mesh 节点上,使其能够监控该 GPIO 信号,并在信号被触发时向 Meshtastic 网络发送消息。广播的消息将被第二个 Mesh 节点接收;最后,将手机通过蓝牙连接到第二个 Mesh 节点,即可在手机上查看发送的消息。

reCamera 配置

warning

请确保你所拥有的 reCamera 底板是 PoE 版本,因为只有 PoE 版本的 reCamera 才具备 GPIO 接口。关于 reCamera 标准版与 PoE 版之间的差异,请参考 reCamera 2002(w) 8GB/64GB Hardware SpecificationreCamera HQ PoE 8GB/64GB Hardware Specification

如果你购买的是 PoE 版本的 reCamera - reCamera HQ PoE 8GB/64GB,可以直接使用它来复现本演示。

如果你购买的是标准版 reCamera - reCamera 2002(w) 8GB/64GB,则需要额外购买一块 PoE 底板 - reCamera Base Board PoE,并将其安装到 reCamera 上,以替换原有的标准底板。

下面的配置目的是在 reCamera 上部署一个目标检测应用。通过停止默认的 Node-RED 服务,使 reCamera 能够运行一个名为 model_detector 的专用 C++ 可执行程序。

该配置使用一个基于 COCO 数据集训练的 YOLO11n 模型来执行实时边缘计算。

最终目标是让 reCamera 能够自主检测特定目标(本例中为人)。一旦检测到目标,系统会通过将 GPIO 490 拉高到高电平来触发硬件信号。该硬件触发信号作为与 XIAO ESP32S3 + Wio SX1262 Meshtastic 节点通信的桥梁。

引出 GPIO 引脚

要在 reCamera PoE 底板上引出 GPIO 引脚,我们需要拧下底板的螺丝并取下外壳。然后,你会在底板上发现一个 6 针连接器。我们将使用该连接器上的 GPIO 490 和 GND。关于底板上该 6 针连接器等接口的更多信息,请参考 reCamera Base Board with PoE Hardware Specification

接下来,从 reCamera 包装中取出下图所示的延长线。这根线为 MX1.25-Dupont,6P,6Color:Red-Black-Yellow-Green-Blue-White 线材

将该线缆连接到底板上。最终连接效果应如图所示。GPIO 490 连接到绿色线,而 GND 连接到黑色线。

登录 reCamera

首先,按照本教程将 reCamera 升级到最新的 0.2.2 版本:reCamera OS UPgrade Tutorial。如果你的版本已经是 0.2.2,则可以跳过此步骤。

note

由于 reCamera 的摄像头资源是独占的,默认运行的 Node-RED 及相关 AI 服务会长时间占用底层图像驱动。如果在这些服务运行时直接启动 C++ 目标检测程序,会导致多个进程之间发生冲突,从而使 C++ 程序因无法正常访问摄像头而启动失败。

因此,我们需要通过 SSH 访问 reCamera,以确保在关闭 Web 服务后仍能远程控制设备;随后,通过 SSH 在 reCamera 终端中执行命令,停止 Node-RED 等后台进程,从而释放摄像头的占用,并为 model_detector 程序清理必要的硬件访问路径。

建立 SSH 连接

使用 MobaXTerm 等工具通过 SSH 登录 reCamera。默认 IP:通常为 192.168.42.1

  • 登录后,建议切换到 /userdata/ 目录,因为该目录通常用于存放用户数据和模型。

停止 Node-RED 相关服务

由于 reCamera 上默认运行的 Node-RED 服务会占用大量系统资源,在运行 C++ 演示程序之前,必须执行以下三条命令来停止它:

sudo /etc/init.d/S03node-red stop
sudo /etc/init.d/S91sscma-node stop
sudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop

上传模型与固件

使用 MobaXTerm 的文件传输功能(左侧文件面板中的上传图标),将以下文件上传到 /home/recamera/ 目录。

已编译固件:例如 model_detector 量化模型:例如 yolo11n_cv181x_int8.cvimodel

这里的 model_detector 是一个可执行文件。它是通过配置 reCamera SDK 并对 C++ 源码进行交叉编译生成的。该程序的逻辑如下:使用上传的 yolo.cvimodel 检测画面中是否存在人。如果检测到人,reCamera PoE 底板上的 GPIO 490 将被设置为高电平;否则将保持低电平

由于搭建交叉编译环境可能比较复杂,我们已为你提供预编译好的可执行文件。你只需下载并上传到 reCamera 即可使用。Compiled C++ Model Detector Code

关于模型文件,它是一个基于 COCO 数据集训练的 YOLO11n 检测模型,包含 80 个类别,可识别诸如人、车辆等常见日常物体。同样地,我们提供了下载链接,因此你无需自行训练或转换模型。下载后可直接上传到 reCamera。reCamera Yolo Models

note

建议具有嵌入式系统经验的用户修改源码并进行交叉编译。如果你有兴趣进一步探索,请参考相关文档。

授予权限并运行

在终端中,首先进入你上传已编译固件和量化模型的文件夹。然后为固件添加执行权限并启动检测程序。

chmod +x model_detector

为了便于可视化展示,model_detector 程序集成了 UDP 视频流功能。只要 reCamera 和你的电脑处于同一局域网(LAN)中,就可以在 reCamera 上运行该程序的同时,在电脑上执行 udp_receiver.py 脚本,实现实时预览。

note

该 UDP 流仅用于本地监控和演示(一个“额外”功能)。由于 LoRa 技术在物理带宽上的限制,Meshtastic 网络不支持也无法进行视频流传输。实际在 Mesh 网络上传输的数据仅限于诸如“Human detected”之类的轻量级文本告警。

执行以下命令,以 0.5(50%)作为置信度阈值示例来运行 model_detector 程序:

sudo ./model_detector [model_name] [confidence_threshold] [PC_IP_address] [udp_port]

其中:

  • [model_name]:量化模型文件的名称。本示例中为 yolo11n_cv181x_int8.cvimodel
  • [confidence_threshold]:用于目标检测的置信度阈值,范围为 0.0 到 1.0。值越高,检测结果越少但准确率越高。本示例中为 0.5
  • [PC_IP_address]:运行 udp_receiver.py 脚本的电脑的 IP 地址。本示例中为 10.0.0.228务必记住要使用你自己电脑的 IP 地址,而不是我的。
  • [udp_port]:用于视频流传输的 UDP 端口号。本示例中为 5000

下面是完整的示例命令:

sudo ./model_detector yolo11n_cv181x_int8.cvimodel 0.5 10.0.0.228 5000

现在,我们将在你的电脑上配置 udp_receiver.py 脚本。请确保你的电脑已安装 Python、OpenCVNumPy 库。然后,从链接 udp_receiver.py 下载 udp_receiver.py 脚本,并在你的电脑上执行它。本示例中是在 Windows Powershell 上运行:

python .\udp_receiver.py --port [udp_port] --scale [scale_factor]

其中:

  • [udp_port]:从 reCamera 进行视频流传输所使用的 UDP 端口号。本示例中为 5000
  • [scale_factor]:用于调整视频帧大小的缩放系数。本示例中为 1.5

下面是完整的示例命令:

python .\udp_receiver.py --port 5000 --scale 1.5

最后,你将在终端中看到实时检测到的类别信息(例如 Class 0)及其坐标。

同时,你的电脑上会显示实时视频流:

XIAO ESP32S3 + Wio-SX1262(Meshtastic 节点)配置

现在,我们将配置第一个 Mesh 节点。该节点负责接收来自 reCamera 的 IO 输出,并广播一条文本消息:"Human detected"

固件烧录

设备必须烧录特定的 Mesh 固件。由于 Mesh 网络独特的信道管理机制,在标准固件中,DetectionSensor 模块输出到 Channel 0 的信息通常会被丢弃。这样设计是为了防止高频检测数据堵塞 Mesh 网络信道。请按照以下步骤操作:

note

在烧录之前,请暂时将 Wio SX1262 扩展板 从 XIAO 上取下。虽然扩展板本身不会影响烧录过程,但它会在物理上挡住 XIAO ESP32S3 上的 BOOT 按钮。

  1. 首先,下载预编译的 Mesh 固件 Custom Meshtastic Firmware
  2. 通过 USB 线将 XIAO ESP32S3 连接到电脑,并进入 Bootloader 模式。你可以参考此指南 XIAO S3 bootloader guide
  3. 使用基于网页的烧录工具 Meshtastic Web Flasher,选择 Seeed XIAO esp32s3 设备,然后选择你刚刚下载的固件,最后点击 Flash 按钮将固件烧录到 XIAO ESP32S3 上。 有视频教程可供参考,但请记得烧录你下载的固件,而不是 Meshtastic 官方固件 Flash Firmware Video
  4. 烧录完成且未报告错误后,拔下 XIAO ESP32S3 以关闭电源。重新安装 Wio SX1262 扩展板,然后重新连接 USB 线到电脑。设备现在将使用新固件启动。

配置 Mesh 节点

配置 Mesh 节点有两种方式。首先,用 USB 线将设备连接到电脑,然后你可以:1:使用另一个 Mesh 网页工具 Meshtastic Web Client 通过串口访问 Mesh 节点;2:下载 Meshtastic 手机应用,通过手机上的蓝牙访问 Mesh 节点。这里我们演示在电脑上使用 Meshtastic Web Client 来配置 esp32s3 和 Wio Tracker。

note

iOS 和 Android 上 Mesh 应用的 UI,以及 meshtastic 网页客户端工具的 UI 可能有所不同,但具体配置(例如配置 LoRa 频段)都可以在各自对应的配置选项中找到。因此,如果你没有 iOS 设备,也无需担心;其他平台上的应用肯定也会有相应的配置选项。

note

Meshtastic Web FlasherMeshtastic Web Client 是 Meshtastic 提供的两个官方网页工具,分别用于配置 Mesh 节点和烧录 Mesh 固件。请不要将它们混淆。

1.确保你的 XIAO esp32s3 Mesh 节点已通过 USB 线连接到电脑。打开 Meshtastic Web Client,你将看到初始页面。现在点击 “+ New Connection”。

2.点击 "Serial",然后点击 "New Device",并选择你的 Mesh 节点所对应的端口。

3.进入设备配置页面;这里,我的设备名称是 "Meshtastic ff28"。

4.点击 'Config' -> 'Radio config' -> 'LoRa'

5.将 'Region' 和 'Modem Preset' 分别设置为 'US' 和 'Short Turbo':

note

实际上,对 Region 和 Modem Preset 的配置并没有严格限制,但你必须确保你所拥有的两个 Mesh 节点设备的 Region 和 Modem Preset 设置保持一致。在本文档中,我们以 'US' 和 'Short Turbo' 为示例。

6.现在,让我们进入 'Module Config' 并选择 'DetectionSensor'。

7.启用此模块,然后将传输间隔设置为 15 秒。

8.Friendly Name 设置为 'Human',Monitor Pin 设置为 '3',Detection Triggered Type 设置为 'LOGIC_HIGH'。

9.现在,让我们进入 'Channel Config' 并选择 'Ch1'。

10.将 'Role' 设置为 'SECONDARY',并将 Pre-Shared Key 格式选择为 '128 bit'。然后点击 'Generate' 以生成一个随机的 128 位 Pre-Shared Key。记住这个 Key,并将其保存到一个文本文件中以备后用。 同时,将 Name 设置为 'reCamera'。

11.最后,点击 'Save' 保存配置。等待设备保存配置并重新启动。

SjVzNWwzNTEwQWZUWlo0Yg==

Wio Tracker L1(Meshtastic 节点)配置

Wio Tracker 的配置与上面类似,我们仍然使用 Meshtastic Web Flasher,选择 'Wio Tracker L1',并烧录官方 Meshtastic 固件,而不是你上面下载的自定义固件。请参考 Wio Tracker L1 Firmware Flashing Tutorial

与上面相同,我们将 Wio Tracker L1 的 Region 和 Modem Preset 设置为 'US' 和 'Short Turbo'。然后,启用其 Channel1,并将 Pre-Shared Key 设置为你上面生成的 128 位 Key。

组装

与上面相同,我们将 reCamera 上的 GPIO490(绿色线)连接到 XIAO esp32s3 的 D2 引脚,并将 GND 连接到 GND 引脚。然后,系统就会开始运行。

当连接建立后,你会听到 Wio Tracker L1 发出声音,并且 Wio Tracker L1 的显示屏上会显示“Human detected”文本。

技术支持与产品讨论

感谢你选择我们的产品!如果你在特定定制目标方面需要指导,或希望进一步扩展工作流程,欢迎随时联系我们。我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...