Skip to main content

使用 reCamera 的 AI 停车管理演示

简介

停车位可用性是商业停车场住宅车库工业园区校园停车管理等场景中的常见需求,运营商和用户希望快速了解哪些车位被占用或可用。

本项目提供了一个开箱即用的演示,专注于以下应用功能:

  • 停车位检测:检测摄像头视野内每个停车位的占用状态。
  • 防抖动/稳定化:减少视觉抖动和短期检测波动,使结果更加稳定。
  • 计数和汇总:自动汇总当前停车状态,如可用车位数量。
  • 屏幕可视化:直接在预览界面上显示检测结果和车位状态,便于快速验证和演示。

硬件准备

要运行此停车管理演示,只需要一台 reCamera 设备
支持所有 reCamera 变体。

您可以根据部署需求选择任何版本的 reCamera

  • reCamera 2002 系列(Wi-Fi)
  • reCamera Gimbal(云台)
  • reCamera HQ PoE(以太网 + PoE)

注意:
PoE 版本不支持 Wi-Fi,必须通过支持 PoE 的交换机连接到同一本地网络。

reCamera 2002 系列reCamera GimbalreCamera HQ PoE

设置演示

步骤 1:配置 reCamera

首先,请按照官方入门指南完成 reCamera 的基本配置:reCamera 基本配置

完成初始设置后,确保设备已通电并正确连接到网络。
然后,访问 reCamera 管理界面并进入 Node-RED 工作流页面。

如果您能成功访问如下所示的 Node-RED 工作流界面,说明配置已成功完成。

步骤 2:下载并上传工作流文件

此演示提供了一个预配置的工作流文件,其中已经设置好了所有必需的节点和连接。
无需手动创建或配置任何 Node-RED 节点。

请从我们的 SenseCraft AI 平台下载工作流文件,然后直接导入到 reCamera 中。有关 Sensecraft AI 教程,请参考链接 访问 SenseCraft AI reCamera 仪表板

导入工作流后:

  • 所有检测、可视化和数据处理节点都将准备就绪。
  • 无需额外的参数配置。
  • 部署后可立即启动演示。

工作流成功上传并部署后,reCamera 将自动开始在后台运行停车位监控演示。此工作流设计为端到端停车位监控管道,完全在 reCamera 上运行。高级逻辑如下:

  1. 视频输入
    摄像头持续捕获视频帧并将其发送到 AI 推理节点。

  2. AI 检测
    检测模型识别停车相关对象,并输出带有类别标签(free / car)和置信度分数的边界框。

  3. 车位关联和稳定化

    • 使用 **IoU(交并比)**在帧间匹配检测到的边界框。
    • 每个车位只有在连续检测到固定帧数后才进入稳定状态
    • 容忍短期遗漏以防止错误的状态变化。
  4. 车位池管理

    • 每个停车位都存储在车位池中,包含其位置、状态历史和稳定性计数器。
    • 消失时间过长的车位会自动移除。
  5. 可视化层

    • 边界框、中心标记、标签和状态面板以 SVG 叠加层的形式渲染。
    • 可视化通过 WebSocket 实时更新。
  6. 自动后台执行
    部署后,工作流在后台自动运行,无需手动触发。

检测结果如下所示:

从显示的结果中,您可以观察到以下元素:

  • 边界框
    每个停车位都与一个检测区域相关联。系统根据 AI 模型输出将每个区域分类为 freecar

  • 中心标记(圆圈)
    在每个稳定停车位的中心绘制一个圆圈。

    • 绿色圆圈表示空闲车位
    • 红色圆圈表示被占用车位
  • 车位标签和坐标
    每个车位都标有标签(例如 Slot1Slot2Slot3)以及其中心坐标 (x, y)
    这些标签从您通过 Node-RED 提供的车位名称列表映射而来。

  • 状态面板(左上角)
    叠加面板汇总整体状态:

    • Monitoring Slots:当前正在跟踪的所有车位
    • Free Slots:经过多帧验证确认为空闲的车位

系统使用多帧稳定化机制来避免由临时遮挡、光照变化或检测噪声引起的闪烁结果。

note

当前的停车位检测逻辑专门设计用于三个并排相邻的停车位。在此演示中,reCamera 安装在停车位前方,直接面向车辆,而不是使用俯视(鸟瞰)视角。

因此,车位关联、中心点定位和稳定性逻辑针对前视视角进行了优化。如果您计划使用俯视摄像头或不同的停车布局,可能需要相应调整车位映射和检测逻辑。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!如果您需要特定定制目标的指导或想要进一步扩展工作流,请随时联系我们。我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...