reComputer Robotics J50 Mini 入门指南

reComputer Robotics J50 Mini(reComputer Mini J501)是一款用于机器人和嵌入式 AI 开发的紧凑型边缘 AI 计算机,提供 搭载 NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB 的 J5011 和 搭载 NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB 的 J5012 两种型号。两种 GMSL 配置均包含 128GB NVMe SSD 和 八通道 GMSL 扩展板。机箱尺寸为 119 × 119 × 100 mm,重量为 1325 g。
该平台可搭配 NVIDIA Isaac ROS、ROS、PyTorch 以及其他兼容 Jetson 的软件,用于多相机感知、传感器集成和机器人开发。
可定制选项:Logo 品牌定制、包装和固件烧录。
特性
- AGX Orin 性能: 64GB 模组最高可达 275 TOPS,支持感知和边缘 AI 工作负载。
- 紧凑机箱: 119 × 119 mm 的占板面积,便于集成到空间受限的机器人中。
- 摄像头连接: 搭载 GMSL 的 J5012 包含 GMSL 扩展板,可连接多达 8 路 GMSL2 摄像头;需搭配兼容的摄像头和驱动。
- 有线与无线扩展: 提供 10GbE 和 1GbE 网络接口,以及用于 Wi-Fi/蓝牙扩展的 M.2 Key E 插槽。
- 机器人 I/O: 隔离 CAN 和 RS485、数字输入/输出、I2S、USB 和 HDMI。
- 48V 系统集成: XT30 电源输入,标称工作电压范围为 19–48V DC,最大输入电压 54V。
规格参数
| Jetson AGX Orin 系统模块 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | reComputer Mini J5011 | reComputer Mini J5012 | |
| 模组 | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB | |
| AI 性能 | 最高 200 TOPS | 最高 275 TOPS | |
| GPU | 1792 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU 56 个 Tensor Core | 2048 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU 64 个 Tensor Core | |
| GPU 最大频率 | 930 MHz | 1.3 GHz | |
| CPU | 8 核 Arm Cortex-A78AE | 12 核 Arm Cortex-A78AE | |
| CPU 最大频率 | 2.2 GHz | ||
| 内存 | 32GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | |
| 模组存储 | 64GB eMMC 5.1 | ||
| 视频编码器 | 1 × 4K60 / 3 × 4K30(H.265) 6 × 1080p60 / 12 × 1080p30(H.265) | 2 × 4K60 / 4 × 4K30(H.265) 8 × 1080p60 / 16 × 1080p30(H.265) | |
| 视频解码器 | 1 × 8K30 / 2 × 4K60 / 4 × 4K30(H.265) 9 × 1080p60 / 18 × 1080p30(H.265) | 1 × 8K30 / 3 × 4K60 / 7 × 4K30(H.265) 11 × 1080p60 / 22 × 1080p30(H.265) | |
| 模组功耗 | 15W / 40W | 15W / 60W | |
| JetPack | 预装 JetPack 6.2;支持 JetPack 7.2 | ||
| 载板 | |||
| 存储 | 内置 128GB NVMe SSD 1 × M.2 Key M,用于 NVMe 2280 SSD | ||
| 网络 | 以太网 | 1 × RJ45 10GbE;1 × RJ45 1GbE | |
| 无线扩展 | 1 × M.2 Key E,用于 Wi-Fi/蓝牙模组 | ||
| I/O | USB | 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps) 1 × USB 2.0 Type-C(调试) 1 × USB 3.0 Type-C(恢复) | |
| 显示 | 1 × HDMI 2.1 | ||
| CAN | 2 × 隔离 CAN | ||
| RS485 | 1 × 隔离 RS485 | ||
| 数字 I/O | 4 × GPI(3.3V);4 × GPO(3.3V) | ||
| I2S | 1 × I2S(3.3V) | ||
| 风扇 | 1 × 4 针风扇接口(12V PWM) | ||
| RTC | 1 × 2 针 RTC 排针 | ||
| 指示灯 | PWR、ACT 和 USR 指示灯 | ||
| 按键 | 1 × Reset;1 × Recovery | ||
| 电源输入 | 1 × XT30;19–48V DC;最大输入 54V | ||
| GMSL 扩展板 | |||
| GMSL 连接 | 两种带 GMSL 的配置均包含 2 × Mini-Fakra 接口,可连接最多 8 路 GMSL2 摄像头 | ||
| 其他 | |||
| 机械特性 | 尺寸(宽 × 深 × 高) | 119 × 119 × 100 mm | |
| 重量 | 1325 g | ||
| 安装方式 | 桌面 | ||
| 工作温度 | −10°C 至 60°C | ||
硬件概览





刷写 JetPack 操作系统
本节将介绍如何将 Mini J501 系统镜像刷写到 reComputer Robotics J50 Mini 中的 NVMe SSD 上。
支持的 NVIDIA Jetson 模组
前置准备
- Ubuntu 主机电脑
- 搭载 Jetson AGX Orin 模组、NVMe SSD 和兼容电源的 reComputer Robotics J50 Mini
- USB Type-C 数据传输线
我们建议使用物理 Ubuntu 主机设备,而不是虚拟机。 请参考下表准备主机环境。
| JetPack 版本 | Ubuntu 版本(主机电脑) | |||
| 18.04 | 20.04 | 22.04 | 24.04 | |
| JetPack 6.x | ✅ | ✅ | ||
| JetPack 7.2 | ✅ | ✅ | ✅ | |
Note: 对于 JetPack 7.2,Ubuntu 24.04 仅支持刷机和目标端组件安装。如果需要主机端开发组件,请使用 Ubuntu 20.04 或 22.04。
准备 JetPack 镜像
在这里,我们需要在 Ubuntu 主机上下载与所使用 Jetson 模组对应的系统镜像:
| Jetpack 版本 | Jetson 模组 | GMSL | 下载链接 1 | SHA256 |
|---|---|---|---|---|
| 7.2 | AGX Orin 64GB | ✅ | Download | 1cd0d7004f426a524a55761bf01dd22280829b9834cbd11d4094b29865f46fe9 |
| AGX Orin 32GB | ✅ | Download | c369b02c979a8d0e1bd926725e94eba19be0e1b6a1a145e03a1179e77b72c5fd | |
| 6.2.1 | AGX Orin 64GB | ✅ | 下载 | 53859b314aba332c417c7295d9f6b6711bc7d8c4352dad55aa917af80757330c |
| AGX Orin 32GB | ✅ | 下载 | 16408ec8d3b8b0e01eb7edd81b0367357f7dddfdee09388da4c74591d31f917a |
JetPack 镜像文件体积较大,下载可能需要大约 60 分钟。请耐心等待下载完成。
要验证已下载固件的完整性,可以对比 SHA256 哈希值。
在 Ubuntu 主机上,打开终端并运行命令 sha256sum <File> 以获取已下载文件的 SHA256 哈希值。如果得到的哈希值与 wiki 中提供的 SHA256 哈希值一致,则说明你下载的固件是完整且未损坏的。
进入强制恢复模式
在继续安装步骤之前,我们需要确保开发板处于强制恢复模式。
分步说明
步骤 1. 按住 REC 按钮不放。

步骤 2. 连接电源线为载板上电,然后松开 REC 按钮。
步骤 3. 使用 USB Type-C 数据线将开发板连接到 Ubuntu 主机电脑。

步骤 4. 在 Linux 主机电脑上打开终端窗口并输入命令 lsusb。如果返回的内容中根据你使用的 Jetson SoM 出现以下任一输出,则说明开发板已进入强制恢复模式。
- 对于 AGX Orin 32GB:0955:7223 NVidia Corp
- 对于 AGX Orin 64GB:0955:7023 NVidia Corp
下图为 AGX Orin 32GB 的示例:

分步刷写 Jetson
步骤 1: 解压下载的镜像文件:
cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For JetPack 7.2 example: sudo tar xpf mfi_recomputer-mini-agx-orin-j501x-32g-7.2.0-39.2.0-2026-06-25.tar.gz
# For JetPack 6.2.1 example: sudo tar xpf mfi_recomputer-mini-agx-orin-32g-j501-6.2.1-36.4.4-2026-02-11.tar.gz
步骤 2: 执行以下命令将 JetPack 系统刷写到 NVMe SSD:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-mini-agx-orin-32g-j501-6.2.1-36.4.4-2026-02-11
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
如果刷写过程成功,你将看到如下输出

刷写命令可能会运行 2-10 分钟。
步骤 3: 通过 HDMI 将 reComputer Robotics J50 Mini 连接到显示器,然后完成初始系统配置:

请根据你的需求完成 System Configuration。
步骤 4(可选): 安装 NVIDIA JetPack SDK。在 Jetson 上打开终端并运行:
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack
硬件接口使用
点击下方按钮打开 Mini J501 接口指南,查看连接器引脚定义、接线方式和分步使用说明。
资源
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!如需技术支持和产品讨论,请通过以下渠道联系我们。