在 NVIDIA® Jetson 设备上使用 alwaysAI 入门指南
alwaysAI 是一个重要的计算机视觉开发平台,用于在边缘设备(如 NVIDIA® Jetson 设备)上创建和部署机器学习应用程序。开发和部署这些应用程序过于复杂和耗时,需要对大量计算机视觉技术和技巧有深入的了解,这些技术对专家来说更相关和易于理解,而不是普通开发者。alwaysAI 消除了这些障碍,使创建计算机视觉应用程序变得简单、快速和有效。
支持的硬件
alwaysAI 支持以下 Jetson 相关硬件:
-
Seeed 套件:
- 基于 Jetson Nano 构建的 reComputer J1010
- 基于 Jetson Nano 构建的 reComputer J1020
- 基于 Jetson Xavier NX 8GB 构建的 reComputer J2011
- 基于 Jetson Xavier NX 16GB 构建的 reComputer J2012
-
Seeed 载板:
- Jetson Mate
- Jetson SUB Mini PC
- Jetson Xavier AGX H01 Kit
- A203 载板
- A203 (Version 2) 载板
- A205 载板
- A206 载板
-
NVIDIA 官方开发套件:
- NVIDIA® Jetson Nano Developer Kit
- NVIDIA® Jetson Xavier NX Developer Kit
- NVIDIA® Jetson AGX Xavier Developer Kit
- NVIDIA® Jetson TX2 Developer Kit
- NVIDIA® Jetson AGX Orin Developer Kit
-
NVIDIA 官方 SoM:
- NVIDIA® Jetson Nano module
- NVIDIA® Jetson Xavier NX module
- NVIDIA® Jetson TX2 NX module
- NVIDIA® Jetson TX2 module
- NVIDIA® Jetson AGX Xavier module
先决条件
- 运行 JetPack 4.6 并安装了所有 SDK 组件的上述任一 Jetson 设备(安装参考请查看此 wiki)
- 运行 Windows、Linux 或 Mac 的主机 PC
- USB 网络摄像头或您的 Jetson 设备支持的 MIPI CSI 摄像头
入门指南
部署您的第一个计算机视觉项目只需几分钟!在本 wiki 结束时,您将能够在连接到 Jetson 设备的摄像头实时视频流上检测物体,也能在预加载的视频文件上进行检测。
- 为开发计算机设置环境
- 为 Jetson 设备设置环境
- 注册 alwaysAI 账户
- 使用 alwaysAI 仪表板创建项目
- 使用开发计算机在 Jetson 设备上部署您的项目
- 在摄像头实时视频流上进行物体检测
- 在预加载视频文件上进行物体检测
为开发计算机设置环境
现在您需要设置开发环境。这里您可以使用 Windows、Linux 或 Mac 计算机。
在本指南中,我们将使用 Windows 开发计算机。但是,如果您想将 Mac 或 Linux 设置为开发 PC,请访问此处了解更多信息。
-
步骤 1. 点击此处下载并安装 alwaysAI 桌面应用程序和命令行界面
-
步骤 2. 安装完成后,打开命令行界面并输入以下内容
aai -v
如果您看到打印出的版本号,说明您已成功安装 alwaysAI CLI。撰写本文档时的版本号是 1.4.3
- 步骤 3. 检查您的操作系统中是否已安装 OpenSSH。您需要在开发机器上安装 OpenSSH 以连接到边缘设备并部署机器学习项目。
ssh -V
如果您看到打印的版本号,说明您已经安装了 OpenSSH。例如 OpenSSH_for_Windows_8.1p1, LibreSSL 3.0.2。截至 2018 年底,Windows 10 开箱即支持 OpenSSH。查看 Microsoft 文档站点上的这篇文章,了解更多关于在 Windows 上安装 OpenSSH 的信息
为 Jetson 设备设置环境
接下来您需要在边缘设备(本例中为 Jetson 设备)上设置环境。
步骤 1. 在 Jetson 设备上运行我们的机器学习项目时,使用 edgeIQ 运行时,它以 docker 镜像的形式提供。您不需要安装 Docker,因为它已经随 JetPack 预装。但是您需要将 "docker" 组添加到您的用户中,这样您就不需要 root 权限 (sudo) 来访问 Docker。访问 Jetson 设备并在终端中执行以下命令
sudo usermod -aG docker $USER
步骤 2. 要应用新的组成员身份,请登出 Jetson 设备然后重新登录,或输入以下内容
su - $USER
步骤 3. 不使用 sudo 测试你的 Docker 安装
docker run hello-world

注册 alwaysAI 账户
-
步骤 1. 访问此页面注册 alwaysAI 账户
-
步骤 2. 填写表单并点击 Sign Up for Free 完成注册过程
使用 alwaysAI 仪表板创建项目
完成开发机器和 Jetson 设备的环境设置,注册 alwaysAI 账户后,我们可以开始使用 alwaysAI 仪表板创建新的目标检测项目。
步骤 1. 访问 alwaysAI 仪表板,点击 New Project 按钮创建新项目

步骤 2. 选择 Object Detection 作为起始模板,输入项目名称并点击 Create Project

步骤 3. 点击 Click Here To View Your Project 进入新创建的项目
现在您将看到新创建项目的信息,如使用的模型和其他有用的详细信息

对于默认的 Object Detection Project,使用 mobilenet_ssd 作为模型,该模型已使用 Pascal VOC 数据集进行训练。这意味着,此应用程序可以识别 20 个对象类别,如人、鸟、猫、牛、狗、马、羊、飞机、自行车、船、公交车、汽车、摩托车、火车、瓶子、椅子、餐桌、盆栽植物、沙发、电视/显示器。
但是,此模型未针对 Jetson 硬件进行优化,运行时帧率会很低。因此我们将选择一个针对 Jetson Xavier NX 优化并支持 TensorRT 的模型。
步骤 4. 点击模型旁边的三个点,然后点击 Delete

步骤 5. 点击 Add New Model,然后点击 Go to Model Catalog 进入 alwaysAI 模型目录

步骤 6. 在搜索框中输入 ssd_mobilenet_v1_coco_2018_01_28_xavier_nx,然后点击 + Use this Model

这个模型已使用 COCO 数据集进行训练,可以识别 80 个对象类别,如人、自行车、汽车、摩托车、飞机、公交车、火车、卡车、船、交通灯、消防栓、停车标志、停车计时器、长椅、鸟、猫、狗、马、羊、牛、大象、熊、斑马、长颈鹿、背包、雨伞、手提包、领带、手提箱、飞盘、滑雪板、雪板、运动球、风筝、棒球棒、棒球手套、滑板、冲浪板、网球拍、瓶子、酒杯、杯子、叉子、刀、勺子、碗、香蕉、苹果、三明治、橙子、西兰花、胡萝卜、热狗、披萨、甜甜圈、蛋糕、椅子、沙发、盆栽植物、床、餐桌、厕所、电视、笔记本电脑、鼠标、遥控器、键盘、手机、微波炉、烤箱、烤面包机、水槽、冰箱、书、时钟、花瓶、剪刀、泰迪熊、吹风机、牙刷
步骤 7. 选择之前创建的项目(在本例中为 My First Project),然后点击 Add To Project

现在我们已经成功将模型添加到项目中!
使用开发计算机在 Jetson 设备上部署项目
现在我们将通过 SSH 使用开发计算机将之前创建的项目部署到 Jetson 设备上
步骤 1. 在开发机器上,创建一个新文件夹,在新文件夹内打开命令行界面并输入以下内容
aai app configure
当您第一次运行上述命令时,系统会提示您输入 alwaysAI 账户的用户名和密码
步骤 2. 选择您之前在 alwaysAI 仪表板上创建的项目

步骤 3. 选择远程设备作为目标

步骤 4. 按 Y 创建私钥文件

步骤 5. 点击添加新设备将您的 Jetson 设备添加为远程设备

步骤 6. 选择设备模式为开发

步骤 7. 输入设备名称

步骤 8. 输入 Jetson 设备的用户名以及主机名/IP 地址,如下所示

这里 Jetson 设备的用户名是 lakshanthad,IP 地址是 192.168.2.156
步骤 9. 在提示时输入 Jetson 设备的密码

步骤 10. 当询问运行应用程序的位置时,保留默认位置并按 ENTER。这里默认位置设置为 alwaysai/test。这是 Jetson 设备内的项目目录

现在我们已经成功通过 SSH 使用开发计算机在 Jetson 设备上初始化了项目

在继续在 Jetson 设备上安装应用程序之前,我们需要对主代码进行小的更改,以更改模型名称和推理引擎类型。
步骤 11. 在您的 PC 上为 alwaysAI 创建的目录中,打开 app.py 并按如下方式更改模型名称和推理引擎类型
def main():
obj_detect = edgeiq.ObjectDetection("alwaysai/ssd_mobilenet_v1_coco_2018_01_28_xavier_nx")
obj_detect.load(engine=edgeiq.Engine.TENSOR_RT)
步骤 12。 输入以下内容以安装应用程序
aai app install
如果安装成功,您将看到以下输出

如果在此步骤遇到错误,您可以首先尝试使用 aai app install --clean 方法重新部署。仔细检查 jetpack 版本是否为所需的 4.6 版本。可以通过输入命令 sudo apt-cache show nvidia-jetpack 来检查。如果版本号正确,请确保您完成了 Jetson 系统安装以及Jetson SDK 组件**。这将帮助您解决大多数问题。
在摄像头实时视频流上进行目标检测
现在我们将在连接到 Jetson 设备的 USB 摄像头的实时视频流上运行目标检测。您也可以使用您正在使用的 Jetson 设备支持的 MIPI CSI 摄像头
步骤 1. 将 USB 摄像头/ MIPI CSI 摄像头连接到 Jetson 设备
步骤 2. 运行以下命令
aai app start
现在您将在命令行中看到以下输出

步骤 3. 打开网页浏览器并输入 http://localhost:5000 来打开视频流
http://localhost:5000

如您所见,人员正在被实时检测,每个标签的置信度百分比都显示在界面上。同时在 Jetson Xavier 上的推理时间为 0.009秒,约为 111 fps。

上面是使用相同模型的另一个演示。
在预加载视频文件上进行目标检测
这里我们将在预加载的视频文件上运行目标检测。
步骤 1. 将视频文件放置在 Jetson 设备的 alwaysAI 项目目录内。根据我们的示例,它是 /home/<username>/alwaysai/test
步骤 2. 在开发计算机上,打开我们之前创建的 test 文件夹内的 app.py 文件,并替换这部分代码
with edgeiq.WebcamVideoStream(cam=0) as video_stream, \
edgeiq.Streamer() as streamer:
with this one
with edgeiq.FileVideoStream(
'file name goes here', play_realtime=True) as video_stream, \
edgeiq.Streamer() as streamer:
然后将 file name goes here 替换为视频文件的名称和文件扩展名。确保文件名应该在单引号内。
步骤 3. 重新安装应用程序
aai app install
步骤 4. 最后运行应用程序
aai app start
在这里,您将在命令行中看到与之前相同的输出,一旦您使用与之前提到的相同地址打开网页浏览器,您将看到在预加载的视频上执行目标检测,产生与之前类似的输出。
过滤要检测的对象
您还可以过滤您希望模型检测的特定对象。例如,我们使用的上述 COCO 数据集能够检测 80 种对象类型。但是,我们可以过滤为仅检测人员。
您只需要在 app.py 文件中的 results 后面添加 results.predictions 行
while True:
frame = video_stream.read()
results = obj_detect.detect_objects(framconfidence_level=.5)
results.predictions = edgefilter_predictions_by_label(resulpredictions, ['person'])
frame = edgeiq.markup_image(
GitHub 上的 alwaysAI 应用程序
alwaysAI 在 alwaysAI GitHub 仓库中提供了广泛的即用型应用程序。您可以在这里查看不同的应用程序。
车牌检测器
为了演示目的,我们将解释如何将这些应用程序之一——车牌检测器部署到 Jetson 设备上。因此,您也可以对其他应用程序重复相同的步骤。
步骤 1. 在开发计算机上,为我们的项目创建一个新文件夹并进入该文件夹
步骤 2. 将此仓库下载为 .zip 文件,或者如果您的 PC 上安装了 Git,则克隆它
默认情况下,此示例使用的模型未针对在 Jetson Nano 上运行进行优化。因此,我们将首先加载一个针对 Jetson nano 优化的模型。
步骤 3. 进入新下载/克隆的仓库,在其中打开命令行并执行以下命令
aai app models add alwaysai/vehicle_license_mobilenet_ssd_nano
步骤 4. 打开 app.py,更改模型名称和推理引擎
def main():
obj_detect = edgeiq.ObjectDetection(
"alwaysai/vehicle_license_mobilenet_ssd_nano")
obj_detect.load(engine=edgeiq.Engine.TENSOR_RT)
步骤 5. 执行以下操作
aai app configure
当您第一次运行上述命令时,系统会提示您输入 alwaysAI 账户的用户名和密码
步骤 6. 选择 Create new project

步骤 7. 输入 Project Name
步骤 8. 选择初始化项目 As an empty app

步骤 9. 重复与 使用开发计算机在 Jetson 设备上部署项目 部分相同的步骤,从 步骤 3 开始直到 步骤 11
步骤 10. 一旦应用程序安装到 Jetson 上,运行以下命令启动应用程序
aai app start
现在您将在命令行中看到以下输出

如您所见,我们正在使用 vehicle_license_mobilenet_ssd 模型,该模型能够识别车辆和车牌。
步骤 11. 在您的 PC 上打开网络浏览器,输入以下内容来打开视频流
http://localhost:5000

在这个演示中,推理正在对这里的2个视频进行处理,如您所见,视频流中的车辆和车牌正在被检测,每个标签的置信度百分比都显示在界面上。
使用网络摄像头推理
如果您想在网络摄像头的实时视频流上执行与上述相同的推理,请按照以下步骤操作
步骤 1. 导航到我们之前为项目创建的文件夹并打开 app.py
步骤 2. 从这里复制并粘贴代码
步骤 3. 重新安装应用程序
aai app install
步骤 4. 最后运行应用程序
aai app start
在这里,您将在命令行中看到与之前相同的输出,一旦您使用与之前提到的相同地址打开网络浏览器,您将看到在来自网络摄像头的实时视频流上执行目标检测,输出结果与之前类似。
alwaysAI 企业版
alwaysAI 还有企业版,具有以下功能:
- 访问免费版,包含 1 个生产设备部署,为期一年
- 20 小时的 alwaysAI 云模型训练
- 30 天访问 alwaysAI 云数据集存储
您可以在这里了解更多关于 alwaysAI 企业版的信息。
训练您自己的模型并部署
步骤 1. 准备您的数据集进行训练。确保您的数据集采用 PascalVOC 格式,然后将所有图像和标签整理到 2 个目录中,并按如下方式压缩文件

步骤 2. 前往 alwaysAI 仪表板,点击左侧导航栏中的 Datasets,然后点击 Upload a Dataset

步骤 3. 数据集上传完成后,点击 Train

步骤 4. 在这里您可以根据您的偏好更改训练设置,然后点击 Start training

训练完成后,您将看到以下输出

现在训练好的模型在您的账户中可用。您可以在目标检测项目中使用此模型,如下所示
步骤 5. 导航到 Models > My Models 并点击我们刚刚训练的模型


步骤 6. 如您所见,您可以在目标检测应用程序的根目录中使用以下命令
aai app models add lakshanthad/roadsign-mobilenet
步骤 7. 之后在 app.py 中更改模型名称并再次运行应用程序
lakshanthad/roadsign-mobilenet
资源
- [网页] AlwaysAI 文档
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。