在配备 Hailo8 的 Raspberry Pi 5 上进行多流推理的基准测试
简介
YOLOv8(You Only Look Once 第 8 版)是最受欢迎的 YOLO 系列实时姿态估计和目标检测模型。它在前代产品的基础上,在速度、准确性和灵活性方面引入了多项改进。Hailo8 用于加速推理速度,具有 26 TOPS 的 AI 性能。
本 wiki 展示了在配备 hailo8 的 Raspberry Pi 5 上使用 YOLOv8m 进行目标检测的基准测试。所有测试都使用相同的模型(YOLOv8m),量化为 int8,输入尺寸为 640x640 分辨率,批处理大小设置为 8。
准备硬件
在 RPi5 上安装 AI 套件
请参考此处
准备软件
更新系统
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
在 hailo 官方网站下载 hailo 软件
注意: 您需要一个官方 Hailo 账户并确保已登录。 点击此链接下载以下必要的库:

在 raspberrypi5 上安装 hailort_4.19.0_arm64.deb
sudo dpkg -i hailort_4.19.0_arm64.deb
sudo reboot
安装 dkms
sudo apt-get install dkms
安装 hailort-pcie-driver_4.19.0_all.deb
sudo dpkg -i hailort-pcie-driver_4.19.0_all.deb
sudo reboot
创建并激活 Python 虚拟环境
python -m venv hailo_env
source hailo_env/bin/activate
安装 hailort-4.19.0-cp311-cp311-linux_aarch64.whl
pip install hailort-4.19.0-cp311-cp311-linux_aarch64.whl
检查软件是否已安装
hailortcli fw-control identify
结果如下所示:
ain@pi5-hailo:~ $ hailortcli fw-control identify
Executing on device: 0000:01:00.0
Identifying board
Control Protocol Version: 2
Firmware Version: 4.19.0 (release,app,extended context switch buffer)
Logger Version: 0
Board Name: Hailo-8
Device Architecture: HAILO8
Serial Number: HLLWM2B225100548
Part Number: HM218B1C2FAE
Product Name: HAILO-8 AI ACC M.2 M KEY MODULE EXT TEMP
设置 pcie 为 gen2/gen3(gen3 比 gen2 更快)
将以下文本添加到 /boot/firmware/config.txt
#Enable the PCIe external connector
dtparam=pciex1
#Force Gen 3.0 speeds
dtparam=pciex1_gen=3
如果您想使用 gen2,请注释掉 dtparam=pciex1_gen=3
安装 Tapps
安装必要的库
sudo apt-get install -y rsync ffmpeg x11-utils python3-dev python3-pip python3-setuptools python3-virtualenv python-gi-dev libgirepository1.0-dev gcc-12 g++-12 cmake git libzmq3-dev
sudo apt-get install -y libopencv-dev python3-opencv
sudo apt-get install -y libcairo2-dev libgirepository1.0-dev libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio gcc-12 g++-12 python-gi-dev
sudo apt install python3-gi python3-gi-cairo gir1.2-gtk-3.0
设置 hailo_pci force_desc_page_size
sudo nano /etc/modprobe.d/hailo_pci.conf
然后输入以下内容。
options hailo_pci force_desc_page_size=4096
最后,按 Ctrl+X,输入 Y,然后按 Enter 保存文件
然后重启 raspberrypi5
sudo reboot
下载 Tapps
git clone --depth 1 https://github.com/hailo-ai/tappas.git
将 hailort 下载到 tapps
cd tappas
mkdir hailort
git clone https://github.com/hailo-ai/hailort.git hailort/sources
修改 common.py
nano downloader/common.py
并按如下所示修改内容,在 common.py 中添加 RaspberryPI5 = 'rpi5':
class Platform(Enum):
X86 = 'x86'
ARM = 'arm'
IMX8 = 'imx8'
Rockchip = 'rockchip'
RaspberryPI = 'rpi'
RaspberryPI5 = 'rpi5'
ANY = 'any'
def __str__(self):
return self.value
安装 tappas
./install.sh --skip-hailort --target-platform rpi5
将批处理大小更改为 8
cd ./apps/h8/gstreamer/general/multistream_detection/
nano multi_stream_detection.sh
将 readonly DEFAULT_BATCH_SIZE=8 添加到第 14 行,如下所示:
readonly DEFAULT_NETWORK_NAME="yolov5"
readonly DEFAULT_BATCH_SIZE=8
readonly MAX_NUM_OF_DEVICES=4
将 batch_size=$DEFAULT_BATCH_SIZE 添加到第 19 行,如下所示:
network_name=$DEFAULT_NETWORK_NAME
batch_size=$DEFAULT_BATCH_SIZE
num_of_src=12
将 batch-size=$batch_size 添加到第 154 行,如下所示:
queue name=hailo_pre_infer_q_0 leaky=no max-size-buffers=30 max-size-bytes=0 max-size-time=0 ! \
hailonet hef-path=$hef_path batch-size=$batch_size device-count=$device_count scheduling-algorithm=0 nms-score-threshold=0.3 nms-iou-threshold=0.45 output-format-type=HAILO_FORMAT_TYPE_FLOAT32 ! \
queue name=hailo_postprocess0 leaky=no max-size-buffers=30 max-size-bytes=0 max-size-time=0 ! \
最后按 Ctrl+X 并输入 Y 保存文件。
运行多流推理
sudo chmod +x multi_stream_detection.sh
./multi_stream_detection.sh --network yolov8 --num-of-sources 8 --show-fps
结果
所有结果都基于模型输入尺寸为 640x640、批处理大小为 8、视频分辨率为 1280x760(即 720p)的推理。
| 通道数量 | PCIE Gen2 性能 | PCIE Gen3 性能 |
|---|---|---|
| 1 通道流 | 39.82FPS | 76.99FPS |
| 2 通道流 | 19.86FPS | 38.21FPS |
| 4 通道流 | 8.45FPS | 16.94FPS |
| 8 通道流 | 3.85FPS | 8.15FPS |
| 12 通道流 | 2.94FPS | 5.43FPS |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。