如何在 OpenWrt 中更改默认网关 IP?
Seeed 的 OpenWrt 镜像已预配置了必要的网络设置。对于涉及将 Raspberry Pi CM4 的双千兆以太网载板连接到现有路由器的场景,您可能只需要更改一个网络设置。如果现有路由器的默认网关 IP 设置为 192.168.2.1,而这与 OpenWrt 的默认网关 IP 相同,则需要按以下步骤更改 OpenWrt 上 LAN 接口的默认 IP:
-
步骤 1. 打开一个网页浏览器,并通过输入 192.168.2.1 登录到 OpenWrt 门户。
-
步骤 2. 导航到 System > TTYD Terminal,并使用 root 作为用户名登录。
-
步骤 3. 打开以下文件:
vi /etc/config/network
- 步骤 4. 按如下方式更改 LAN 接口的静态 IP 地址:
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.3.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
注意: 此处将静态 IP 更改为 192.168.3.1。不过,您可以输入任何您选择的 IP 地址。
- 步骤 5. 重启路由器:
reboot