如何检测电池电压
由于 ESP32C3 引脚数量的限制,为了确保 XIAO ESP32C3 拥有与其他 XIAO 系列相同数量的 GPIO,引擎师们没有额外的引脚分配给电池进行电压测量。
但如果您希望使用一个单独的引脚来测量电池电压,可以参考 msfujino 的巧妙操作。在此,我们也特别感谢 msfujino 为 XIAO ESP32C3 分享的所有经验和努力。
基本操作思路是: 将电池电压通过 200k 电阻分压为 1/2,并连接到 A0 端口,这样就可以监测电压。

数据手册中标称全量程 AD 转换为 2500mV,但芯片之间存在较大差异,实际可能为 ±10%。我的芯片全量程为 2700mV。
幸运的是,每个芯片的校准修正值已写入熔丝区域,通过使用 analogReadMilliVolts() 函数,我可以直接读取修正后的电压值,而无需进行特殊处理。
AD 转换的结果与万用表测量的电压非常接近,误差约为 5 mV,在实际使用中没有问题。
此外,特别是在通信过程中,会出现尖峰状误差,需要进行 16 次平均以消除这些误差。
以下是测试电池电压的步骤。
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(A0, INPUT); // ADC
}
void loop() {
uint32_t Vbatt = 0;
for(int i = 0; i < 16; i++) {
Vbatt = Vbatt + analogReadMilliVolts(A0); // 带校正的 ADC
}
float Vbattf = 2 * Vbatt / 16 / 1000.0; // 衰减比 1/2,mV --> V
Serial.println(Vbattf, 3);
delay(1000);
}
tip
以上内容来自 Seeed Studio 论坛用户 msfujino,原帖地址: https://forum.seeedstudio.com/t/battery-voltage-monitor-and-ad-conversion-for-xiao-esp32c/267535。
我们建议您在尝试基于上述方法测量电池电压之前,具备良好的动手能力和焊接技能,并谨慎避免诸如电池短路等危险操作。