Skip to main content

在 NVIDIA Jetson Orin 上部署 Whisper,实现实时语音转文字

简介

实时语音转文字(STT)系统在现代应用中发挥着重要作用,从语音助手到转录服务。以下是一些流行的 STT 模型:Whisper、Riva、DeepSpeech、Google Cloud Speech-to-Text API、Microsoft Azure Speech Service、IBM Watson Speech to Text、Kaldi、Wit.ai 等。NVIDIA Jetson Orin 以其高性能和能源效率著称,为在边缘部署此类高需求应用提供了一个有前景的平台。

Whisper 是一个先进的 STT 系统,利用深度学习技术,在准确性和效率方面表现出色。Riva 是 NVIDIA 开发的一个全面的多模态对话式 AI 框架。通过在 Jetson Orin 上部署 Whisper 或 Riva,开发者可以利用其强大的 GPU 和 CPU 核心,以及 Tensor Cores 等硬件加速技术,实现低延迟的实时 STT。

在本 Wiki 中,我们将介绍 Jetson 上的实时 Whisper。这种集成使得语音处理可以直接在设备上进行,消除了对持续网络连接的需求,同时增强了隐私和安全性。此外,我们还将比较 Whisper 和 Riva 在同一 Jetson Orin 设备上的推理速度。最终,在 Jetson Orin 上部署 Whisper 使开发者能够构建强大、高效的 STT 应用,在智能家居到工业自动化等多个领域提供高准确性和低延迟。

硬件设置

硬件组件

reComputer(或其他基于 Jetson 的设备)reSpeaker(或其他 USB 接口麦克风)

硬件连接

pir

准备运行环境

第一步:安装依赖项:

git clone https://github.com/LJ-Hao/Deploy-Whisper-on-NVIDIA-Jetson-Orin-for-Real-time-Speech-to-Text.git
cd Deploy-Whisper-on-NVIDIA-Jetson-Orin-for-Real-time-Speech-to-Text
pip install -r requirements.txt
sudo apt update && sudo apt install ffmpeg
arecord -D hw:2,0 --dump-hw-params # 将麦克风速率设置为16000

第二步:测试环境:

python test.py

如果您在终端中看到以下信息打印出来,说明您已成功安装必要的库。

pir

在终端中(Ctrl+Alt+T)输入 ffmpeg -version,如果您看到类似以下内容,说明您已成功安装 ffmpeg。

pir

运行程序

python main.py

Riva 与 Whisper 的对比

Riva 以其先进的 AI 驱动语音识别和自然语言处理功能而闻名,为用户提供实时转录、翻译和语音对话分析的能力。

Whisper 是一个自动语音识别(ASR)系统,基于从网络收集的 68 万小时多语言和多任务监督数据进行训练。此外,它支持多语言转录,并能够将这些语言翻译成英语。

在即将发布的对比视频中,我们将比较 Riva 和 Whisper 在 Nvidia Jetson 上开发的语音转文字能力。

项目展望

在本项目中,我们使用 Whisper 实时捕获来自麦克风输入的数据并将其显示在网页上。未来,我们将增强 Whisper 的实时处理能力,以进一步减少延迟并提高语音识别的准确性,同时探索与其他 AI 服务或 API 的集成,以增强应用程序的功能。

Loading Comments...