参数配置
开始之前,请先查看设置您的工具链。
区域配置
出厂固件的默认区域是 EU868,为了配置区域以满足不同地区的频率要求,您可以按照以下步骤更改区域。
在 LoRaWAN 示例中替换 'Region' 部分。
REGION = SMTC_MODEM_REGION_'Region'
![]()
然后点击 Upload 上传程序。
![]()
您也可以使用右上角的 Serial Monitor 按钮来查看日志。
![]()
三元组信息配置
Wio Tracker 1110 开发板允许用户设置 DevEUI、AppEUI 和 AppKey,这在注册到其他网络服务器时是必需的。
打开 LoRaWAN/TTN Example,定义三元组信息并点击 Upload。
static const uint8_t DEV_EUI[8] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
static const uint8_t JOIN_EUI[8] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
static const uint8_t APP_KEY[16] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
![]()
信息
或者您可以直接获取网络服务器生成的三元组信息,然后填入 Constants 部分并在您的开发板上运行。
示例:来自 TTS。