Skip to main content

在 reCamera 上配置静态 IP

本文档解释了如何在 reCamera(Buildroot 系统)上配置静态 IP 地址。配置包括三个步骤:编辑配置文件、设置静态网络参数,以及重启网络服务进行验证。

静态 IP 配置​

步骤 1:编辑网络配置文件​

在 reCamera 终端中运行以下命令:

sudo vi /etc/network/interfaces

步骤 2:为 eth0 设置静态 IP 参数​

将 eth0 配置为静态接口。根据您的实际网络更新以下值,并确保 address 不与同一局域网中的任何其他 IP 地址重复:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1

如果您还需要手动设置 DNS:

echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf

步骤 3:重启网络并验证​

无需重启,应用新设置:

sudo /etc/init.d/S40network restart

然后验证 eth0 地址:

ip addr show eth0

如果输出中包含您配置的 address,则静态 IP 配置成功。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供全方位的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...