Skip to main content

将Grove Vision AI V2连接到Home Assistant

将Grove Vision AI V2集成到Home Assistant中可以通过添加先进的视觉感知功能来提升您的智能家居设置。这种集成允许进行实时环境分析和定制自动化,使您的家庭环境更智能。

为了促进这种集成,通过HACS商店可访问的SenseCraft-HomeAssistant插件将您的Grove Vision AI V2连接到Home Assistant,通过SenseCraft数据平台进行连接。这个过程简化并且用户友好,只需要一个SenseCraft账户登录即可将您的设备和传感器数据带入Home Assistant生态系统,为您定制和控制。

以下是本文的主要内容框架。

  1. 安装HACS插件:安装Home Assistant社区商店(HACS),以便在Home Assistant中安装Seeed Studio的SenseCraft插件。
  2. 安装SenseCraft插件:安装Seeed Studio的SenseCraft插件,使其能够快速部署Seeed Studio的产品到Home Assistant中。
  3. 为Grove Vision AI V2准备模型:选择并部署您希望在Grove Vision AI V2上使用的模型,之后,Home Assistant将接收来自Vision AI的识别场景和结果信息。
  4. 在Home Assistant上构建MQTT服务:利用本地MQTT服务将数据从Grove Vision AI V2和XIAO传输到Home Assistant。
  5. 将Grove Vision AI V2集成到Home Assistant:将Grove Vision AI V2集成到Home Assistant,并设置一个用于配置的可视化仪表板。

入门指南

在本文的教程内容开始之前,您可能需要准备以下硬件设备。

所需材料

Grove Vision AI V2XIAO ESP32C3Home Assistant Green

Home Assistant Green是自动化您家居的最简单、最注重隐私的方式。它提供了无需费力的设置,允许您通过一个系统控制所有智能设备,所有数据默认存储在本地。该板受益于蓬勃发展的Home Assistant生态系统,并且每个月都会通过开源进行改进。

我们建议在本教程中使用Home Assistant Green作为Home Assistant主机,或者您可以使用任何带有Supervisor的Home Assistant主机。

然后,您需要通过排针将XIAO和Grove Vision AI V2连接起来(或使用扩展板和Grove接口)。

安装HACS插件

步骤 1. 在Home Assistant中打开高级模式

要解锁Home Assistant的全部潜力并访问高级功能,您可以在用户界面中启用"高级模式"。

导航到您的Home Assistant Web界面。单击Home Assistant侧边栏左下角的个人资料图标。在您的个人资料页面上,向下滚动以找到**Advanced Mode(高级模式)**切换。将切换开关切换到打开位置。

步骤 2. 安装终端和SSH

单击侧边栏中的**Settings(设置)以访问设置菜单。单击Add-ons(附加组件)**以访问附加组件商店。

使用搜索栏或浏览可用的附加组件以找到 Terminal & SSH.

一旦您定位了Terminal & SSH,点击它以查看详细信息。在Add-on(附加组件)页面上,您将看到概述、文档和配置选项。要安装该Add-on,请点击**Install(安装)**按钮。

第三步:安装 HACS

在侧边栏中找到最近下载的Terminal & SSH。在终端中,导航到配置目录,该目录是您的 Home Assistant 配置的根目录:

cd /config

执行以下命令来下载并运行 HACS 安装脚本:

wget -q -O - https://install.hacs.xyz | bash -

安装脚本完成后,您需要重新启动 Home Assistant 以应用更改。您可以通过 UI 进行 Home Assistant 的重新启动,方法是转到Settings > System > Restart.

点击侧边栏中的Settings以打开设置菜单。在设置菜单中,导航到Devices & Services

点击ADD INTEGRATION以将新的集成添加到您的 Home Assistant 设置中。

在搜索栏中键入HACS以查找 Home Assistant Community Store 集成。

如果找到了 HACS,它应该会出现在可用集成的列表中。点击它开始安装过程。

可能会弹出许可协议或服务条款。仔细阅读协议,如果您同意条款,请勾选所有框以表示您的同意。点击SUBMIT继续安装。

接下来,您将被提示使用您的 GitHub 帐户登录。这是必要的,因为 HACS 与 GitHub 集成以管理社区创建的集成和插件的安装。

按照说明授权 Home Assistant 访问您的 GitHub 帐户。这通常涉及输入由 GitHub 提供的验证代码以确认您的身份。

一旦您授权 Home Assistant 使用您的 GitHub 帐户,HACS 将完成安装。

您可能需要重新启动 Home Assistant 才能使 HACS 完全集成到您的系统中。

安装 SenseCraft 插件

第四步:通过 HACS 安装 SenseCraft 插件

在侧边栏中查找 HACS,并点击它以打开 HACS 界面。在右下角,您会找到一个菜单按钮(取决于您的 HACS 版本,可能是三个点或加号)。点击Custom repositories

将会出现一个对话框,询问您输入存储库 URL。在这里,您将输入 SenseCraft integration 的自定义存储库 URL。输入 URL 后,选择类别(对于 SenseCraft integration ,您将选择Integration)。

https://github.com/Seeed-Solution/SenseCraft-HomeAssistant.git

点击Add。存储库现在已添加到您的 HACS 中,您应该能够在Integrations列表下找到 SenseCraft integration。

找到 SenseCraft integration 并点击 "DOWNLOAD"。

到目前为止,我们已成功完成了 SenseCraft 插件的安装。

为 Grove Vision AI V2 准备模型

第五步:为 XIAO ESP32C3 刷写固件

使用合适的 USB-C 电缆将 XIAO ESP32C3 连接到您的计算机上。确保设备驱动程序已正确安装。

在您的 Web 浏览器中打开SenseCraft Model Assistant Tool(SenseCraft 模型助手工具)。这可能是制造商提供的服务,也可能是专为刷写 ESP 设备而设计的第三方工具。

然后选择XIAO ESP32S3并点击连接

:::note注意 请注意,虽然此处选择了 XIAO ESP32S3,但我们仍在使用 XIAO ESP32C3!

:::

点击下方按钮下载固件文件,并在网页上点击**Add File(添加文件)**按钮以为0x0地址刷写XIAO_C3_as_AT_module.bin固件。

最后,点击**Flash(刷写)**按钮,并在程序成功上传之前等待,然后再将 XIAO ESP32C3 从计算机断开连接。

第六步:连接 Grove Vision AI V2 到 SenseCraft AI 模型助手

首先,我们需要打开主 SenseCraft AI 模型助手页面。


请使用 Type-C 类型的数据线将 Grove Vision AI V2 连接到您的计算机。

在 SenseCraft AI 模型助手页面的右上角,您可以选择 Grove Vision AI (WE2)。然后点击右侧的 Connect 按钮。

在弹出的新窗口中,选择设备的正确 COM 端口,然后点击连接按钮。

第七步:上传适用的模型

然后,只需选择您想要使用的模型,然后点击下方的Send按钮。这是一个手势检测的示例。

等待1~2分钟,直到模型上传完成。

第八步:观察

一旦模型成功上传,您将能够在右侧的预览中看到来自 Grove Vision AI V2 摄像头的实时视频。


我们可以看到,在右侧的预览设置中,有两个设置选项可以更改,以优化模型的识别准确性。

:::提示 如果在预览中没有显示屏幕或模型信息中没有信息,则可能是模型出了问题,您需要重新选择模型或重新上传。 :::

在 Home Assistant 上构建 MQTT 服务

第九步:安装 EMQX

点击侧边栏中的Setting以访问设置菜单。然后点击Add-on以访问附加组件商店。

使用搜索栏或浏览可用的附加组件,找到emqx

一旦找到了EMQX,点击它以查看详情。在add-on(附加组件)页面上,您将看到概述、文档和配置选项。要安装该附加组件,请点击Install按钮。

安装了 EMQX 附加组件后,打开 Start on boot(开机启动)WatchdogShow in sidebar 开关。点击 Start 来启动 EMQX。

:::tip提示 由于我们正在使用它在我们自己的家庭网络中,目前我们不考虑安全性,并在端口 1883 上进行 MQTT 订阅和发布。请记住,尤其是如果暴露在互联网上,您应该确保您的 EMQX 代理服务器的安全性。您应考虑:

  • 设置用户身份验证。

  • 为 MQTT 通信启用 SSL/TLS 加密。

  • 配置适当的防火墙规则。 ::: 通过遵循这些通用步骤,您应该能够在 Home Assistant 中配置 EMQX,从而使您能够以可靠的 MQTT 代理为核心开始构建您的物联网生态系统。请注意,具体步骤可能会根据您的 Home Assistant 和 EMQX 版本以及您的网络配置而有所不同。始终参考**官方文档**获取最准确和最新的信息。

  • 将 Grove Vision AI V2 集成到 Home Assistant

    第十步:为 Grove Vision AI V2 & XIAO 配置网络

    将 Grove Vision AI V2 连接到您的计算机,并打开Model Assistant's configuration page(模型助手的配置页面)

    在右上角点击连接到 Grove Vision AI V2 后,请打开 MQTT 按钮,并输入以下信息填写页面。

    • SSID & Password:设备需要与安装 Home Assistant 的主机处于同一局域网上。因此,请在同一局域网下配置网络。XIAO 只支持 2.4G WiFi,不支持 5G 网络。
    • Encryption:选择 AUTO
    • Host:安装了 EMQX 的主机的 IP 地址。
    • Port1883

然后点击下方的保存按钮。保存后,并不意味着 Grove Vision AI V2 已经正确写入,请返回左侧菜单栏中的Process,检查设备的 IP 地址是否已出现,并检查 MQTT 连接的状态是否正确。

:::caution警告 当显示 IP 地址时,意味着 WIFI 没有问题,服务状态必须是图中的文字来表示正常,请注意,如果 WIFI 不正常,MQTT 绝对不正常;当您刚切换过去时,可能会显示未连接,并且需要等待约 10 秒左右,您无需刷新即可查看状态,状态更改后它会自动显示最新的状态。 :::

第十一步:集成到 Home Assistant

方法 1:如果设备已被发现

到此为止,通常情况下,您可以在 Home Assistant 的 Settings->Devices & services 中搜索到 Grove Vision AI V2。

请点击Configure按钮设置相关信息,然后您就完成了添加设备。

Settings->Devices & services, 您将能够查看设备的详细信息并显示支持的选项卡,您可以添加任意数量的选项卡以显示在概览中。

:::note注意

  1. 如果在前面的步骤中配置了用户名和密码,则在添加设备时可能会要求输入它们。
  2. 如果您要将多个Vision AI设备添加到Home Assistant,请注意设备的ID号码,该号码作为区分不同Grove标识之间的标记。

:::

方法2:如果未找到设备

如果您的家中有太多设备,有时它们可能无法直接被Home Assistant搜索到。这时您可能需要手动添加设备。

Setting 页面中,选择 Devices & Services

然后点击右下角的 ADD INTEGRATION 按钮,搜索 SenseCraft

点击 SenseCraft 并选择 Action 作为 Add device using host/id (局域网集成).

点击 SUBMIT, 然后从下拉菜单中选择您的设备类型,例如 grove_vision_ai_we2,然后再次点击 SUBMIT

在接下来的输入字段中,输入您设备的确切ID。通常,这个ID可以在设备本身或SenseCraft AI网站上找到。

下一步是配置MQTT服务。输入与您在网站上设置的MQTT服务详细信息相匹配的信息。如果您之前没有设置用户名和密码,那么您就不需要在这里填写它们。然后点击 SUBMIT

如果设置成功,系统通常会提示您为设备选择一个位置。根据您的实际情况选择适当的房间或区域,然后点击 完成

配置完成后,您可以在Home Assistant的“概述”页面上查看您的设备及其状态。

按照这些步骤,您应该可以成功将“SenseCraft”设备添加到Home Assistant实例,并配置其使用MQTT服务。

故障排除

Q1:如果在Grove Vision AI V2断开连接后再也看不到数据消息怎么办?

您可能需要在SenseCraft中删除设备并重新添加。删除后,它可能无法再次被自动搜索到,您需要手动添加设备。请参考这里的步骤重新添加设备。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您对我们的产品有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...