Skip to main content

连接到 AWS IoT

AWS IoT 网关配置​

登录 AWS。 如果您没有 AWS 账户,请先创建一个新账户。

pir

添加网关​

导航至 物联网 > IoT Core

pir

选择 LPWAN 设备 > 网关 以添加网关

pir

网关 EUI: 网关 EUI 可在设备标签或 本地控制台 上找到

频段: 根据实际选择选择频率计划。

pir

创建证书​

pir

下载证书文件和服务器信任证书。

pir

pir

选择角色​

选择 IoT Wireless Gateway Cert Manager Role,然后提交配置。

pir

R1225 网关配置​

登录本地控制台。查看设备的 快速入门 以登录。

pir

LoRaWAN 网络设置​

导航至 LoRa > LoRa 网络

模式: Basics Station

网关 EUI: 它将自动获取所连接网关的 EUI

服务器: 选择 CUPS 服务器或 LNS 服务器(对于 CUPS,端口为 443;对于 LNS,端口为 8887)

了解更多关于 CUPS 和 LNS 服务器

认证模式: TLS 服务器和客户端认证

pir

完成设置后,点击保存并应用。

检查网关连接状态​

导航到网关页面,选择您已添加的网关。

在网关详情页面的 LoRaWAN 特定详细信息部分,您将看到连接状态以及上次接收上行链路数据的日期和时间。

pir

AWS IoT 设备配置​

添加配置文件​

可以定义设备和服务配置文件来描述常见的设备配置。这些配置文件描述了设备共享的配置参数,以便更轻松地添加这些设备。适用于 LoRaWAN 的 AWS IoT Core 支持设备配置文件和服务配置文件。

添加设备配置文件​

导航至 设备 > 配置文件,点击添加设备配置文件

pir

提供一个设备配置文件名称,选择您用于设备和网关的频段(RfRegion),并保持其他设置为默认值。

pir

添加服务配置文件​

导航至 设备 > 配置文件,点击添加服务配置文件

pir

建议您保持启用 AddGWMetaData 设置,以便为每个有效载荷接收额外的网关元数据,例如数据传输的 RSSI 和 SNR。

pir

添加目的地​

导航至 设备 > 目的地,点击添加目的地

pir

发布到 AWS IoT Core 消息代理

权限: 选择现有服务角色 > IoT Wireless Gateway Cert Manager Role

注意

目的地名称只能包含字母数字、-(连字符)和 _(下划线)字符,不能有任何空格。

pir

添加 LoRaWAN 设备​

添加无线设备​

导航至 LPWAN 设备 > 设备,点击添加无线设备

pir

配置设备​

无线设备规范: OTAAv1.0x

DevEUI: device EUI/APP EUI/APP 密钥可在设备标签上找到。

pir

pir

检查设备连接状态​

导航到 设备 页面,选择您已添加的设备。

在无线设备详情页面的详细信息部分,您将看到上次接收上行链路数据的日期和时间。

pir

Loading Comments...