在Jetson上通过语音LLM控制电机
介绍
本wiki基于Jetson平台(reComputer Robotics J4012)构建了一个端到端的语音控制电机系统,集成了语音识别、边缘大语言模型(LLM)意图理解和硬件控制,实现自然的人机交互——用户可以通过简单的语音命令(例如"顺时针旋转90度")来控制MyActuator X系列电机。
前提条件
- reComputer Robotics J4012
- reSpeaker XVF3800
- MyActuator X系列电机
| reComputer Robotics J4012 | reSpeaker XVF3800 | MyActuator X系列电机 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
硬件连接
开始使用
整个系统的工作流程包括三个步骤:
- ASR:麦克风捕获用户的音频命令,并使用 Whisper 将其转换为文本。
- 函数调用:大语言模型根据用户的输入指令生成满足要求的电机控制参数。
- 电机控制:调用相应的控制程序驱动电机旋转到指定位置。
接下来,我们将详细解释每个步骤的实现。
安装 Whisper 服务器
首先,我们需要安装 Whisper 服务以启用 ASR 功能。请在 Jetson 设备上打开终端窗口并运行以下命令。
git clone https://github.com/jjjadand/whisper-stable4curl
cd whisper-stable4curl
export PATH=/usr/local/cuda-12.6/bin${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-12.6/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
cmake --build build -j --config Release
如果一切顺利,您将在终端窗口中看到以下日志。

然后我们启动 Whisper 推理服务:
./build/bin/whisper-stream -m ./models/ggml-base.en-q5_1.bin -t 8 --step 0 --length 7000 -vth 0.7 --keep 1200

安装 Ollama
Ollama 是一个极其用户友好的边缘计算 LLM 推理框架,只需一条命令即可在 Jetson 上部署。在您的 Jetson 设备上打开一个新的终端窗口并执行:
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
ollama pull qwen2.5
info
这里,我们使用 Qwen 2.5 大语言模型来理解用户的意图。
安装电机控制脚本
执行以下命令来启动电机控制脚本:
git clone https://github.com/yuyoujiang/voice_control.git
cd voice_control
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up
python app.py

效果演示
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。