Skip to main content

使用 reSpeaker 通过语音控制 reBot Arm

本文档将手把手地从零开始,带你搭建一个“能听会动”的智能机械臂系统。即使你从未接触过机械臂或硬件开发,只要按照步骤操作,也能成功复现这个项目!

所需硬件​

reBot Arm B601-DM
reSpeaker Flex XVF3800 CircularreSpeaker XVF3800

或

1. 项目概览​

1.1 这个项目是什么?​

这个项目是一个语音驱动的智能机械臂控制系统。想象这样一个场景:

🎬场景演示

当你对桌上的机械臂说“hello”时,机械臂会立刻转向你所在的方向,并像人一样点头。当你说“dance”时,它会欢快地摇摆。如果你走到房间的另一侧拍手,它会立刻“听到”声音的方向并转身面向你——这就是我们要打造的智能机械臂!

简单来说,这个系统做了三件事:

  1. 听——通过麦克风阵列采集你的声音,并且还能判断声音来自哪个方向

  2. 懂——通过 AI 识别你说的话,理解你的意图

  3. 动——控制机械臂做出相应动作(转身、点头、跳舞、挥手等)

1.2 两种交互模式​

系统提供两种核心工作模式,你可以根据需求进行选择:

模式名称交互方式适用场景
模式 1DOA 声源跟踪自动检测声源方向并转向展厅演示、互动装置
模式 2语音指令控制按住 Enter 进行控制语音助手、教学演示

1.3 系统是如何工作的?​

用通俗的话来描述整个系统的架构:

You speak / make a sound
↓
[ reSpeaker ] —— An array composed of 4 "ears" can hear and determine the direction of sound.
↓
[ Ubuntu ] ——
↓
There are two paths:
├─→ DOA Mode: Locally directly calculate the sound direction → Control the robotic arm to turn
└─→ Voice mode: Upload to cloud AI for recognition → Understand your intention → Control the movement of the robotic arm
↓
[ reBot Arm ] —— An arm composed of 7 "joints" performs various actions.

更专业一点的架构图可以描述为:

硬件层(你能摸到的设备):

  • reSpeaker(4 麦克风阵列 XIAO ESP32S3 控制器)

  • reBot Arm B601-DM(6 自由度机械臂)

  • Ubuntu 22.04 电脑(运行主程序)

驱动层(让硬件能互相通信):

  • USB 音频通信(pyusb/libusb)——连接麦克风阵列

  • 串口通信(MotorBridge)——连接机械臂

  • Web API(Groq Cloud)——连接云端 AI 服务

算法层(负责处理数据的“大脑”):

  • DOA 声源定位(本地实时计算)

  • Whisper 语音识别(Groq Cloud)

  • Llama-3.3 意图理解(Groq Cloud)

  • 运动插值规划(本地平滑控制)

应用层(你能看到的效果):

  • DOA 跟踪模式 语音控制模式 呼吸待机动画 语音播报

2. 硬件准备​

2.1 你需要准备什么?​

在开始之前,请确保你已经准备好以下所有硬件。如果你是第一次接触这类项目,建议直接购买完整套装,以避免兼容性问题。

组件型号数量大致作用购买建议
机械臂reBot Arm B601-DM1 套执行动作的“身体”Seeed Studio 官方
麦克风阵列reSpeaker XVF38001听声音并判断方向Seeed Studio 官方
主控电脑Ubuntu 22.04 PC1运行程序的“大脑”x86_64 架构
USB 线USB-A 转 USB-C2连接设备一般随设备附带
木工夹具3 英寸及以上2固定机械臂底座五金店或套装自带
电源24V 15A(XT30 接口)1为机械臂供电一般随套装附带

2.2 各硬件的简要介绍​

2.2.1 reBot Arm B601-DM 机械臂​

这是一款桌面级机械臂,拥有 7 个“关节”(专业上称为 7 自由度),就像人的手臂一样,可以做出各种灵活的动作。

关节说明(自上而下):

关节通俗叫法能做什么运动范围
J1腰部(底座旋转)整个身体左右旋转±149°
J2大臂抬升抬起或放下大臂0° ~ -206°
J3小臂伸展小臂伸展或弯曲0° ~ -206°
J4手腕旋转手腕左右旋转±85.9°
J5手腕俯仰手腕上下摆动±85.9°
J6手腕偏航微调手腕方向±85.9°
J7夹爪抓取物体开合控制

💡你可以这样理解:J1 像人的腰部旋转,J2 像肩膀抬起,J3 像手肘弯曲,J4/J5/J6 像手腕的各种旋转,而 J7 像手指。把这些关节组合起来,机械臂就能做出非常丰富的动作。

⚠装配警告:如果你购买的是需要自行装配的套件,请特别注意:

  • 套件中包含大量螺丝和结构件,部分零件外观非常相似

  • 强烈建议使用电动螺丝刀,扭矩调到中低档(3 ~ 6kgf.cm)

  • 扭矩过大会很容易导致锁螺丝滑牙

  • 装配时请注意安全,防止夹手、砸手

2.2.2 reSpeaker 麦克风阵列​

这是一个 4 麦克风 的智能语音处理模块,核心特性包括:

  • 分体设计:核心板与麦克风阵列板可分离,方便你在不同设备中灵活布置

  • 360° 拾音:4 个麦克风环形排布,可以接收来自各个方向的声音

  • 内置智能处理:集成 XMOS XVF3800 芯片,具备回声消除、噪声抑制、声源定位(DOA)等功能

  • 双 USB 接口:提供 USB-C 接口和 PH2.0 锁扣接口两种连接方式

  • 内置功放:可直接驱动 10W 扬声器(通过 JST 接口)

核心元件:

元件作用
XMOS XVF3800 芯片负责所有音频处理的“大脑”
TLV320AIC3104 编解码器将模拟声音信号转换为数字信号
24 针 FPC 接口连接麦克风阵列板和核心板
USB-C 接口连接电脑,传输音频和供电
3.5mm 耳机插孔可插入耳机监听
JST 扬声器接口可连接外置扬声器

💡类比理解:你可以把它想象成一个“顺风耳”——不仅有 4 个“耳朵”可以听到来自各个方向的声音,还能分析声音来自哪个方向,并且可以过滤噪音,只专注于你想听到的声音。

2.2.3 Ubuntu 22.04 电脑​

Ubuntu 是一个免费开源的操作系统(类似于 Windows,但更受开发者欢迎)。本项目对它的要求如下:

  • 操作系统:Ubuntu 22.04 LTS(64 位版本)

  • 架构:x86_64(也就是普通的 Intel/AMD 处理器电脑)

  • 最低配置建议:

  • CPU:4 核或以上

  • 内存:8GB 或以上

  • 硬盘:50GB 可用空间

  • 网络:可以访问互联网(用于调用云端 AI)

💡如果你的电脑是 Windows 系统怎么办?

你有两种选择:

  1. 安装双系统:在电脑上同时保留 Windows 和 Ubuntu(推荐)

  2. 使用虚拟机:在 Windows 中用软件(如 VMware)虚拟运行 Ubuntu(会有一定性能损失,本项目不推荐)

Ubuntu 22.04 安装教程:https://ubuntu.com/download/desktop

2.3 硬件连接示意图​

在开始之前,请先熟悉所有设备应该如何连接。整体连接非常简单,只需要两根 USB 线:

          ┌─────────────────────────────────────┐
│ Ubuntu 22.04 │
│ ┌──────────┐ │
│ │ Python │ ←── Run the main program │
│ │ 3.10 │ │
│ └──────────┘ │
│ │ │
│ ┌──────┴──────┐ │
│ │ Groq API │ ←── Cloud AI Service │
│ │ (Internet) │ │
│ └─────────────┘ │
└─────┬────────┬────────────────────┘
│ │
USB-C Cable USB-C Cable
│ │
┌─────┴──┐ ┌─┴──────────┐
│reSpeaker│ │ reBot Arm │
│ │ │ B601-DM │
│(Microphone) │ │ (Robot Arm) │
│ │ │ │
│ 4-Microphone Array │ │ 7DOF │
└────────┘ └────────────┘
│
┌─────┴──────┐
│ Speaker/Headphone │ (Optional, used for voice broadcast)
└─────────────┘

连接步骤:

  1. 使用 USB-C 线将 reSpeaker 连接到电脑

  2. 使用 USB-C 线将 reBot Arm 连接到电脑

3.(可选)将音箱或耳机连接到 reSpeaker 的音频输出接口

  1. 确保电脑已连接到互联网

3. 环境准备​

在安装软件之前,我们需要确认你的系统环境是否满足要求。请打开 Ubuntu 终端(Terminal,类似于 Windows 的“命令提示符”),然后按照下面的步骤逐项检查。

3.1 确认 Ubuntu 版本​

# Enter the following command in the terminal to view the system version
lsb_release -a

✅预期输出(类似这样):

No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 22.04 LTS
Release: 22.04
Codename: jammy

💡如果显示的不是 Ubuntu 22.04 怎么办?

  • 如果是 Ubuntu 20.04 或其他版本,建议升级到 22.04,因为本项目是在该版本上完成测试的

  • 如果不是 Ubuntu,则需要安装 Ubuntu 22.04

3.2 确认 Python 版本​

# Check the default Python version in the system
python3 --version

✅预期输出:

Python 3.10.12

只要版本是 3.10.x(x 为任意数字)即可。

💡如果不是 Python 3.10 怎么办?

不用担心,我们后面会使用 Miniforge 创建一个专门的 Python 3.10 环境,不会影响系统默认的 Python。

3.3 检查 USB 接口​

在连接硬件之前,先确认电脑可以正常识别 USB 设备:

# View the list of currently connected USB devices
lsusb

✅预期输出(类似这样,会显示你的 USB 设备):

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 2886:0018 Seeed Studio reSpeaker Flex ← Microphone Array
Bus 002 Device 005: ID 1234:5678 STMicroelectronics Virtual COM Port ← Robot Arm

💡如果没有看到设备怎么办?

先不要紧张,可能是设备还没有连接好。继续进行下一步,等安装完软件后再回来检查。

3.4 检查网络连接​

# Test whether the Internet can be accessed
ping -c 3 baidu.com

✅预期输出:

PING baidu.com (xxx.xxx.xxx.xxx) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ...: icmp_seq=1 ttl=54 time=25.3 ms
64 bytes from ...: icmp_seq=2 ttl=54 time=24.8 ms
64 bytes from ...: icmp_seq=3 ttl=54 time=25.1 ms

💡如果无法访问互联网怎么办?

语音模式需要联网调用 Groq API,请确保网络畅通。如果是校园网/企业网,可能需要额外配置代理(后文会说明)。


4. 软件安装​

⚠️ 重要说明:下面所有命令都需要在终端中执行。建议每完成一步都确认没有报错,再进行下一步。

4.1 第一步:安装 Miniforge(Python 环境管理工具)​

什么是 Miniforge?

Miniforge 是一个 Python 环境管理工具,类似于 Python 的“应用商店版本管理器”。它可以帮助你:

  • 创建独立的 Python 3.10 环境,而不影响系统默认的 Python

  • 一键安装本项目所需的全部依赖

  • 为不同项目在不同 Python 版本之间切换

安装命令:

# Download the Miniforge installation script
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"

# Perform the installation (follow the prompts)
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh

执行后会出现安装向导:

  1. 按 Enter 查看许可协议

  2. 输入 yes 同意协议

  3. 按 Enter 确认安装路径(默认即可)

  4. 输入 yes 初始化 conda(推荐)

安装完成后,关闭当前终端窗口并重新打开一个新的终端,以使环境变量生效。

✅验证安装:

# Enter in the new terminal
conda --version

预期输出:conda 24.x.x(版本号可能不同,只要能显示版本号,就说明安装成功)

4.2 第二步:克隆项目代码仓库​

# Download the main codebase of the project (voice control part)
git clone https://github.com/xr686/reBot-Arm-reSpeaker-Flex.git

# Enter the project directory
cd reBot-Arm-reSpeaker-Flex

✅预期输出:

Cloning into 'reBot-Arm-reSpeaker-Flex'...
remote: Enumerating objects: ...
...
Resolving deltas: 100% (...)

💡如果 git clone 很慢或失败怎么办?

可能是网络问题,你可以尝试:

# Use domestic mirroring for acceleration (if available)
git clone https://ghproxy.com/https://github.com/xr686/reBot-Arm-reSpeaker-Flex.git

4.3 第三步:创建 Conda 环境​

项目提供了一个 environment.yml 文件,里面列出了所有需要的依赖包。我们只需要一条命令就能自动安装全部依赖:

# Make sure you are in the reBot-Arm-reSpeaker-Flex directory.
# One-click to create an environment and install all dependencies
conda env create -f environment.yml

这个过程可能需要 10–30 分钟,取决于你的网速。它会自动:

  • 创建一个名为 flex 的 Python 3.10.2 环境

  • 从 conda-forge 源安装 pinocchio、numpy 等科学计算库

  • 安装用于 USB 通信的 pyusb

✅安装成功的标志(最后几行类似这样):

Executing transaction: ... done
#
# To activate this environment, use
#
# $ conda activate flex
#
# To deactivate an active environment, use
#
# $ conda deactivate
#

4.4 第四步:激活 Conda 环境​

# Activate the newly created flex environment
conda activate flex

✅激活成功的标志:终端提示符前面出现 (flex):

(flex) user@computer:~/reBot-Arm-reSpeaker-Flex$

💡重要提醒:每次打开新的终端,都需要重新执行 conda activate flex 来激活环境。

4.5 第五步:安装系统依赖​

# Update the system package list and install ffmpeg
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ffmpeg

什么是 ffmpeg?

ffmpeg 是一个音视频处理工具,本项目使用它在语音合成后处理音频文件。简单来说,就是“让电脑能够播放和处理声音”的工具。

✅安装成功的标志:

ffmpeg is already the newest version (x.x.x).

4.6 第六步:安装 uv(Python 包管理工具)​

# Install uv (a fast Python package management tool)
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

为什么需要 UV?

uv 是一个非常快速的 Python 包管理工具,可用于安装 pip 格式的包。项目中使用的 motorbridge 库需要通过 uv 安装。

✅安装成功后,关闭终端并重新打开。

4.7 步骤 7:克隆机械臂控制库​

# Cloning robotic arm control library
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py.git

# Enter the robotic arm control library directory
cd reBotArm_control_py

# Use uv to install dependencies
uv sync

✅预期输出:显示安装进度且不报错。

4.8 步骤 8:设置 PYTHONPATH 环境变量​

# Add the robotic arm control library to the Python search path
export PYTHONPATH="$PWD:$PYTHONPATH"

这意味着什么?

当 Python 导入库时,会在 PYTHONPATH 指定的目录中查找。该命令告诉 Python“在默认搜索路径之外,再在这个目录中查找”。

⚠️ 重要提醒:export PYTHONPATH 这个设置每次关闭终端都会失效!你需要:

方案 A(临时,每次都要执行):每次打开新终端时手动执行上面的 export 命令

方案 B(推荐,永久):将这个设置写入 ~/.bashrc 文件:

# Write environment variables to the configuration file so that they will be automatically set every time the terminal is opened.
echo 'export PYTHONPATH="'$PWD':$PYTHONPATH"' >> ~/.bashrc

# Make the configuration take effect immediately
source ~/.bashrc

4.9 步骤 9:设置串口权限​

为了让当前用户可以访问 USB 串口设备(用于与机械臂通信),需要设置权限:

# Set USB serial device permissions (to allow the current user to access without sudo)
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*

✅执行后不能报错。

💡为什么需要这样做?

Linux 系统对硬件设备有严格的权限管理。默认情况下,普通用户不能直接访问串口设备。该命令允许所有用户对这些设备进行读写。

⚠️ 此设置在重启后会失效。如果想要永久生效,可以将你的用户加入 dialout 组:

# Add the current user to the dialout group (permanently resolve the permission issue)
sudo usermod -a -G dialout $USER

修改后需要注销并重新登录才能生效。

4.10 步骤 10:配置 Groq API Key​

本项目使用 Groq 的云端 AI 服务进行语音识别和意图理解。你需要注册 Groq 账号并获取 API Key。

获取 API Key 的方法:

  1. 打开浏览器并访问 https://console.groq.com/keys

  2. 注册账号(可以使用邮箱或 GitHub 账号)

  3. 登录后,点击 "Create API Key"

  4. 复制生成的 Key(格式类似于 gsk_xxxxxxxxxxxx)

在代码中配置 API Key:

# First return to the main project directory
cd ~/reBot-Arm-reSpeaker-Flex

# Edit the main program file
nano sound_tracking_arm.py

在文件中找到如下片段(大约在第 60 行附近):

VOICE_CFG = {
"api_key": "12345678", # ← Replace this line with your actual API Key
...
}

将 "12345678" 替换为你刚刚复制的 API Key,例如:

    "api_key": "gsk_aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ",

保存文件:按 Ctrl O,然后 Enter,再按 Ctrl X 退出。

⚠️ 安全提醒:

  • 不要将你的 API Key 分享到公共代码仓库或论坛

  • 不要把 API Key 的截图发到社交媒体

  • 如果 API Key 泄露,请在 Groq 控制台中删除它并重新生成新的 Key。

4.11 步骤 11:网络代理设置(如有需要)​

如果你在中国大陆或某些网络环境下,可能无法直接访问 Groq 的服务。先进行测试:

# Test whether Groq can be accessed
ping console.groq.com -c 3

如果可以收到回复(显示时间),说明网络正常,可以跳过此步骤。

如果显示 unknown host 或 Request Timeout,则需要配置代理。

如何配置代理:

再次编辑 sound_tracking_arm.py,找到 VOICE_CFG 中的 proxy 项:

VOICE_CFG = {
...
"proxy": None, # ← Change it to your proxy address
}

例如,如果你的代理地址是 http://192.168.4.7:7897:

    "proxy": "http://192.168.4.7:7897",

💡我怎么知道自己的代理地址?

  • 如果你使用 Clash:通常为 http://127.0.0.1:7890

  • 如果你使用 v2rayN:通常为 http://127.0.0.1:10809

  • 如果是局域网代理服务器:请询问网络管理员

  • 代理格式通常为:http://IP 地址:端口号


5. 硬件连接与组装​

5.1 硬件连接步骤​

现在所有软件都已经安装完成,接下来我们来连接硬件。

步骤 1:连接 reSpeaker

  1. 使用 USB-A 转 USB-C 线将 reSpeaker 连接到电脑

  2. 连接后,reSpeaker 上的指示灯应点亮

  3. 在终端中输入 lsusb,你应该能看到 Seeed Studio 的设备。

步骤 2:连接 reBot Arm

  1. 确保机械臂的底座已经用木工夹具牢固固定在桌面上

  2. 使用 USB-A 转 USB-C 线将机械臂连接到电脑

  3. 连接 24V 电源(XT30 接口),但先不要上电

⚠️ 上电前安全检查清单:

  • 机械臂底座已牢固固定(用木工夹具夹紧)

  • 机械臂运动范围内没有障碍物

  • 机械臂运动范围附近没有人员靠近

  • USB 线已连接

  • 电源线连接正确

步骤 3:开启电源

  1. 检查无误后,打开 24V 电源开关

  2. 机械臂会发出轻微的电机上电声

  3. 在终端中输入 ls /dev/ttyUSB*,你应该能看到类似 /dev/ttyUSB0 的设备

5.2 验证硬件连接​

# View USB audio device (reSpeaker)
arecord -l

✅预期输出(类似):

**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 2: XVF3800 [reSpeaker XVF3800], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
# View USB serial device (robotic arm)
ls -la /dev/ttyUSB0

或者:

ls -la /dev/ttyACM0

✅预期输出:

crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 ... /dev/ttyUSB0

💡如果看不到设备怎么办?

  • 检查 USB 线是否插紧

  • 尝试更换一个 USB 接口

  • 检查线材是否为数据线(有些线只能充电,不能传输数据)

  • 参考 9. 故障排查指南


6. 初次运行​

6.1 运行前验证​

在正式运行前,我们先做几个简单的验证,确保所有组件工作正常。

验证 1:检查 Python 依赖​

确保你处于 flex 环境中,并且在项目主目录下:

# Activate the environment
conda activate flex

# Enter the project directory
cd ~/reBot-Arm-reSpeaker-Flex

# Verify pyusb and numpy
python -c "import usb.core; import numpy; print('pyusb + numpy OK')"

✅预期输出:

pyusb + numpy OK

验证 2:验证机械臂库​

# Ensure that PYTHONPATH is set
export PYTHONPATH="$HOME/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH"

# Verify the robotic arm library
python -c "from reBotArm_control_py.actuator import RobotArm; print('Robot Arm Library OK')"

✅预期输出:

Robot Arm Library OK

💡如果报错是 ModuleNotFoundError?

说明 PYTHONPATH 没有正确设置。请确认:

  1. reBotArm_control_py 目录确实存在。

  2. 已执行 export PYTHONPATH 命令

  3. 如果仍不行,尝试使用完整路径:

    export PYTHONPATH="/home/Your username/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH"

验证 3:测试麦克风​

# Record a 3-second test audio
arecord -D plughw:2,0 -c 6 -r 16000 -f S16_LE -d 3 /tmp/test.wav

# Play the recorded audio (if a speaker/headphone is connected)
aplay -D plughw:2,0 /tmp/test.wav

如果你能听到录制的声音,说明麦克风阵列工作正常。

6.2 启动流程​

在所有验证都通过后,就可以正式启动程序了!

# Ensure in the flex environment
cd ~/reBot-Arm-reSpeaker-Flex

# Start the program (a mode selection menu will pop up)
python sound_tracking_arm.py

✅预期输出:

==================================================
reBot Arm B601-DM + reSpeaker Flex
Please select the operating mode:
==================================================
[1] DOA Interaction Mode (Sound Source Tracking + Standby Animation)
[2] Voice control mode (button trigger + AI LLM control)
==================================================
Please enter the mode number (1 or 2):

此时,输入 1 进入 DOA 声源跟踪模式,或输入 2 进入语音控制模式。

直接指定模式启动​

你也可以在启动命令中直接指定模式,跳过选择菜单:

# DOA Sound Source Tracking Mode
python sound_tracking_arm.py --mode doa

# Voice command control mode
python sound_tracking_arm.py --mode voice

6.3 初次运行测试​

DOA 模式测试​

当选择模式 1 时,程序会:

  1. 初始化 USB 设备

  2. 连接机械臂

  3. 进入待机状态

测试方法:站在机械臂旁边说话或拍手,观察机械臂是否:

  • 转向你所在的方向

  • 做点头动作

  • 然后回到待机状态

语音模式测试​

当选择模式 2 时,程序会:

  1. 初始化所有组件

  2. 等待你按下 Enter

测试方法:

  1. 按下 'Enter' 键

  2. 看到 "recording" 提示后,说 "hello" 或 "say hello"

  3. 等待大约 5 秒

  4. 观察是否:

  • 识别出你的语音

  • 机械臂执行打招呼动作

  • 听到语音播报回复


7. 功能详细说明​

7.1 模式 1:DOA 声源跟踪模式​

什么是 DOA?​

DOA 的全称是 Direction of Arrival(声波到达方向),简单来说就是:判断声音是从哪个方向来的。就像你可以用两只耳朵大致判断声音在左边还是右边一样,reSpeaker 使用四个麦克风来更精确地计算声音的方向。

工作流程​

Start the system
↓
Initialize USB device
↓
Connect reSpeaker ←──→ Connect reBot Arm
↓
Loop Execution:
├─ Read DOA angle data (0°~360°)
├─ Is a valid sound source detected?
│ ├─ No → Breathing Standby Animation → Continue Reading
│ └─ Yes → 4-frame Angle Buffer Queue → Calculate Weighted Average Angle
│ → Cosine Similarity Smoothing Filtering
│ → Angle change > Trigger Threshold?
│ ├─ No → Continue Reading
│ └─ Yes → The robotic arm turns towards the target direction
│ → Perform a nodding motion
│ → Enter Cool Down
│ → Continue Reading
↓
Exit (Press Ctrl+C)

核心技术点详细说明​

4 帧角度缓冲队列

想象一下你在听一个移动中的人说话,如果每一帧(约 50 毫秒)的角度变化都直接驱动机械臂,它就会不停抖动。系统使用一个“环形缓冲区”来存储最近 4 帧的 DOA 角度数据,然后取平均值,使动作更加平滑。

余弦相似度平滑滤波器

有时麦克风会误判方向(比如突然的噪声)。这个滤波器会检查最近几帧的角度是否“一致”——如果差异太大,可能就是误判,将不会响应。就像你听到声音时,也会先确认方向再转头。

触发阈值

只有当角度变化超过设定阈值(默认 15°)时,才会触发机械臂动作。这样可以避免因为轻微角度波动而频繁动作。

冷却时间

每次动作后,系统会进入一个冷却期(默认 3 秒),在此期间不会响应新的声源。这样可以防止机械臂因连续触发而抖动。

呼吸待机动画

当没有人说话时,机械臂不会完全静止,而是进入一种“呼吸”状态——轻微摆动,类似人类。这既美观,又能让用户知道系统正在运行。

7.2 模式 2:语音指令控制模式​

完整交互闭环​

语音控制模式支持完整的 录音 → 识别 → 理解 → 执行 → 播报 闭环。

工作流程​

The user presses the Enter key.
↓
arecord starts recording (6 channels, 16kHz, 5 seconds)
↓
User releases Enter → Stop recording
↓
NumPy Audio Normalization Processing (Extract First Channel + Gain Amplification)
↓
Upload to Groq API
↓
Whisper model performs speech-to-text (STT) recognition
↓
Obtain text commands (e.g., "turn left")
↓
Send to Llama-3.3-70B large language model
↓
LLM understands intent + outputs JSON structured results
↓
Analysis results
├─ Invalid → Broadcast "Sorry, I didn't catch that. Could you please repeat?"
└─ Valid → Execute the corresponding robotic arm action
↓
Edge-TTS Voice Announcement Execution Result
↓
Return to standby state

支持的语音指令​

指令类型示例说法执行动作说明
左转"turn left"/"look left"/"turn left"机械臂底座向左旋转 45 度角度可通过参数调整
右转"turn right"/"look right"/"turn right"机械臂底座向右旋转 45 度同上
打招呼"say hello"/"hello"/"hi"执行点头打招呼连续点头 2 次
挥手"Wave"/"Say Goodbye"/"Bye"执行挥手动作左右挥手 2 次
回零"return to initial position"/"reset"/"return to zero"所有关节回到零位回到初始姿态
停止"Stop"/"Don't move"/"Stop"立即停止当前动作紧急停止指令

交互示例​

$ python sound_tracking_arm.py --mode voice

========================================
🤖 reBot Arm Voice Control System has been activated
Press Enter to start recording, release to stop.
Press Ctrl+C to exit
========================================

[Interaction] >>> 🟢 System is idle, please press Enter to start recording... <<< [User presses Enter]
🔴 Recording... Please speak (5 seconds)
[User says: "Turn to the left a bit"]
[User releases Enter]
🟢 Recording completed, processing...

--- Speech Recognition ---
📝 Recognition result: "turn left"

--- Intent Understanding ---
🤖 Parsed action: turn_left, parameters: {"angle": 45}

--- Execute Action ---
=> Start executing action: turn_left

--- Voice Announcement ---
=======================================================
🤖 [Voice Output] Okay, turning left.
=======================================================

[Interaction] >>> 🟢 System is idle, press Enter to start recording... <<< [Waiting for next input]

AI 是如何理解你的话的?​

本项目使用了精心设计的 Prompt,让大语言模型(Llama-3.3-70B)能够理解各种自然语言说法,并将其翻译为结构化指令。

例如,当你说 "help me turn my head to the left" 时,AI 会这样理解:

{"action": "turn_left", "params": {"angle": 45}, "reply": "Okay, turning left."}

这种设计的好处是,你不需要说固定的指令词,只要像聊天一样自然说话就可以了!


8. 命令行参数​

8.1 完整参数表​

启动程序时,你可以添加各种参数来自定义行为:

python sound_tracking_arm.py [Parameter]
参数短参数默认值说明
'-- mode''-m''doa'运行模式:'doa'(声源跟踪)或 'voice'(语音控制)
'-- device''-d''0'reSpeaker USB 设备 ID
'-- port''-p''/dev/ttyUSB0'机械臂串口设备路径
'-- threshold''-t''15'DOA 角度触发阈值(单位:度)
'-- cooldown''-c''3'动作冷却时间(单位:秒)
'-- buffer-size''-B ''4'DOA 角度缓冲帧数
'-- groq-key''-k''None'Groq API Key(也可通过代码配置)
'-- tts-voice''-v''zh-CN-XiaoxiaoNeuralEdge-TTS 语音
'-- debug'-'False'启用调试日志输出

8.2 使用示例​

基本用法​

# DOA Tracking Mode (Default)
python sound_tracking_arm.py

# Voice control mode
python sound_tracking_arm.py --mode voice

调整 DOA 灵敏度​

# Increase the trigger threshold (requires a larger change in sound direction to respond, reducing false triggers)
python sound_tracking_arm.py --threshold 25

# Lower the trigger threshold (more sensitive, but also more prone to false triggering)
python sound_tracking_arm.py --threshold 10

# Extend Cool Down (longer "rest time" after action)
python sound_tracking_arm.py --cooldown 5

# Adjust multiple parameters simultaneously
python sound_tracking_arm.py --threshold 20 --cooldown 5

指定硬件设备​

# The robotic arm is connected to different serial ports.
python sound_tracking_arm.py --port /dev/ttyACM0

# Specify Groq API Key (command-line input will override the configuration in the code)
python sound_tracking_arm.py --mode voice --groq-key gsk_xxxxxxxxxxx

切换语音音色​

# Use Chinese male voice (Yun Jian)
python sound_tracking_arm.py --mode voice --tts-voice zh-CN-YunjianNeural

# Use Chinese female voice (Xiaoxiao, default)
python sound_tracking_arm.py --mode voice --tts-voice zh-CN-XiaoxiaoNeural

# Use Chinese female voice (Xiaoxiao, multi-emotional)
python sound_tracking_arm.py --mode voice --tts-voice zh-CN-XiaoxiaoMultilingualNeural

Edge-TTS 支持的完整语音列表:https://github.com/rany2/edge-tts#changing-the-voice

启用调试模式​

# Enable detailed log output (helpful for troubleshooting)
python sound_tracking_arm.py --debug

9. 故障排查指南 FAQ​

本节收集了小白用户最常遇到的问题和解决方案。如果你在这里找不到自己的问题,请先检查硬件连接是否正确,然后查看终端输出的错误信息。

9.1 安装阶段问题​

Q1: 'conda command not found'​

问题:安装 Miniforge 后,输入 'conda' 提示找不到命令。

原因:环境变量未正确设置。

解决方法:

# Option 1: Reinitialize the shell
~/miniforge3/bin/conda init bash
# Then close the terminal and reopen it.

# Option 2: Manual Activation
source ~/miniforge3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate base

Q2:为 environment.yml 创建环境失败​

问题:运行 conda env create -f environment.yml 时报告错误。

可能原因和解决方法:

  1. 网络问题(最常见):
# Switch to domestic mirroring source
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/
conda config --set show_channel_urls yes
# Then try again
conda env create -f environment.yml
  1. 磁盘空间不足:
# Check disk space
df -h
# Ensure there is at least 5GB of available space.
  1. conda 版本过旧:
conda update conda

Q3:uv: command not found​

问题:安装 uv 后,提示找不到该命令。

解决方法:

# Check if uv is installed
ls ~/.cargo/bin/uv

# If it exists, add it to PATH
echo 'export PATH="$HOME/.cargo/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Q4:uv sync 报错​

问题:在 reBotArm_control_py 目录中执行 uv sync 失败。

可能原因:

  1. 不在正确的目录下

  2. Python 版本不匹配。

解决方法:

# Confirm that the directory is correct
ls -la pyproject.toml

# If it doesn't exist, it means you're not in the correct directory.
cd ~/reBotArm_control_py

# Confirm the Python version
python --version # 应该是 3.10.x

9.2 USB 设备识别问题​

Q5:lsusb 看不到 reSpeaker​

排查步骤:

  1. 检查 USB 线是否插紧:重新插拔 USB-C 线缆

  2. 更换 USB 端口:尝试电脑上的其他 USB 端口(尤其是 USB 3.0 蓝色端口)

  3. 检查线材:确保使用的是数据线(有些线只能充电)

  4. 查看系统日志:

# View USB connection logs
dmesg | tail -20
  1. 检查是否需要驱动:
# View detailed information of USB devices
lsusb -v -d 2886:

Q6:lsusb 看不到机械臂​

排查步骤:

  1. 确认 USB 线缆连接正确

  2. 确认机械臂电源已打开(24V 电源开关)

  3. 检查电源指示灯是否亮起

  4. 查看系统日志:

dmesg | grep -i "ttyUSB\|ttyACM\|usb"

Q7:Permission denied: /dev/ttyUSB0​

问题:你没有访问串口设备的权限。

解决方法:

# Temporary solution
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

# Permanently resolve (recommended)
sudo usermod -a -G dialout $USER
# Then log out and log back in.

9.3 Python 运行时问题​

Q8:ModuleNotFoundError: No module named 'usb.core'​

问题:未找到 Pyusb 模块。

解决方法:

# Confirm in the flex environment
conda activate flex

# Manually install pyusb
conda install -c conda-forge pyusb

# If it still doesn't work, check the Python path.
which python # Confirm that the output contains miniforge3/envs/flex

Q9:ImportError: cannot import name 'RobotArm'​

问题:找不到机械臂控制库。

解决方法:

# Confirm that reBotArm_control_py has been correctly cloned
ls ~/reBotArm_control_py

# Confirm that PYTHONPATH has been set
echo $PYTHONPATH # should include the path to reBotArm_control_py

# If not, set it manually
export PYTHONPATH="/home/your_username/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH"

# Or directly verify the path using Python
python -c "import sys; print(sys.path)"

Q10:libusb-1.0.so. 0: cannot open shared object file​

问题:缺少 libusb 系统库。

解决方法:

# Install the libusb development library
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libusb-1.0-0-dev

# If it still doesn't work, try
conda install -c conda-forge libusb

9.4 网络/API 问题​

Q11:Groq API Key not set​

问题:程序提示未设置 API Key。

解决方法:

  1. 检查 sound_tracking_arm.py 中 VOICE_CFG["api_key"] 是否已修改

  2. 确认 API Key 格式正确(应以 gsk_ 开头)

  3. 也可以设置环境变量:

export GROQ_API_KEY="gsk_xxxxxxxxxxxx"

Q12:调用 Groq API 时出现 Connection error 或 Timeout​

问题:无法连接到 Groq 服务器。

排查步骤:

  1. 测试网络连通性:
ping console.groq.com -c 3
  1. 如果 ping 失败,需要配置代理:

编辑 sound_tracking_arm.py 中的 VOICE_CFG:

proxy": "http://your proxy IP:port",  # e.g., "http://127.0.0.1:7890
  1. 如果代理不起作用,检查代理本身是否工作正常:
# Test via proxy
curl -x http://your_proxy_IP:port https://console.groq.com

Q13:Rate limit exceeded / Quota exceeded​

问题:API 调用频率超过限制或配额已用完。

解决方法:

  1. 访问 https://console.groq.com/settings/limits 查看限制

  2. Groq 免费账号对每分钟请求次数有限制,降低使用频率。

  3. 如果是配额问题,可能需要升级为付费账号。

Q14:TTS broadcast failure / aplay not found​

问题:语音播报功能异常。

解决方法:

# Install alsa-utils (including aplay)
sudo apt-get install -y alsa-utils

# Check audio output device
aplay -l

# If the device is not visible, you may need to configure the default audio output.

9.5 机械臂问题​

Q15:机械臂无响应/不移动​

排查步骤:

  1. 检查串口设备:
ls -la /dev/ttyUSB*
# or
ls -la /dev/ttyACM*
  1. 检查权限:
# Ensure read and write permissions
ls -la /dev/ttyUSB0 # should show crw-rw-rw-
  1. 检查电源:确认 24V 电源已打开

  2. 检查程序日志:运行程序时是否有关于 ArmCtrl 的报错信息?

  3. 尝试指定正确的串口:

python sound_tracking_arm.py --port /dev/ttyACM0
# or
python sound_tracking_arm.py --port /dev/ttyUSB1

Q16:机械臂运动异常/抖动​

可能原因:

  1. 机械臂未固定牢固——检查底座是否稳固

  2. 运动范围内有障碍物——清理运动空间

  3. 关节角度异常——尝试复位:说“回到初始位置”或重启程序

Q17:电机发热异常​

⚠️警告:如果电机发热异常,请立即断电!

可能原因:

  • 机械臂被外力卡住,电机持续用力

  • 运动速度过快

  • 长时间连续运行

解决方法:

  1. 关闭电源,等待电机冷却

  2. 检查是否存在机械卡阻

  3. 降低运动频率

9.6 音频相关问题​

Q18:麦克风录音没有声音​

排查步骤:

  1. 检查设备是否被识别:
arecord -l  # Should see reSpeaker XVF3800
  1. 检查设备编号:
# View detailed device information
cat /proc/asound/cards
  1. 手动测试录音:
# Record with a specified device number (adjust the card and device numbers according to the actual situation)
arecord -D plughw:2,0 -c 6 -r 16000 -f S16_LE -d 3 /tmp/test.wav
  1. 检查麦克风阵列是否正确连接:确认 FPC 线缆插紧

Q19:DOA 角度不稳定/跳变​

可能原因及解决方法:

  1. 环境噪声过大:在安静环境中测试

  2. 麦克风阵列不平整:确保 reSpeaker 水平放置

  3. 附近有强声源干扰:远离风扇、音箱等设备

  4. 调整触发阈值:提高 --threshold 参数。

9.7 其他问题​

Q20:Ctrl C 无法退出​

解决方法:

# Try pressing Ctrl+C multiple times
# Or open another terminal
killall python

Q21:程序运行过程中崩溃​

排查步骤:

  1. 查看崩溃前的最后几条错误信息。

  2. 使用 --debug 模式获取更多日志

  3. 检查是否内存不足:free -h

  4. 检查 USB 连接是否不稳定

Q22:如何完全重新开始​

如果你想从头重新配置:

# 1. Delete Conda Environment
conda activate base
conda env remove -n flex

# 2. Delete the code directory
rm -rf ~/reBot-Arm-reSpeaker-Flex
rm -rf ~/reBotArm_control_py

# 3. Re-execute the installation steps according to this Wiki.

10. 安全注意事项​

⚠️ 在使用本产品时,请务必仔细阅读以下所有安全说明。不当操作可能导致设备损坏或人身伤害。

10.1 机械臂安全​

基本安全规则​

规则说明后果
不要强行搬动机械臂机械臂关节由精密电机驱动,强行手动旋转可能导致齿轮损坏电机损坏,维修成本高
确保运动范围内无障碍物操作前检查机械臂运动范围内无人员、墙体或其他物体碰撞导致机械臂或周边物体损坏
紧急情况时拔掉 USB 线如遇紧急情况,立即拔掉机械臂的 USB 线以切断控制信号机械臂停止运动
负载不超过 1500g夹爪上不要夹持超过 1.5kg 的物体电机过载损坏
保持 1.5m 安全距离机械臂运行时保持至少 1.5m 的距离避免碰撞伤害

关节角度限制​

系统具有内置关节限位保护,以下表格供参考。注意,代码中使用的是弧度(rad)单位。

Joint名称最小值(角度)最大值(角度)说明
J1底座旋转-149.0 °149.0 °水平旋转,最大范围
J2肩部俯仰-206.3 °0 °大臂上抬,只能向上
J3肘部俯仰-206.3 °0 °小臂伸展,只能向前
J4腕部旋转-85.9 °85.9 °末端左右旋转
J5腕部俯仰-85.9 °85.9 °末端上下摆动
J6腕部偏航-85.9 °85.9 °末端微调方向
J7夹爪开合-320.90夹爪控制,负数为张开

10.2 电气安全​

  • 禁止带电插拔:在插拔 XT30 2 2 电源接口前,必须先关闭电源

  • 禁止电机热插拔:通电状态下不要插拔电机线缆

  • 使用正确的电源:只能使用 24V 15A 电源,使用其他电源可能会导致设备损坏

  • 避免潮湿环境:不要在潮湿、多尘、高温环境中使用

  • 检查线缆:使用前检查电源线和信号线是否完好无损

10.3 使用环境安全​

  • 未成年人需在成人监护下使用:机械臂具有一定力度,不当操作可能造成伤害

  • 稳定的工作台:确保机械臂固定在稳定的水平桌面上

  • 充足的空间:机械臂周围至少预留 1 米的安全空间

  • 良好的照明:便于观察机械臂的运行状态

  • 远离水源:电子设备与水不能接触

10.4 电机复位安全说明​

电机复位前:

  • 2 个工装夹具(尺寸 ≥ 3 英寸)

  • 调试和运行过程中保持至少 1 m 的安全距离

  • 禁止电机热插拔;插拔 XT30 2 2 接口前必须断开电源

  • 禁止电机过载、超速运行

  • 设备启动前检查接线和紧固件

  • 不要在潮湿、高温、多尘环境中使用


11. 技术原理简介​

本节将简要介绍项目中涉及的核心技术原理,帮助感兴趣的用户了解“背后的魔法”。完全理解这些内容并不是使用本项目的前提。

11.1 DOA 声源定位原理​

问题:如何判断声音是从哪个方向来的?​

reSpeaker 有 4 个麦克风环形排布。当声音从某个方向传来时,到达不同麦克风的时间会有轻微差异(称为“时间差”或 TDOA)。

通俗解释:就像你闭上眼睛,如果有人在你左边拍手,你的左耳会先听到,右耳会稍微晚一点。大脑就是根据这个时间差,判断出声音在左边。

reSpeaker 内置的 XVF3800 芯片就是在做这件事:

  1. 同时采集 4 路麦克风信号

  2. 芯片分析 4 路信号的相位差/时间差

  3. 计算出声音最有可能来自的方向(0 ° ~ 360 °)

  4. 通过 USB 将 DOA 角度数据发送给电脑

11.2 语音识别流程​

问题:如何把你说的话变成文字?​

本项目使用 OpenAI 的 Whisper 模型,并通过 Groq 的加速 API 调用。大致流程如下:

  1. 录音:通过麦克风阵列使用 arecord 采集 6 通道 16kHz 音频

  2. 预处理:使用 NumPy 提取第 1 通道(波束形成后的信号),进行归一化和增益放大

  3. 上传:将处理后的音频文件上传到 Groq 服务器

  4. 识别:Whisper 模型将音频波形转写为文本。

  5. 返回:获取识别结果(例如,“向左转”)

Whisper 模型是目前较为先进的语音识别模型之一,支持多种语言,识别精度较高。

11.3 意图理解原理​

问题:AI 如何理解你想让机械臂做什么?​

本项目使用 Meta 的 Llama-3.3-70B 大语言模型,通过 Groq API 调用。

核心技术:Prompt Engineering(提示工程)

在代码中,我们给 AI 一个详细的“指令模板”,告诉它:

  • 可以执行哪些动作(向左转、向右转、打招呼等)

  • 每个动作的含义

  • 输出格式要求(JSON)

例如,当用户说“帮我把头转向左边”时:

  1. 文本被发送给 Llama-3.3-70B

  2. AI 结合系统提示理解意图

  3. 输出结构化 JSON:

    {"action": "turn_left", "params": {"angle": 45}, "reply": "Okay, turning left."}
  4. 程序解析 JSON 并执行相应动作

11.4 机械臂控制原理​

问题:电脑是如何控制机械臂的?​

运动学(Kinematics):

机械臂控制的核心是运动学——给定目标关节角度,计算机械臂末端在空间中的位置(正向运动学);或者反过来,给定末端目标位置,计算每个关节应该转动多少(逆向运动学)。

本项目使用 Pinocchio 库进行运动学计算和轨迹规划。

运动插值:

机械臂不会直接“跳”从 A 点到 B 点,而是通过插值算法平滑过渡。代码中使用了余弦缓动函数(cosine easing):

# Easing formula: makes motion smoother and more natural
ease = -(math.cos(math.pi * t) - 1) / 2.0

这样可以让机械臂在启动时缓慢加速,在停止前缓慢减速,就像自然的人体动作一样。

关节限位保护:

所有目标关节角度都会被裁剪在安全范围内:

np.clip(target_angle, JOINT_LIMITS_MIN, JOINT_LIMITS_MAX)

这样可以确保机械臂不会超过物理极限,避免损坏。


12. 参考资料​

12.1 项目相关链接​

资源链接说明
项目主仓库https://github.com/xr686/reBot-Arm-reSpeaker-Flex声控主程序
机械臂控制库https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py机械臂 Python 控制库
reBot Arm 官方https://www.rebotix.com/机械臂官方网站
Seeed Studiohttps://www.seeedstudio.com/reSpeaker Flex 购买与技术支持

12.2 reSpeaker Flex 相关 Wiki​

资源链接
reSpeaker Flex 官方 Wikihttps://wiki.seeedstudio.com/cn/reSpeaker_USB_Mic_Array/
XMOS XVF3800 技术文档https://www.xmos.com/xvf3800
XVF3800 用户指南https://www.xmos.com/download/XVF3800-User-Guide (1).pdf
麦克风阵列 DOA 算法说明见 reSpeaker Flex 官方文档

12.3 机械臂相关 Wiki​

资源链接
reBot-DevArm GitHubhttps://github.com/Seeed-Projects/reBot-DevArm
reBot Arm 装配指南见 Seeed Studio 官方 Wiki
Pinocchio 运动学库https://github.com/stack-of-tasks/pinocchio

12.4 API 和工具文档​

资源链接说明
Groq 控制台https://console.groq.com/keys管理 API Key
Groq API 文档https://console.groq.com/docsAPI 使用说明
Groq 开发者社区https://discord.gg/groq技术支持社区
Edge-TTS 项目https://github.com/rany2/edge-tts语音合成工具
Whisper 论文https://arxiv.org/abs/2212.04356语音识别技术论文
Llama 模型https://ai.meta.com/llama/大语言模型官网

12.5 技术学习资源​

主题推荐资源
Python 基础https://docs.python.org/zh-cn/3/tutorial/
Conda 使用https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/getting-started.html
Ubuntu 基础https://ubuntu.com/tutorials/command-line-for-beginners
Git 基础https://www.progit.cc/
机器人学入门Modern Robotics (Kevin Lynch)
语音识别入门Andrew Ng 深度学习课程 - 序列模型

12.6 社区与支持​


写在最后​

恭喜你读到了文档的最后!如果你一步步按照本 Wiki 操作,相信你已经成功搭建了自己的智能语音机械臂系统。

本项目涉及声音处理、AI 语音交互、机器人运动控制等多个技术领域,对初学者来说是一个很好的综合实践项目。希望你能继续在此基础上探索:

  • 尝试修改语音指令,增加更多自定义动作

  • 调整 DOA 参数,让声源跟踪更加灵敏

  • 探索将项目部署到树莓派等嵌入式设备

  • 增加视觉模块,让机械臂“看得见”

如果你有任何问题或建议,欢迎通过 GitHub Issue 反馈。玩得开心!🤖


免责声明:本文档基于项目的开源代码,仅供参考。机械臂的操作具有危险性,请在操作前充分了解安全注意事项。作者不对因使用本文档而造成的任何设备损坏或人身伤害承担责任。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...