使用 NVIDIA Isaac GR00T N1.5 控制 6/7 自由度机械臂
介绍
本文展示了 NVIDIA 的 GR00T AI 平台如何实现对 StarAI 机械臂的高级、自治控制。通过结合实时感知与自适应决策,GR00T 将 AI 与机器人技术连接起来,面向工业与科研场景中的精密任务。
前置条件
- StarAI 机械臂
- Orbbec Gemini 2
- 具备 NVIDIA GPU 加速的 Linux 主机
- Ubuntu 20.04
- 显存 >32GB
虽然本演示使用的是 StarAI + Gemini2,但教程同样完全适用于 SOArm 100 + 常规 USB 相机。
快速开始
配置 Lerobot 环境
StarAI 机械臂可通过 lerobot 项目驱动。请参考此 教程 配置 StarAI 机械臂的运行环境。准备就绪后,可用以下命令控制跟随臂(Follow Arm):
python lerobot/scripts/control_robot.py \
--robot.type=starai \
--robot.cameras='{}' \
--control.type=teleoperate
程序运行效果将类似下面的视频:
安装 Orbbec 相机 SDK
步骤 1. 克隆 OrbbecSDK:
cd ~/
git clone https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk.git
cd pyorbbecsdk
步骤 2. 安装依赖并编译 pyOrbbecsdk:
conda activate lerobot
sudo apt-get install python3-dev python3-venv python3-pip python3-opencv
pip3 install -r requirements.txt
mkdir build
cd build
cmake -Dpybind11_DIR=`pybind11-config --cmakedir` ..
make -j4
make install
cd ~/pyorbbecsdk
pip install -e .
步骤 3. 测试深度相机是否正常工作:
cd ~/pyorbbecsdk
pip install -e .
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:~/pyorbbecsdk/install/lib/
sudo bash ./scripts/install_udev_rules.sh
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
python3 examples/depth.py
若一切顺利,桌面上将打印由深度相机采集到的深度信息。

录制数据集
可通过以下脚本采集新的数据集:
python lerobot/scripts/control_robot.py \
--robot.type=so101 \
--control.type=record \
--control.fps=30 \
--control.single_task="Grasp a green block and put it in the bin." \
--control.repo_id=${HF_USER}/starai_test \
--control.tags='["starai","lerobot","tutorial"]' \
--control.warmup_time_s=5 \
--control.episode_time_s=30 \
--control.reset_time_s=30 \
--control.num_episodes=100 \
--control.display_data=true \
--control.push_to_hub=true
为了训练 Isaac-GR00T,建议至少收集 50 个数据样本。
这是我们采集的数据集:
https://huggingface.co/datasets/youjiang97/starai02

由于我们将使用 Isaac-GR00T 项目进行模型训练,需要按照项目要求为数据集添加数据集转换配置参数。具体做法是在 meta 文件夹下创建名为 modality.json 的文件,内容如下:
{
"state": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
},
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
}
},
"action": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
},
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
}
},
"video": {
"webcam": {
"original_key": "observation.images.webcam"
}
},
"annotation": {
"human.task_description": {
"original_key": "task_index"
}
}
}
如果您使用 SOARM100 进行测试,请将单个机械臂的舵机 ID 设置为 0-5,夹爪 ID 设置为 5-6。
根据数据集中的摄像头命名规则调整 video 参数。
整理后的数据集目录结构如下:
├── data
│ └── chunk-000
│ ├── episode_000000.parquet
│ ├── ....
│ ├── episode_000099.parquet
│ └── episode_000100.parquet
├── meta
│ ├── episodes.jsonl
│ ├── episodes_stats.jsonl
│ ├── modality.json
│ ├── info.json
│ ├── so100__modality.json
│ ├── stats.json
│ └── tasks.jsonl
└── videos
└── chunk-000
├── observation.images.Orbbec
│ ├── episode_000000.mp4
│ ├── ....
│ ├── episode_000099.mp4
│ └── episode_000100.mp4
└── observation.images.laptop
├── episode_000000.mp4
├── ....
├── episode_000099.mp4
└── episode_000100.mp4
配置 Isaac-GR00T 环境
首先克隆 Isaac-GR00T 代码仓库:
git clone https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T
cd Isaac-GR00T
然后根据项目要求创建 Python 运行环境:
conda create -n gr00t python=3.10
conda activate gr00t
pip install --upgrade setuptools
pip install -e .[base]
pip install --no-build-isolation flash-attn==2.7.1.post4
安装 flash-attn 需要进行包编译,这可能会非常慢。建议下载与您系统环境匹配的预编译包版本,并使用以下命令在本地安装:pip install ./<package_name>
微调模型
现在可使用准备好的数据集微调 GR00T N1.5 3B VLM 模型。NVIDIA 提供了专用的微调脚本——在终端中运行以下命令:
python scripts/gr00t_finetune.py \
--dataset-path ~/Isaac-GR00T/demo_data/starai_test
--num-gpus 1
--output-dir ~/Isaac-GR00T/output_starai
--max-steps 20000
--data-config so100
--video-backend torchvision_av

您需要根据实际情况修改数据集的存储路径。
训练过程大约需要 33GB 的显存。如果您的本地硬件显存不足,请考虑使用云计算资源完成训练。
部署
Isaac-GR00T 的部署架构采用推理端与控制端解耦的设计:
- 推理端(Server):仅负责执行模型推理任务。
- 控制端(Client):负责获取机械臂状态与调度运动控制。
服务器(Server)
python scripts/inference_service.py --server \
--model_path <PATH_TO_YOUR_CHECKPOINT> \
--embodiment-tag new_embodiment \
--data-config so100 \
--denoising-steps 4

客户端(Client)
python getting_started/examples/eval_gr00t_so100.py --use_policy
如果一切顺利,Isaac-GR00T 现在应当可以控制你的机械臂。
由于我们使用的是 StarAI 机械臂,需要对客户端代码进行一些小的修改,以确保与新的机械臂和摄像头兼容。更新后的代码如下: eval_gr00t_so100.py
# SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
# SO100 Real Robot
import time
from contextlib import contextmanager
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import torch
from lerobot.common.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset
from lerobot.common.robot_devices.cameras.configs import OpenCVCameraConfig, OrbbecCameraConfig
from lerobot.common.robot_devices.motors.dynamixel import TorqueMode
from lerobot.common.robot_devices.robots.configs import So100RobotConfig, StaraiRobotConfig
from lerobot.common.robot_devices.robots.utils import make_robot_from_config
from lerobot.common.robot_devices.utils import RobotDeviceAlreadyConnectedError
# NOTE:
# Sometimes we would like to abstract different env, or run this on a separate machine
# User can just move this single python class method gr00t/eval/service.py
# to their code or do the following line below
import sys
import os
sys.path.append(os.path.expanduser("~/Isaac-GR00T/gr00t/eval/"))
from service import ExternalRobotInferenceClient
# Import tqdm for progress bar
from tqdm import tqdm
#################################################################################
class SO100Robot:
def __init__(self, calibrate=False, enable_camera=False, cam_idx=9):
# self.config = So100RobotConfig()
self.config = StaraiRobotConfig()
self.calibrate = calibrate
self.enable_camera = enable_camera
self.cam_idx = cam_idx
if not enable_camera:
self.config.cameras = {}
else:
# self.config.cameras = {"webcam": OpenCVCameraConfig(cam_idx, 30, 640, 480, "bgr")}
self.config.cameras = {"webcam": OrbbecCameraConfig(fps=30,use_depth=True,width = 640,Hi_resolution_mode = False)}
self.config.leader_arms = {}
# remove the .cache/calibration/so100 folder
if self.calibrate:
import os
import shutil
calibration_folder = os.path.join(os.getcwd(), ".cache", "calibration", "so100")
print("========> Deleting calibration_folder:", calibration_folder)
if os.path.exists(calibration_folder):
shutil.rmtree(calibration_folder)
# Create the robot
self.robot = make_robot_from_config(self.config)
print("<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>")
print(self.robot.robot_type)
print("<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>")
self.motor_bus = self.robot.follower_arms["main"]
@contextmanager
def activate(self):
try:
self.connect()
# self.move_to_initial_pose()
yield
finally:
self.disconnect()
def connect(self):
if self.robot.is_connected:
raise RobotDeviceAlreadyConnectedError(
"ManipulatorRobot is already connected. Do not run `robot.connect()` twice."
)
# Connect the arms
self.motor_bus.connect()
# We assume that at connection time, arms are in a rest position, and torque can
# be safely disabled to run calibration and/or set robot preset configurations.
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.DISABLED.value)
# Calibrate the robot
# self.robot.activate_calibration()
# self.set_so100_robot_preset()
# Enable torque on all motors of the follower arms
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.ENABLED.value)
print("robot present position:", self.motor_bus.read("Present_Position"))
self.robot.is_connected = True
self.camera = self.robot.cameras["webcam"] if self.enable_camera else None
if self.camera is not None:
self.camera.connect()
print("================> SO100 Robot is fully connected =================")
def set_so100_robot_preset(self):
# Mode=0 for Position Control
self.motor_bus.write("Mode", 0)
# Set P_Coefficient to lower value to avoid shakiness (Default is 32)
# self.motor_bus.write("P_Coefficient", 16)
self.motor_bus.write("P_Coefficient", 10)
# Set I_Coefficient and D_Coefficient to default value 0 and 32
self.motor_bus.write("I_Coefficient", 0)
self.motor_bus.write("D_Coefficient", 32)
# Close the write lock so that Maximum_Acceleration gets written to EPROM address,
# which is mandatory for Maximum_Acceleration to take effect after rebooting.
self.motor_bus.write("Lock", 0)
# Set Maximum_Acceleration to 254 to speedup acceleration and deceleration of
# the motors. Note: this configuration is not in the official STS3215 Memory Table
self.motor_bus.write("Maximum_Acceleration", 254)
self.motor_bus.write("Acceleration", 254)
def move_to_initial_pose(self):
current_state = self.robot.capture_observation()["observation.state"]
# print("current_state", current_state)
# print all keys of the observation
# print("observation keys:", self.robot.capture_observation().keys())
# current_state = torch.tensor([90, 90, 90, 90, -70, 30])
current_state = torch.tensor([90, 90, 90, 90, -70, 30, 40])
self.robot.send_action(current_state)
time.sleep(2)
print("-------------------------------- moving to initial pose")
def go_home(self):
# [ 88.0664, 156.7090, 135.6152, 83.7598, -89.1211, 16.5107]
print("-------------------------------- moving to home pose")
home_state = torch.tensor([88.0664, 156.7090, 135.6152, 83.7598, -89.1211, 16.5107])
self.set_target_state(home_state)
time.sleep(2)
def get_observation(self):
return self.robot.capture_observation()
def get_current_state(self):
state = self.get_observation()["observation.state"].data.numpy()
state[6] = -state[6]
return state
def get_current_img(self):
img = self.get_observation()["observation.images.webcam"].data.numpy()
# convert bgr to rgb
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
return img
def set_target_state(self, target_state: torch.Tensor):
temp = self.robot.send_action(target_state)
print(f">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>{temp}<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
def enable(self):
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.ENABLED.value)
def disable(self):
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.DISABLED.value)
def disconnect(self):
self.disable()
self.robot.disconnect()
self.robot.is_connected = False
print("================> SO100 Robot disconnected")
def __del__(self):
self.disconnect()
#################################################################################
class Gr00tRobotInferenceClient:
def __init__(
self,
host="localhost",
port=5555,
language_instruction="Pick up the fruits and place them on the plate.",
):
self.language_instruction = language_instruction
# 480, 640
self.img_size = (480, 640)
self.policy = ExternalRobotInferenceClient(host=host, port=port)
def get_action(self, img, state):
obs_dict = {
"video.webcam": img[np.newaxis, :, :, :],
"state.single_arm": state[:6][np.newaxis, :].astype(np.float64),
"state.gripper": state[6:7][np.newaxis, :].astype(np.float64),
"annotation.human.task_description": [self.language_instruction],
}
res = self.policy.get_action(obs_dict)
# print("Inference query time taken", time.time() - start_time)
return res
def sample_action(self):
obs_dict = {
"video.webcam": np.zeros((1, self.img_size[0], self.img_size[1], 3), dtype=np.uint8),
"state.single_arm": np.zeros((1, 5)),
"state.gripper": np.zeros((1, 1)),
"annotation.human.action.task_description": [self.language_instruction],
}
return self.policy.get_action(obs_dict)
def set_lang_instruction(self, lang_instruction):
self.language_instruction = lang_instruction
#################################################################################
def view_img(img, img2=None):
"""
This is a matplotlib viewer since cv2.imshow can be flaky in lerobot env
also able to overlay the image to ensure camera view is alligned to training settings
"""
plt.imshow(img)
if img2 is not None:
plt.imshow(img2, alpha=0.5)
plt.axis("off")
plt.pause(0.001) # Non-blocking show
plt.clf() # Clear the figure for the next frame
#################################################################################
if __name__ == "__main__":
import argparse
default_dataset_path = os.path.expanduser("/home/seeed/Isaac-GR00T/demo_data/starai01")
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument(
"--use_policy", action="store_true"
) # default is to playback the provided dataset
parser.add_argument("--dataset_path", type=str, default=default_dataset_path)
# parser.add_argument("--host", type=str, default="192.168.1.78")
parser.add_argument("--host", type=str, default="127.0.0.1")
parser.add_argument("--port", type=int, default=5555)
parser.add_argument("--action_horizon", type=int, default=16)
parser.add_argument("--actions_to_execute", type=int, default=350)
parser.add_argument("--cam_idx", type=int, default=8) # 8和6
parser.add_argument(
"--lang_instruction", type=str, default="Pick up the fruits and place them on the plate."
)
parser.add_argument("--record_imgs", action="store_true")
args = parser.parse_args()
# print lang_instruction
print("lang_instruction: ", args.lang_instruction)
ACTIONS_TO_EXECUTE = args.actions_to_execute
USE_POLICY = args.use_policy
ACTION_HORIZON = (
args.action_horizon
) # we will execute only some actions from the action_chunk of 16
MODALITY_KEYS = ["single_arm", "gripper"]
if USE_POLICY:
client = Gr00tRobotInferenceClient(
host=args.host,
port=args.port,
language_instruction=args.lang_instruction,
)
if args.record_imgs:
# create a folder to save the images and delete all the images in the folder
os.makedirs("eval_images", exist_ok=True)
for file in os.listdir("eval_images"):
os.remove(os.path.join("eval_images", file))
robot = SO100Robot(calibrate=False, enable_camera=True, cam_idx=args.cam_idx)
image_count = 0
with robot.activate():
for i in tqdm(range(ACTIONS_TO_EXECUTE), desc="Executing actions"):
img = robot.get_current_img()
view_img(img)
state = robot.get_current_state()
# new_image = np.zeros((880, 640, 3), dtype=np.uint8)
# new_image[:480, :, :] = img
# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
# print(type(state))
# print(state.shape)
# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
# -70 ~ -10
action = client.get_action(img, state)
action["action.gripper"] = action["action.gripper"] * -1
# set_gripper = np.ones_like(action["action.gripper"]) * -10
# action["action.gripper"] = set_gripper
# # action = client.get_action(img, state)
# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
# print(type(action))
# print(action)
# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
start_time = time.time()
for i in range(ACTION_HORIZON):
concat_action = np.concatenate(
[np.atleast_1d(action[f"action.{key}"][i]) for key in MODALITY_KEYS],
axis=0,
)
# assert concat_action.shape == (6,), concat_action.shape
assert concat_action.shape == (7,), concat_action.shape
robot.set_target_state(torch.from_numpy(concat_action))
time.sleep(0.02)
# get the realtime image
img = robot.get_current_img()
view_img(img)
if args.record_imgs:
# resize the image to 320x240
img = cv2.resize(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2BGR), (320, 240))
cv2.imwrite(f"eval_images/img_{image_count}.jpg", img)
image_count += 1
# 0.05*16 = 0.8 seconds
print("executing action", i, "time taken", time.time() - start_time)
print("Action chunk execution time taken", time.time() - start_time)
else:
# Test Dataset Source https://huggingface.co/datasets/youliangtan/so100_strawberry_grape
dataset = LeRobotDataset(
repo_id="",
root=args.dataset_path,
)
robot = SO100Robot(calibrate=False, enable_camera=True, cam_idx=args.cam_idx)
with robot.activate():
print("Run replay of the dataset")
actions = []
for i in tqdm(range(ACTIONS_TO_EXECUTE), desc="Loading actions"):
action = dataset[i]["action"]
img = dataset[i]["observation.images.webcam"].data.numpy()
# original shape (3, 480, 640) for image data
realtime_img = robot.get_current_img()
img = img.transpose(1, 2, 0)
view_img(img, realtime_img)
actions.append(action)
robot.set_target_state(action)
time.sleep(0.05)
# plot the actions
plt.plot(actions)
plt.show()
print("Done all actions")
robot.go_home()
print("Done home")
效果展示
我们的推理测试在一台搭载 RTX 4080 GPU 的笔记本上完成。虽然推理精度表现优秀,但由于 VLA 模型体量较大,仍可观察到一定的机械臂运动抖动。尽管如此,系统依然可以顺利完成所有目标任务。
参考资料
- https://wiki.seeedstudio.com/cn/lerobot_so100m/
- https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T/tree/main
- https://github.com/huggingface/lerobot
- https://github.com/Dao-AILab/flash-attention
- https://huggingface.co/blog/nvidia/gr00t-n1-5-so101-tuning
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您的使用体验尽可能顺畅。我们提供多种交流渠道,以满足不同偏好与需求。