Skip to main content

在reComputer Jetson上快速部署DeepSeek

介绍

DeepSeek是一个前沿的AI模型套件,针对效率、准确性和实时处理进行了优化。通过对边缘计算的高级优化,DeepSeek能够直接在Jetson设备上实现快速、低延迟的AI推理,减少对云计算的依赖,同时最大化性能。

本wiki提供了在reComputer Jetson设备上部署DeepSeek模型的分步指南,用于在边缘进行高效的AI推理。

先决条件

  • 内存超过8GB的Jetson设备。
  • Jetson设备需要预先刷入jetpack 5.1.1操作系统或更高版本。
note

在本wiki中,我们将使用reComputer J4012 - 搭载NVIDIA® Jetson™ Orin™ NX 16GB的边缘AI计算机来完成以下任务,但您也可以尝试使用其他Jetson设备。

开始使用

硬件连接

  • 将Jetson设备连接到网络、鼠标、键盘和显示器。
note

当然,您也可以通过本地网络的SSH远程访问Jetson设备。

安装Ollama推理引擎

Ollama是一个轻量级且高效的推理引擎,专为在本地运行大型语言模型(LLM)而设计,设置简单。它通过提供易于使用的界面和针对各种硬件配置(包括Jetson设备)优化的运行时,简化了AI模型的部署。

要安装Ollama,请在Jetson设备上打开终端窗口并运行以下命令:

curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

此脚本将自动下载并在您的系统上设置Ollama,为AI应用程序提供无缝的本地推理。

加载并运行DeepSeek

Ollama现在支持DeepSeek模型的各种版本,允许我们根据需要部署不同大小的模型。为了演示目的,我们将使用默认的DeepSeek-R1 7B模型。

ollama run deepseek-r1

此命令下载并准备DeepSeek模型,用于使用Ollama进行本地推理。 模型加载完成后,您可以在终端窗口中输入您的查询。

效果演示

在演示视频中,Jetson设备仅以20W的功耗运行,却实现了令人印象深刻的推理速度。

参考资料

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...