使用MLC在reComputer Jetson上部署DeepSeek
介绍
DeepSeek是一个前沿的AI模型套件,针对效率、准确性和实时处理进行了优化。通过针对边缘计算的高级优化,DeepSeek能够直接在Jetson设备上实现快速、低延迟的AI推理,减少对云计算的依赖,同时最大化性能。
在之前的wiki中,我们提供了在Jetson上部署DeepSeek的快速指南。然而,成功部署的模型并没有达到最佳的推理速度。
本wiki提供了在reComputer Jetson设备上使用MLC部署DeepSeek的分步指南,用于在边缘设备上进行高效的AI推理。
先决条件
- 具有超过8GB内存的Jetson设备。
- Jetson设备需要预先刷入jetpack 5.1.1操作系统或更高版本。
在本wiki中,我们将使用reComputer J4012 - 搭载NVIDIA® Jetson™ Orin™ NX 16GB的边缘AI计算机来完成以下任务,但您也可以尝试使用其他Jetson设备。

开始使用
硬件连接
- 将Jetson设备连接到网络、鼠标、键盘和显示器。
当然,您也可以通过本地网络的SSH远程访问Jetson设备。
安装和配置Jetson的Docker
首先,我们需要按照Jetson AI Lab提供的教程来安装Docker。
步骤1. 安装nvidia-container包。
sudo apt update
sudo apt install -y nvidia-container
如果您使用 SDK Manager 在 Jetson 上刷写 Jetson Linux (L4T) R36.x (JetPack 6.x),并使用 apt 安装 nvidia-container,在 JetPack 6.x 上它不再自动安装 Docker。
因此,您需要运行以下命令来手动安装 Docker 并进行设置。
sudo apt update
sudo apt install -y nvidia-container curl
curl https://get.docker.com | sh && sudo systemctl --now enable docker
sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker
步骤2. 重启 Docker 服务并将您的用户添加到 docker 组。
sudo systemctl restart docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
步骤3. 在 /etc/docker/daemon.json 中添加默认运行时。
sudo apt install -y jq
sudo jq '. + {"default-runtime": "nvidia"}' /etc/docker/daemon.json | \
sudo tee /etc/docker/daemon.json.tmp && \
sudo mv /etc/docker/daemon.json.tmp /etc/docker/daemon.json
步骤4. 重启 Docker.
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart docker
加载和运行 DeepSeek
我们可以参考 Jetson AI Lab 提供的 Docker 容器,在 Jetson 上快速部署 MLC 量化的 DeepSeek 模型。
打开 Jetson AI Lab 网站并找到部署命令。
Models --> Orin NX --> docker run --> copy
在我们复制安装命令之前,我们可以在左侧修改相关参数。

在 Jetson 设备上打开终端窗口,将我们刚才复制的安装命令粘贴到终端中,然后按键盘上的 Enter 键运行命令。
当我们在终端窗口中看到以下内容时,说明 deepseek 模型已经成功加载到 Jetson 设备上。

此时,我们可以打开一个新的终端窗口并输入以下命令来测试模型是否能够正确执行推理。
请注意,不要关闭运行 deepseek 模型的终端窗口。
curl http://0.0.0.0:9000/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer none" \
-d '{
"model": "*",
"messages": [{"role":"user","content":"Why did the LLM cross the road?"}],
"temperature": 0.6,
"top_p": 0.95,
"stream": false,
"max_tokens": 100
}'

安装 Open WebUI
sudo docker run -d --network=host \
-v ${HOME}/open-webui:/app/backend/data \
-e OLLAMA_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434 \
--name open-webui \
--restart always \
ghcr.io/open-webui/open-webui:main
安装程序运行完成后,您可以在浏览器中输入 http://<jetson的ip地址>:8080 来启动UI界面。

然后,我们需要为OpenWebUI配置大模型推理引擎。
用户(右上角) --> 设置 --> 管理员设置 --> 连接
将OpenAI URL更改为已加载DeepSeek的本地MLC推理服务器。
例如,如果我的Jetson设备的IP地址是 192.168.49.241,我的URL应该是 http://192.168.49.241:9000/v1

保存配置后,我们可以创建一个新的聊天窗口来体验本地DeepSeek模型极快的推理速度!

测试推理速度
在这里,我们可以使用这个Python脚本来粗略测试模型的推理速度。
在Jetson设备上,创建一个名为 test_inference_speed.py 的新Python文件,并填入以下代码。
然后,在终端中运行命令 python test_inference_speed.py 来执行脚本。
test_inference_speed.py
import time
import requests
url = "http://0.0.0.0:9000/v1/chat/completions"
headers = {
"Content-Type": "application/json",
"Authorization": "Bearer none"
}
data = {
"model": "*",
"messages": [{"role": "user", "content": "Why did the LLM cross the road?"}],
"temperature": 0.6,
"top_p": 0.95,
"stream": True,
"max_tokens": 1000
}
start_time = time.time()
response = requests.post(url, headers=headers, json=data, stream=True)
token_count = 0
for chunk in response.iter_lines():
if chunk:
token_count += 1
print(chunk)
end_time = time.time()
elapsed_time = end_time - start_time
tokens_per_second = token_count / elapsed_time
print(f"Total Tokens: {token_count}")
print(f"Elapsed Time: {elapsed_time:.3f} seconds")
print(f"Tokens per second: {tokens_per_second:.2f} tokens/second")

计算结果显示,在 Jetson Orin NX 设备上部署的 MLC 编译的 deepseek1.5B 模型的推理速度约为 60 tokens/s。
效果演示
在演示视频中,Jetson 设备的功耗仅略低于 20W,却实现了令人印象深刻的推理速度。
参考资料
- https://www.jetson-ai-lab.com/models.html
- https://www.deepseek.com/
- https://wiki.seeedstudio.com/deploy_deepseek_on_jetson/
- https://www.seeedstudio.com/tag/nvidia.html
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。