Skip to main content

在 Seeed reComputer Jetson 设备上使用预构建 DEB 软件包部署 PREEMPT_RT 实时内核

实时内核(也称为 PREEMPT_RT 内核)是一种具备增强实时调度能力的 Linux 内核变体。它可以降低调度延迟并提升任务执行的确定性,这对于机器人、工业自动化和边缘计算场景中的电机控制、传感器数据采集以及工业总线通信(CAN、EtherCAT)等负载至关重要。

如果你更倾向于从源码构建 PREEMPT_RT 内核,请参考这篇文档。本指南采用了一条更简单的路径:通过一个预构建的 DEB 软件包,在大约一分钟内完成实时内核的安装,同时保留原有标准内核作为回退选项,并允许你在任意时间在两种内核之间切换。

note

本指南适用于基于 NVIDIA Orin (T234) 模块、运行 JetPack 7.2(Jetson Linux R39.2.0)标准内核的 Seeed reComputer 和 reServer Jetson 设备。单个 DEB 软件包覆盖所有基于 T234 的载板。本文档已在 reComputer Super 上完成测试与验证。

前置条件​

note

对于仍在运行 JetPack 6.2(Jetson Linux R36.4.3)的设备,请改用匹配的软件包 nvidia-l4t-kernel-rt-6.2-36.4.3-2026-08-26.deb。本指南中的操作步骤完全相同,仅内核版本字符串不同(5.15.148-tegra / 5.15.148-rt-tegra)。

如果你的设备尚未刷写标准系统,请先参考 reComputer Super 入门指南文档。

检查标准内核版本​

DEB 软件包要求设备当前运行的标准内核版本与软件包匹配。在设备上打开终端并运行:

uname -r

你应当看到类似如下的输出:

6.8.12-1021-tegra

如果输出为其他版本(例如来自旧 JetPack 版本的 5.15.148-tegra,或来自实时内核的 6.8.12-1021-rt-tegra),请先刷写匹配的标准系统镜像,然后再继续本指南的操作。

安装实时内核 DEB 软件包​

步骤 1. 将 DEB 软件包传输到设备上(可以使用 U 盘或 scp 等方式):

scp nvidia-l4t-kernel-rt-7.2.0-39.2.0-2026-08-26.deb <username>@<device-ip>:~

步骤 2. 登录到设备并安装该软件包:

sudo dpkg -i ~/nvidia-l4t-kernel-rt-7.2.0-39.2.0-2026-08-26.deb

安装过程大约需要一分钟,且完全自动完成。它会将实时内核镜像放置在 /boot/Image.real-time,在 /lib/modules/6.8.12-1021-rt-tegra/ 下安装匹配的模块,重建 initrd,并将默认启动项切换为实时内核。原有位于 /boot/Image 的标准内核不会被修改,因此始终可以作为回退选项使用。

步骤 3. 重启设备:

sudo reboot

验证实时内核​

重启后,确认当前正在运行的是实时内核:

uname -r
cat /sys/kernel/realtime
zcat /proc/config.gz | grep PREEMPT

你应当看到类似如下的输出:

6.8.12-1021-rt-tegra
1
CONFIG_PREEMPT_RT=y

该软件包提供的内核已经预先集成了 Seeed 载板补丁,因此所有外设的行为应当与标准系统完全一致。你可以对其中的一些外设做快速检查:

lsmod | grep nvgpu
ip -br addr
systemctl --failed

systemctl --failed 不应报告任何失败的服务。

在实时内核与标准内核之间切换​

你可以在任意时间在两种内核之间切换。要切换回标准内核:

sudo nv-update-extlinux generic && sudo reboot

要再次切换到实时内核:

sudo nv-update-extlinux real-time && sudo reboot
tip

在启动过程中,在启动菜单中于 3 秒内按下 0(标准内核)或 1(实时内核),可以仅对本次启动选择内核,而不会更改默认启动项。

卸载实时内核​

caution

在卸载软件包之前,请确保设备已经切换回标准内核。

sudo nv-update-extlinux generic && sudo reboot
sudo apt remove nvidia-l4t-kernel-rt

性能对比:实时内核 vs 标准内核​

为了展示实时内核实际带来的改进,我们在三种负载下对两种内核进行了对比:调度器延迟(cyclictest)、GPIO 输出抖动以及 EtherCAT 伺服电机控制——所有测试均在同一台设备上进行,在相同干扰条件下,并保持 CPU 处于满负载状态。

note

以下所有结果均在一台运行 JetPack 7.2 的 Seeed reComputer Super(Orin Nano Super)上测得,测试期间 CPU 处于满负载。

原理​

实验使用了一个名为 spinlock_holder 的内核模块:一个绑定到单个 CPU 核心的内核线程,它反复获取 spin_lock() 并保持锁定指定时长。

  • 在标准内核上,spin_lock() 会禁用内核抢占。该 CPU 上的所有任务——包括最高优先级的 SCHED_FIFO 实时任务——都会在锁释放前被完全冻结。
  • 在 PREEMPT_RT 内核上,spinlock_t 被替换为由 rt_mutex 支持的可睡眠锁,因此更高优先级的任务可以在任意时刻抢占持锁线程。

这正是实验要展示的差异:在标准内核上,1 秒的锁持有时间意味着实时任务被卡住 1 秒;而在实时内核上,同样的干扰对实时任务几乎是“隐形”的。

info

为什么要使用内核线程,而不是用户态忙等进程?用户态负载始终是可调度的——在两种内核上,SCHED_FIFO 任务的优先级都高于它,因此不会出现有趣的现象。只有不可抢占的内核临界区才能真正区分这两种内核。下面的对照组用数据证明了这一点。

测试环境​

项目数值
设备Seeed reComputer Super(Orin Nano Super,6 核)
系统JetPack 7.2(Jetson Linux R39.2.0)
标准内核6.8.12-1021-tegra
实时内核6.8.12-1021-rt-tegra(通过 DEB 软件包部署)
干扰源spinlock_holder 内核模块,kthread 绑定到 CPU3
工作负载cyclictest、GPIO 方波(SCHED_FIFO)、IgH EtherCAT master 1 kHz(SCHED_FIFO 89,同一核心)

在实验过程中,干扰线程会让目标核心在 jtop 中始终保持 100% 占用,而其他核心则大多处于空闲状态:

Cyclictest 延迟​

首先安装 rt-tests:

sudo apt update && sudo apt install -y rt-tests

在一个终端中生成全系统负载:

stress --cpu 6 --io 4 --vm 2 --vm-bytes 64M &

然后在第二个终端中运行 cyclictest,持续 30 秒(-S 选项会在每个 CPU 核心上启动一个测量线程,各线程的测量间隔依次增加 500 µs):

sudo cyclictest -m -S -p90 -i1000 -D30s

下图展示了在标准内核上的一次示例运行:每个线程的平均延迟保持在 8 到 21 µs 之间——看起来与实时内核“迷之接近”——但最大延迟会飙升到 1,909 µs,比实时内核的上限高出 60 倍以上,且无法预测何时会发生:

实时内核对最大延迟有一个硬上限:无论负载多重,它都不会失控。这种确定性正是实时内核存在的意义。

GPIO 方波抖动​

该测试同样在 CPU 满载条件下进行。一个内核线程周期性地在某个 CPU 核心上持有自旋锁,而同一核心上的一个 SCHED_FIFO 任务则以 2 kHz 频率翻转 GPIO 引脚输出方波。边沿时间戳会记录在环形缓冲区中,并在退出时写入日志文件,因此日志记录本身不会引入抖动。边沿间隔统计和示波器波形可以直接展示差异(每 1 ms 持锁 300 µs):

锁持有时间 / 周期指标标准内核实时内核
300 µs / 1 msp99 / max / σ306 / 325~547 / 40 µs251 / 257 / 0.56 µs
500 µs / 1 ms丢失边沿 / 合并对数25% / 25%0 / 0
500 µs / 1 msp99 / max506 / 529 µs~251 µs

在标准内核上,落在自旋锁窗口内的边沿会被延迟甚至吞掉,因此波形会出现明显畸变。而在实时内核上,波形始终保持干净。

标准内核——每当持有自旋锁时,方波会畸变甚至停顿:

实时内核——连续的方波(时间基准 500 µs/div):

EtherCAT 伺服电机控制​

该测试同样在 CPU 满载条件下进行:目标核心在所有阶段都保持高负载。Jetson 设备运行 IgH EtherCAT master(1 kHz 周期,SCHED_FIFO 89),驱动一台 EtherCAT 伺服电机。EtherCAT 驱动器具有约 100 ms 的通信看门狗:如果过程数据帧中断超过该时间,驱动器会切断输出、电机停止。干扰模块在 master 所在核心上每 3 秒持有一次自旋锁,每次 1,000 ms——因此任何超过看门狗时间的停顿,在标准内核上都应该、并且确实会导致总线中断。

一个三阶段的演示在一次运行中展示了完整过程:

阶段干扰标准内核实时内核
1(10 秒)仅 CPU 负载电机平稳旋转电机平稳旋转
2(15 秒)+ 自旋锁(1,000 ms / 3 s)CYCLE BROKEN — SAFE STOP,总线掉出 OP,电机停止电机持续旋转,无告警
3(15 秒)移除自旋锁,负载保留主站在约 4 秒内自恢复,电机重新启动无变化

在相同运行条件下的核心指标:

指标标准内核实时内核
触发安全停机在第一个锁定窗口内从未
从 OP 掉线的从站每 25 秒 1~3 次0 次
主站唤醒 p50 / p99 / 最大值7 / ~994,000 / ~1,018,000 µs2 / 3 / 12 µs
超过 1 ms 的周期数(每 5,000 个)~2,0000
电机行为锁定期间停止,在释放后约 4 秒恢复连续正弦运动

标准内核在锁命中时的输出(主站整整冻结 1 秒,在锁释放后才恢复):

############ Phase 2: LOADING spinlock interference ############
*** CYCLE BROKEN (frozen >500ms) — SAFE STOP: disabling motor ***
!!! BUS DROPPED: slave left OP (AL 0x08 -> 0x4) — comm watchdog/error !!!
[STAT] cycles=15000 WKC0=2255 late>1ms=2084 drops(total)=1
wake_us p50/p99/max=7/994615/1018037
############ Phase 3: REMOVING interference ############
+++ cycle restored — re-enabling motor +++

在相同干扰下,实时内核在整个运行过程中的输出:

[STAT] cycles=5000  WKC0=131  late>1ms=0 drops(total)=0 wake_us p50/p99/max=2/3/8
[STAT] cycles=10000 WKC0=0 late>1ms=0 drops(total)=0 wake_us p50/p99/max=2/3/9
[STAT] cycles=15000 WKC0=0 late>1ms=0 drops(total)=0 wake_us p50/p99/max=2/3/8
Running: Act=41268 Vel=29970 TgtV=29630 md=9 SW=1237
note

主站内置了周期健康监控:唤醒延迟超过 500 ms 会被视为“冻结”,并触发受控安全停机(工业协议栈的标准做法);在没有冻结的情况下,电机会在 4 秒后重新使能。在标准内核上,干扰每 3 秒出现一次,因此恢复窗口从未打开。

在标准内核上,主站会停顿整整几秒——超过 EtherCAT 驱动看门狗(约 100 ms)的 10 倍——因此总线掉出 OP 状态,电机被禁用。在实时内核上,主站唤醒抖动始终保持在几微秒范围内,总线和电机都不会受到干扰的影响。

在实时内核上,EtherCAT 伺服电机平稳旋转 30 秒:

在标准内核上,只要锁被持有电机就会停止(旋转 10 秒,停转 15 秒,再旋转 15 秒):

对照组:CPU 负载不是“杀手”​

为了证明损害来自不可抢占的临界区而不是 CPU 利用率,用一个普通的 SCHED_OTHER 用户进程(忙 1 s / 空闲 2 s,峰值 100%)替代自旋锁模块对同一个核心施加负载——同一核心,同一节奏:

指标标准 + CPU 负载实时 + CPU 负载标准 + 自旋锁
电机旋转旋转停止
总线掉线 / 安全停机0 / 00 / 01~3 / 触发
唤醒 p99最高 1,879 µs11 µs~994,000 µs
唤醒最大值~8,200 µs32 µs~1,018,000 µs
超过 1 ms 的周期数(每 5,000 个)28~560~2,000

在两个内核上,用户态负载都不会压过 SCHED_FIFO 任务,因此电机在两列中都保持转动——但标准内核仍然被拖入毫秒级抖动(p99 大约比实时内核差 170 倍)。真正把抖动变成长达一秒中断的是内核自旋锁。“杀手”不是 CPU 使用率,而是不可抢占的内核临界区。

复现实验​

GPIO 实验的完整源代码(干扰模块、方波任务和 Makefile)已嵌入在下方,可直接使用。EtherCAT 演示基于开源项目 ethercat-myctor,并使用了自定义设备控制器;完整演示包(控制器覆盖、运行脚本和 CPU 负载生成器)可在此处获取:rt_ethercat_demo.zip。

在两个内核之间切换的方法见 Switch Between the Real-Time and Standard Kernels。每次切换后,用 uname -v 进行验证——输出中应分别包含 SMP PREEMPT_RT 或 SMP PREEMPT。

准备实时内核源码树(一次性)​

note

实时 DEB 包只包含内核镜像和模块,不包含头文件包。内核模块必须在实时内核运行时,针对已准备好的源码树进行构建,否则 insmod 会因 module_layout disagrees 而失败。

curl -sL -o ~/public_sources.tbz2 \
https://developer.download.nvidia.cn/embedded/L4T/r39_Release_v2.0/sources/public_sources.tbz2
mkdir -p ~/nvsrc ~/rt-kernel-src
tar xf ~/public_sources.tbz2 -C ~/nvsrc Linux_for_Tegra/source/kernel_src.tbz2
tar xf ~/nvsrc/Linux_for_Tegra/source/kernel_src.tbz2 -C ~/rt-kernel-src --strip-components=1

cd ~/rt-kernel-src/kernel-noble
zcat /proc/config.gz > .config
sed -i 's/^CONFIG_LOCALVERSION=".*"/CONFIG_LOCALVERSION="-1021-rt-tegra"/' .config
make ARCH=arm64 olddefconfig
make ARCH=arm64 -j6 prepare modules_prepare

CONFIG_LOCALVERSION 必须等于 uname -r 中 6.8.12 之后的后缀(此处为 -1021-rt-tegra),否则模块的 vermagic 将不匹配。对于标准内核,请使用 -1021-tegra 并以相同方式准备源码树。

演示源代码(GPIO 实验)​

创建一个工作目录,并将以下三个文件放入其中:

mkdir -p ~/rt_demo && cd ~/rt_demo

spinlock_holder.c —— 干扰模块:

// spinlock_holder: PREEMPT_RT demo module (ms and us granularity)
//
// One-shot mode (period = 0): sysfs trigger makes the bound kthread hold a
// spinlock for the configured hold time, once. On a normal kernel
// spin_lock() disables preemption so every task on that CPU freezes for
// the duration; on PREEMPT_RT spinlock_t is a sleepable rt_mutex-backed
// lock and higher priority tasks preempt the holder instead.
//
// Periodic mode (period > 0): the kthread repeats hold/idle cycles.
// Writing any *_us parameter (or period) via sysfs wakes the kthread so
// changes take effect immediately.
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/kthread.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/spinlock.h>
#include <linux/wait.h>
#include <linux/sysfs.h>
#include <linux/kobject.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/ktime.h>

static int demo_cpu = 3;
module_param(demo_cpu, int, 0644);
MODULE_PARM_DESC(demo_cpu, "CPU to bind the holder kthread to (default 3)");

static int hold_ms = 3000;
module_param(hold_ms, int, 0644);
MODULE_PARM_DESC(hold_ms, "critical section length in ms (one-shot default 3000)");

static int period_ms = 0;
MODULE_PARM_DESC(period_ms, "0 = one-shot trigger; >0 = repeat every period_ms (ms mode)");

static int idle_ms = 400;
module_param(idle_ms, int, 0644);
MODULE_PARM_DESC(idle_ms, "ms mode: ms to idle between critical sections");

static int hold_us = 500;
MODULE_PARM_DESC(hold_us, "us mode: critical section length in us");

static int period_us = 1000;
MODULE_PARM_DESC(period_us, "us mode: full period in us (hold_us + idle). >0 selects us mode");

static int idle_us = 700;
module_param(idle_us, int, 0644);
MODULE_PARM_DESC(idle_us, "us mode: idle part of the period in us");

static DEFINE_SPINLOCK(test_lock);
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(trigger_wq);
static atomic_t triggered = ATOMIC_INIT(0);

static struct task_struct *holder_task;
static u64 hold_count;

static void spin_for_ns(u64 ns)
{
u64 end = ktime_get_ns() + ns;
while (ktime_get_ns() < end)
cpu_relax();
}

static void spin_for_ns_periodic(u64 ns)
{
if (ns > (u64)50 * 1000) /* > 50 us left: udelay in chunks */
udelay(ns / 1000);
else if (ns > 0)
spin_for_ns(ns);
}

static void run_critical_section_us(void)
{
u64 t0_ns = ktime_get_ns();
u64 t1_ns;

spin_lock(&test_lock);
spin_for_ns((u64)hold_us * 1000);
spin_unlock(&test_lock);

t1_ns = ktime_get_ns();
hold_count++;

/* log only every 2000 holds to keep dmesg quiet at kHz rates */
if (hold_count % 2000 == 1)
pr_info("spinlock_holder: cpu %d hold #%llu wall %llu us (%s)\n",
smp_processor_id(), hold_count,
div_u64(t1_ns - t0_ns, 1000),
(t1_ns - t0_ns) > (u64)hold_us * 1200
? "stretched by preemption" : "clean");
}

static void run_critical_section_ms(void)
{
u64 t0_ns = ktime_get_ns();
u64 t1_ns;

spin_lock(&test_lock);
mdelay(hold_ms);
spin_unlock(&test_lock);

t1_ns = ktime_get_ns();
hold_count++;

pr_info("spinlock_holder: cpu %d hold #%llu wall %llu ms (%s)\n",
smp_processor_id(), hold_count,
div_u64(t1_ns - t0_ns, 1000000),
(t1_ns - t0_ns) > (u64)hold_ms * 1200000 / 1000
? "stretched by preemption" : "clean");
}

static int holder_fn(void *unused)
{
while (!kthread_should_stop()) {
if (period_us > 0) {
u64 cycle_start = ktime_get_ns();
s64 spent_ns;

run_critical_section_us();
/* busy-wait the remainder of the period for exact rate.
* s64: if hold overran the period, remainder clamps to 0
* instead of wrapping to ~2^64 ns (which would udelay forever). */
spent_ns = (s64)(ktime_get_ns() - cycle_start);
if (spent_ns < (s64)period_us * 1000)
spin_for_ns_periodic((u64)period_us * 1000 - (u64)spent_ns);
} else if (period_ms > 0) {
run_critical_section_ms();
msleep(max(idle_ms, 1));
} else {
wait_event_interruptible(trigger_wq,
atomic_read(&triggered) || kthread_should_stop());
if (kthread_should_stop())
break;
if (atomic_read(&triggered)) {
run_critical_section_ms();
atomic_set(&triggered, 0);
}
}
}
return 0;
}

static int wake_holder(const char *val, const struct kernel_param *kp)
{
int ret = param_set_int(val, kp);
if (ret)
return ret;
atomic_set(&triggered, 1);
wake_up(&trigger_wq);
if (holder_task)
wake_up_process(holder_task);
return 0;
}

static const struct kernel_param_ops wake_ops = { .set = wake_holder, .get = param_get_int };
module_param_cb(period_ms, &wake_ops, &period_ms, 0644);
module_param_cb(period_us, &wake_ops, &period_us, 0644);
module_param_cb(hold_us, &wake_ops, &hold_us, 0644);

static ssize_t trigger_store(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,
const char *buf, size_t count)
{
if (period_us > 0 || period_ms > 0)
return -EBUSY;
atomic_set(&triggered, 1);
wake_up(&trigger_wq);
return count;
}

static struct kobj_attribute trigger_attribute =
__ATTR(trigger, 0220, NULL, trigger_store);

static struct kobject *demo_kobj;

static int __init spinlock_holder_init(void)
{
struct task_struct *t;
int ret;

/* create parked, bind while parked, then start — kthread_run()+bind()
* races and the bind gets rejected with a WARNING in dmesg */
t = kthread_create(holder_fn, NULL, "spinlock_holder");
if (IS_ERR(t))
return PTR_ERR(t);
kthread_bind(t, demo_cpu);
wake_up_process(t);
holder_task = t;

demo_kobj = kobject_create_and_add("spinlock_holder", kernel_kobj);
if (!demo_kobj) {
kthread_stop(t);
return -ENOMEM;
}

ret = sysfs_create_file(demo_kobj, &trigger_attribute.attr);
if (ret) {
kobject_put(demo_kobj);
kthread_stop(t);
return ret;
}

pr_info("spinlock_holder: loaded, cpu %d, us-mode: hold %d us / period %d us%s\n",
demo_cpu, hold_us, period_us,
period_us > 0 ? " [ACTIVE]" : " (inactive; set period_us>0)");
return 0;
}

static void __exit spinlock_holder_exit(void)
{
kthread_stop(holder_task);
kobject_put(demo_kobj);
pr_info("spinlock_holder: unloaded after %llu holds\n", hold_count);
}

module_init(spinlock_holder_init);
module_exit(spinlock_holder_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("PREEMPT_RT demo: spinlock critical section vs schedulable tasks (ms/us modes)");

gpio_pwm.c — SCHED_FIFO 方波任务(需要 sudo apt install -y libgpiod-dev):

// gpio_pwm: toggle a GPIO line every half-period from a SCHED_FIFO task.
// Half period is configurable in microseconds (default 500000 = 1s square
// wave). Edges are timestamped (CLOCK_MONOTONIC) into a ring buffer and
// flushed to edges.log so logging itself never adds jitter.
#define _GNU_SOURCE
#define _DEFAULT_SOURCE
#include <gpiod.h>
#include <sys/mman.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <sched.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>

#define CHIP "gpiochip0"
#define LINE 41
#define NBUF (1 << 20) /* 1M edges ring buffer */

static volatile sig_atomic_t stop = 0;
static void on_sigint(int s) { (void)s; stop = 1; }

static double now_sec(void)
{
struct timespec ts;
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts);
return ts.tv_sec + ts.tv_nsec / 1e9;
}

struct edge { int level; double t; };
static struct edge ring[NBUF];
static size_t nring;

int main(int argc, char **argv)
{
int cpu = argc > 1 ? atoi(argv[1]) : 3;
long half_us = argc > 2 ? atol(argv[2]) : 500000;
struct gpiod_chip *chip;
struct gpiod_line *line;
struct sched_param sp = { .sched_priority = 80 };
cpu_set_t set;
FILE *log;
double t0, target;
int level = 0;
struct sigaction sa = { .sa_handler = on_sigint };
struct timespec req;

sigaction(SIGINT, &sa, NULL);

CPU_ZERO(&set);
CPU_SET(cpu, &set);
if (sched_setaffinity(0, sizeof(set), &set)) { perror("setaffinity"); return 1; }
if (sched_setscheduler(0, SCHED_FIFO, &sp)) { perror("SCHED_FIFO (run as root)"); }
mlockall(MCL_CURRENT | MCL_FUTURE);

chip = gpiod_chip_open_by_name(CHIP);
if (!chip) { perror("gpiod_chip_open"); return 1; }
line = gpiod_chip_get_line(chip, LINE);
if (!line) { perror("gpiod_chip_get_line"); return 1; }
if (gpiod_line_request_output(line, "gpio_pwm", 0)) { perror("request_output"); return 1; }

fprintf(stderr, "gpio_pwm: toggling %s line %d every %ld us on cpu %d (fifo %d). Ctrl-C to stop.\n",
CHIP, LINE, half_us, cpu, sp.sched_priority);

t0 = now_sec();
target = t0;

while (!stop) {
level = !level;
gpiod_line_set_value(line, level);

if (nring < NBUF) {
ring[nring].level = level;
ring[nring].t = now_sec() - t0;
nring++;
} else {
fprintf(stderr, "ring full, stopping\n");
break;
}

target += half_us / 1e6;
req.tv_sec = (time_t)target;
req.tv_nsec = (long)((target - (time_t)target) * 1e9);
clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &req, NULL);
}

gpiod_line_release(line);
gpiod_chip_close(chip);

log = fopen("edges.log", "w");
if (!log) { perror("fopen edges.log"); return 1; }
for (size_t i = 0; i < nring; i++)
fprintf(log, "%d %.6f\n", ring[i].level, ring[i].t);
fclose(log);
fprintf(stderr, "gpio_pwm: stopped, %zu edges written to edges.log\n", nring);
return 0;
}

Makefile:

# Normal kernel:            make
# RT kernel (JP7.2, no headers pkg): make KDIR=~/rt-kernel-src/kernel-noble
obj-m += spinlock_holder.o

KDIR ?= /lib/modules/$(shell uname -r)/build

all: spinlock_holder.ko gpio_pwm

spinlock_holder.ko:
KBUILD_MODPOST_WARN=1 $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(CURDIR) modules

gpio_pwm: gpio_pwm.c
$(CC) -O2 -Wall -o $@ $< $(shell pkg-config --cflags --libs libgpiod)

clean:
$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(CURDIR) clean
rm -f gpio_pwm

.PHONY: all clean
tip

要使用不同的 GPIO 引脚,请修改 gpio_pwm.c 中的 CHIP / LINE 宏。使用 gpioinfo gpiochip0 列出载板上可用的 line,然后在 40 针排针上选择一个未被占用且支持输出的 line。

为两个内核构建干扰模块​

# Standard kernel
make
# Real-time kernel
KBUILD_MODPOST_WARN=1 make KDIR=~/rt-kernel-src/kernel-noble

实时构建需要 KBUILD_MODPOST_WARN=1:只运行过 modules_prepare 的源码树没有 Module.symvers,因此 modpost 会把每个内核符号都报告为未定义——这些都是误报。

运行演示​

GPIO 演示(在 GPIO 引脚上接示波器),在满负载 CPU 下运行:

stress --cpu 6 --io 4 --vm 2 --vm-bytes 64M &
sudo insmod spinlock_holder.ko demo_cpu=3 hold_us=300 period_us=1000
sudo ./gpio_pwm 3 250

EtherCAT 演示(三个阶段:仅负载、负载 + 自旋锁、仅负载):

sudo ./run_demo.sh 10 15 15

该脚本会启动 EtherCAT 主站,等待总线就绪,启动 CPU 负载,按计划加载和卸载自旋锁模块(根据内核版本选择正确的 .ko),并在结束时进行清理。

已知陷阱​

现象原因解决方法
修改参数后出现 insmod: File exists模块参数只在首次加载时生效通过 /sys/module/spinlock_holder/parameters/ 修改,或先 rmmod 再重新 insmod
干扰模块看起来已加载但波形很干净holder 线程在没有报错的情况下停止(“假运行”)检查 dmesg 中的 hold # 计数是否持续增加;如果没有,rmmod 并重新加载
insmod: Invalid module format模块是针对另一个内核构建的针对当前正在运行的内核源码树重新构建
modpost: "kfree" ... undefined预处理过的源码树没有 Module.symvers使用 KBUILD_MODPOST_WARN=1 构建
openssl/opensslv.h: No such file缺少 libssl-devsudo apt install libssl-dev
EtherCAT 端口显示 Link: DOWN端口被 NetworkManager 占用sudo nmcli dev set <interface> managed no
多次看门狗触发后执行器拒绝激活多次总线掉线后驱动固件锁死对执行器断电重启
中断演示脚本后所有东西都出问题自旋锁模块仍然处于加载状态执行 sudo rmmod spinlock_holder,然后视情况对执行器断电重启

总结​

在标准内核上,一个被持有 1 秒的内核自旋锁会让该 CPU 上的所有任务冻结 1 秒——包括最高优先级的 SCHED_FIFO EtherCAT 主站。1 秒的帧丢失是驱动看门狗时间的 10 倍,因此总线会从 OP 状态掉线、电机停止,而反复的干扰会阻止其恢复。在 PREEMPT_RT 内核上,同样的干扰只会让实时任务付出个位数微秒的代价。对于硬实时现场总线来说,实时内核并不是“更快”——而是不会被内核内部活动饿死,这一点是标准内核无论如何调优都无法保证的。

参考资料​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...