Skip to main content

在 JetPack 7.2 上部署 TensorRT Edge-LLM

概述​

TensorRT Edge-LLM 是 NVIDIA 面向嵌入式 NVIDIA 平台部署大语言模型、视觉语言模型、多模态模型以及部分视觉-语言-动作工作负载的高性能推理栈。它提供检查点导出流水线、TensorRT 引擎构建器、优化的 C++ 运行时、示例以及一个实验性的兼容 OpenAI 的服务器。

JetPack 7.2 是 Jetson Orin 官方支持的 TensorRT Edge-LLM 路径。Jetson Thor 在 JetPack 7.x 上也受支持。本指南固定使用 TensorRT Edge-LLM v0.9.1,这是在本页面于 2026 年 7 月 31 日 更新时最新发布的版本。

note

本指南中的截图复用了 JetPack 6.2 教程中现有的 TensorRT Edge-LLM 工作流图片。整体的主机导出与目标端引擎工作流是相同的,但在 v0.9.1 中,命令名称、构建标志、版本号和控制台输出可能有所不同。

平台矩阵​

目标平台软件发行版CMake 目标CUDA toolkit 值运行时精度
Jetson OrinJetPack 7.2jetson-orin13.2FP16, INT8, INT4
Jetson ThorJetPack 7.2jetson-thor13.2请查看每个模型和精度对应的支持模型矩阵。
warning

TensorRT Edge-LLM v0.9.1 在 Jetson Orin 上不支持 FP8、MXFP8、FP4 或 NVFP4 运行时精度。请为 Orin 使用 FP16、INT8 或 INT4 检查点。不要将 JetPack 6.2 上构建的 TensorRT 引擎复制到 JetPack 7.2 中;应在目标 JetPack 7.2 系统上重新构建引擎。

部署分为两个阶段:

  1. 在 x86 GPU 主机上导出:安装 Python 工具并将 Hugging Face 检查点导出为 ONNX。
  2. 在 Jetson 上构建并运行:编译 C++ 运行时,从 ONNX 构建 TensorRT 引擎并运行推理。

第 1 部分:在 x86 GPU 主机上导出模型​

主机要求​

  • 运行 Ubuntu 22.04 或 24.04 的 x86-64 Linux
  • 计算能力 8.0+ 的 NVIDIA Ampere 或更新架构 GPU
  • CUDA 12.x 或 13.x
  • Python 3.10 及以上
  • 足够的 RAM、显存和磁盘空间以容纳所选检查点

模型导出可能需要数倍于检查点大小的主机 RAM 和显存。在迁移到更大或量化模型之前,请先从小型的 Qwen3-0.6B FP16 示例开始。

克隆并安装 v0.9.1​

git clone --branch v0.9.1 --depth 1 https://github.com/NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM.git
cd TensorRT-Edge-LLM
git submodule update --init --recursive

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install .

当你需要检查点量化、LoRA 合并、词表裁剪或分词器辅助工具时,再安装可选工具依赖:

pip install ".[tools]"

验证当前命令行接口:

tensorrt-edgellm-export --help
tensorrt-edgellm-quantize --help

TensorRT Edge-LLM command verification

将 Qwen3-0.6B 导出为 ONNX​

下面的示例直接导出 FP16 检查点。FP16 在 Jetson Orin 上受支持,并且可以让首次验证工作流保持简单。

export EDGE_LLM_PATH=$HOME/TensorRT-Edge-LLM
export WORKSPACE_DIR=$HOME/tensorrt-edgellm-workspace
export MODEL_NAME=Qwen3-0.6B
export PYTHONPATH=$EDGE_LLM_PATH:$PYTHONPATH

mkdir -p "$WORKSPACE_DIR"
cd "$WORKSPACE_DIR"

tensorrt-edgellm-export \
Qwen/Qwen3-0.6B \
"$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx"

Model export workflow

Checkpoint processing

ONNX export progress

Exported model artifacts

导出的 LLM 计算图应位于:

$WORKSPACE_DIR/Qwen3-0.6B/onnx/llm

可选:在 Jetson Orin 上使用 INT4 检查点​

对于 Orin 设备上的更大模型,请使用在官方支持模型矩阵中标记为 INT4 AWQ 或 INT4 GPTQ 的检查点。预量化检查点可以直接导出。外置 INT4 权重可以在内存受限的 Orin 设备上降低引擎构建时的内存压力。

tensorrt-edgellm-export \
/path/to/supported-int4-checkpoint \
"$WORKSPACE_DIR/<model-name>/onnx" \
--externalize-weights int4_ffn

对于 INT4 MoE 检查点,请添加 TensorRT Edge-LLM 文档中给出的、针对模型家族的外置权重选项。始终在支持模型矩阵中核对具体检查点和精度。

将 ONNX 目录传输到 Jetson​

创建目标目录并复制导出的模型:

ssh <jetson-user>@<jetson-ip> \
"mkdir -p ~/tensorrt-edgellm-workspace/$MODEL_NAME"

scp -r \
"$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx" \
<jetson-user>@<jetson-ip>:~/tensorrt-edgellm-workspace/$MODEL_NAME/

第 2 部分:在 JetPack 7.2 上构建 TensorRT Edge-LLM​

下面的主要工作流以 Jetson Orin 为目标。后文将给出 Jetson Thor 的配置。

验证 JetPack 7.2​

在 Jetson 设备上,检查 Jetson Linux 发行版、CUDA 编译器和 TensorRT 软件包:

cat /etc/nv_tegra_release
nvcc --version
dpkg -l | grep -E 'tensorrt|libnvinfer'

对于 v0.9.1 的 JetPack 7.2 构建矩阵,nvcc --version 应与构建配置所需的 CUDA 13.2 工具链匹配。

安装构建依赖​

sudo apt update
sudo apt install -y cmake build-essential git

在 Jetson 上克隆匹配的发行版​

主机导出和目标运行时请使用相同的 TensorRT Edge-LLM 发行版:

cd ~
git clone --branch v0.9.1 --depth 1 https://github.com/NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM.git
cd TensorRT-Edge-LLM
git submodule update --init --recursive

为 Jetson Orin 配置并构建​

cd ~/TensorRT-Edge-LLM
mkdir -p build
cd build

cmake .. \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DTRT_PACKAGE_DIR=/usr \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/aarch64_linux_toolchain.cmake \
-DEMBEDDED_TARGET=jetson-orin \
-DCUDA_CTK_VERSION=13.2 \
-DENABLE_CUTE_DSL=ALL

cmake --build . -j"$(nproc)"

已启用 CuTe DSL 内核,因为当前 Qwen3.5 和其他受支持的模型路径需要它们。

验证示例是否已构建:

./examples/llm/llm_build --help
./examples/llm/llm_inference --help

Jetson Thor 构建变体​

在搭载 JetPack 7.2 的 Jetson Thor 上,使用相同的构建步骤,但更改嵌入式目标:

cmake .. \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DTRT_PACKAGE_DIR=/usr \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/aarch64_linux_toolchain.cmake \
-DEMBEDDED_TARGET=jetson-thor \
-DCUDA_CTK_VERSION=13.2 \
-DENABLE_CUTE_DSL=ALL

构建 TensorRT 引擎​

在 Jetson 设备上,设置工作区并从导出的 ONNX 计算图构建引擎:

export WORKSPACE_DIR=$HOME/tensorrt-edgellm-workspace
export MODEL_NAME=Qwen3-0.6B

cd ~/TensorRT-Edge-LLM

./build/examples/llm/llm_build \
--onnxDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx/llm" \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--maxBatchSize 1 \
--maxInputLen 1024 \
--maxKVCacheCapacity 4096

TensorRT engine build

Engine build completed

引擎构建时间和峰值内存取决于模型、精度、最大输入长度、KV 缓存容量以及 Jetson 的内存配置。

运行 C++ 推理​

创建一个请求文件:

cat > "$WORKSPACE_DIR/input.json" <<'EOF'
{
"batch_size": 1,
"temperature": 1.0,
"top_p": 1.0,
"top_k": 50,
"max_generate_length": 128,
"requests": [
{
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "What is the capital of the United States?"
}
]
}
]
}
EOF

运行推理:

cd ~/TensorRT-Edge-LLM

./build/examples/llm/llm_inference \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--inputFile "$WORKSPACE_DIR/input.json" \
--outputFile "$WORKSPACE_DIR/output.json"

查看结果:

cat "$WORKSPACE_DIR/output.json"

响应中应包含类似如下的生成文本:

{
"responses": [
{
"output_text": "The capital of the United States is Washington, D.C.",
"request_idx": 0,
"batch_idx": 0
}
]
}

TensorRT Edge-LLM inference

Inference output

对引擎进行基准测试​

使用 llm_bench 进行预填充和解码的合成测量:

./build/examples/llm/llm_bench \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--mode prefill

在比较 JetPack 6.2 和 JetPack 7.2 时记录以下数值:

  • 引擎构建期间的系统峰值内存
  • 引擎加载后的内存占用
  • 首个 token 的生成时间
  • 提示处理吞吐量
  • 解码吞吐量
  • GPU 频率、电源模式、温度和整板功耗

与 JetPack 6.2 工作流的差异​

项目JetPack 6.2 兼容路径JetPack 7.2 支持路径
Jetson Orin 状态兼容官方支持并经过测试
CUDA 构建值12.613.2
CMake 目标jetson-orinjetson-orin
Orin 上的运行时精度FP16, INT8, INT4FP16, INT8, INT4
CuTe DSL依赖发行版对当前模型路径使用 -DENABLE_CUTE_DSL=ALL 启用
引擎复用为 JetPack 6.2 重新构建为 JetPack 7.2 重新构建

故障排查​

CMake 找不到 TensorRT​

确认 JetPack 已安装 TensorRT 开发软件包,并且库位于 /usr 下:

dpkg -l | grep -E 'tensorrt|libnvinfer'
ls /usr/include/NvInfer.h

CUDA 版本不匹配​

不要仅为了绕过配置检查而更改 CUDA_CTK_VERSION。请确认设备正在运行预期的 JetPack 7.2 镜像,并且 nvcc 解析到的是该 JetPack 的 CUDA 工具包。

引擎构建被终止或内存不足​

  • 从 Qwen3-0.6B FP16 开始。
  • 在 Jetson Orin 上为更大的模型使用受支持的 INT4 检查点。
  • 在支持的情况下使用外部化的 INT4 权重。
  • 在第一次验证运行时减小 maxInputLen 和 maxKVCacheCapacity。
  • 在构建引擎之前停止无关的容器和占用内存较多的服务。

模型或精度被拒绝​

查看 TensorRT Edge-LLM 支持模型矩阵。模型系列受支持并不意味着每个检查点、精度、视觉编码器或推测解码器组合都在每个平台的 Jetson 上受支持。

后续步骤​

  • 为更大的 Jetson Orin 模型添加 INT4 LLM 工作流。
  • 使用受支持的 Qwen-VL、InternVL、Phi 多模态或 Gemma 检查点添加 VLM 推理。
  • 评估实验性的高级 Python API 和兼容 OpenAI 的服务器。
  • 使用 Rapid Prototyping on Jetson with NVIDIA Skills 来自动化设备检查、内存审计和基准测试收集。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...