设备网络设置指南
本文档将指导您完成 SenseCAP Watcher Agent 的网络配置过程。按照这些步骤,您可以轻松地将设备连接到网络并开始使用。
前提条件
在开始配置之前,请确保您具备以下条件:
- 已安装 Agent 固件的 SenseCAP Watcher
- 可用的 2.4GHz Wi-Fi 网络(除了需要二次认证的网络,例如企业网络)
- 用于配置的移动设备或计算机
网络配置步骤
初始设置
步骤 1. 为设备通电
- 将设备连接到电源,或按住右上角的滚轮按钮 5 秒钟然后松开。
注意
如果在刷写固件后立即开始配置,请使用针轻轻按下复位按钮。

- 设备将开机并进入 Wi-Fi 配置模式
WiFi 配置
步骤 1. 连接到设备热点
- 在您的移动设备或计算机上,查找名为"Watcher-XXXX"的 WiFi 网络
- 连接到此网络
- 等待几秒钟以建立连接
- 配置界面应该会在您的浏览器中自动打开
note
如果配置页面没有自动打开,请确保您仍然连接到"Watcher-XXXX"网络,并在网络浏览器中手动导航到 http://192.168.4.1。
步骤 2. 配置 WiFi 连接
- 等待大约 5 秒钟以完成 WiFi 扫描
- 从可用的 2.4GHz 网络列表中,选择您的家庭 Wi-Fi 网络
- SSID 将自动填入
- 输入所选 WiFi 网络的密码
- 点击"连接"按钮提交
note
仅支持 2.4GHz 网络 如果使用 iPhone 热点,请启用"最大兼容性"选项 WiFi 扫描页面可能需要大约 5 秒钟加载 - 请不要关闭或取消页面
步骤 3. 完成连接过程
- 如果 WiFi 凭据正确,设备将自动连接
- 将出现绿色对勾,表示网络配置成功
- 设备将在 3 秒后自动重启
- 重启后,设备将自动连接到配置的 WiFi 网络

设备注册
步骤 1. 设备显示验证码
- 听取/查看 6 位数验证码

步骤 2. 注册设备
基本操作
-
开机
- 按住滚轮 3-5 秒钟,然后松开
-
关机
- 拔掉电源
- 按住滚轮 3 秒钟,然后松开
-
重启
- 使用针轻轻按下复位按钮
-
恢复出厂设置
- 按住滚轮 10 秒钟
-
重新进入网络配置模式
- 当设备显示"扫描 Wi-Fi"状态时
- 按一次滚轮
- 设备将重新进入网络配置模式
-
唤醒词
- 设备待命时,可通过“你好小智”唤醒词唤醒设备。
故障排除
如果您遇到连接问题:
- 常见问题
- 仔细检查 Wi-Fi 名称和密码
- 确保您连接的是 2.4GHz 网络
常见问题
问:为什么找不到 Watcher-XXXX 网络?
答:尝试使用针轻轻按下复位按钮重新启动设备并进入配置模式。 如果您之前已配对到网络,请重启设备并在设备显示"扫描 Wi-Fi"时按一次滚轮以重新进入配对模式
问:如果配置页面没有自动加载,我应该怎么办?
答:在连接到 Watcher-XXXX 网络时,在网络浏览器中手动导航到 http://192.168.4.1。
问:如何接入其他Wi-Fi网络?
答:开机显示“扫描Wi-Fi”时按下滚轮,即可进入配网模式。已配置网络会保存。