Skip to main content

驱动 reTerminal D1001 麦克风


介绍​

本教程展示如何驱动 reTerminal D1001 上的 I2S 麦克风,以及如何构建一个完整的录音-回放循环:

  • 从麦克风录音 10 秒(ES7210 采集路径)。
  • 将录制的 PCM 数据回放 10 秒(ES8311 扬声器路径)。
  • 持续循环以验证 RX 和 TX 音频通路。

本示例中的音频路径包含三个关键部分:

  • ESP32-P4:采集麦克风 PCM 数据并发送回放 PCM 数据。
  • ES7210(I2C 地址:0x40):将模拟麦克风信号转换为数字 I2S 数据。
  • ES8311 + PA 控制(PCA9535):将 PCM 转换为扬声器输出,并在回放时使能功放。

麦克风 + 扬声器架构​

方框图(ES7210 + ES8311)​

引脚映射表​

信号组信号名称ESP32-P4 引脚连接器件描述
共享 I2C 控制I2C_SDAGPIO20ES7210 / PCA9535用于 ES7210 配置和 PA 控制的共享 I2C 数据线
共享 I2C 控制I2C_SCLGPIO21ES7210 / PCA9535共享 I2C 时钟线
麦克风 I2S(RX)ADC_I2S_MCLKGPIO29ES7210ES7210 的主时钟
麦克风 I2S(RX)ADC_I2S_SCLKGPIO28ES7210ES7210 采集路径的位时钟
麦克风 I2S(RX)ADC_I2S_LRCKGPIO27ES7210字选择(LRCK)
麦克风 I2S(RX)ADC_I2S_SDOUTGPIO26ES7210从 ES7210 输出到 ESP32-P4 的 PCM 数据
PA 控制EN_PA (EXP_GPO11)PCA9535 P13功率放大器在验证麦克风 + 扬声器循环回放时保持为 HIGH

此表聚焦于麦克风路径。在本示例中,ES8311 也共享同一 I2C 总线用于回放编解码器配置。

软件流程​

GitHub 示例仓库​

从 GitHub 下载官方 reTerminal D1001 仓库:


工程目录结构​

下图展示了本示例所使用的工程目录结构。

tip

请在仓库中进入 ES7210 + ES8311 的录音与回放示例目录(例如 driver_examples/02_I2SCodec_es7210)。

开发执行顺序​

步骤 1. 通过 PCA9535 初始化 PA 控制​

扬声器路径需要通过 PCA9535 使能 PA 引脚(P13 = HIGH)。

static esp_err_t pca9535_write_reg(uint8_t reg, uint8_t data)
{
uint8_t write_buf[2] = {reg, data};
return i2c_master_write_to_device(1, PCA9535_I2C_ADDR, write_buf, sizeof(write_buf), 1000 / portTICK_PERIOD_MS);
}

static void pca9535_init(void)
{
int i2c_master_port = 1; // Use I2C_NUM_1
i2c_config_t conf = {
.mode = I2C_MODE_MASTER,
.sda_io_num = MISC_I2C_SDA,
.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.scl_io_num = MISC_I2C_SCL,
.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.master.clk_speed = 100000,
};
i2c_param_config(i2c_master_port, &conf);
i2c_driver_install(i2c_master_port, conf.mode, 0, 0, 0);

pca9535_write_reg(0x06, 0x00);
pca9535_write_reg(0x07, 0x00);
pca9535_write_reg(0x02, 0x00);
pca9535_write_reg(0x03, 0x08); // Set P13 (EXP_GPO11) to HIGH
}

步骤 2. 为 ES8311(扬声器 TX)初始化 I2S​

配置一个 I2S TX 通道,用于向 ES8311 进行回放。

static esp_err_t i2s_driver_init_es8311(void)
{
i2s_chan_config_t tx_chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG(I2S_NUM, I2S_ROLE_MASTER);
tx_chan_cfg.auto_clear = true;
ESP_ERROR_CHECK(i2s_new_channel(&tx_chan_cfg, &tx_handle_es8311, NULL));

i2s_std_config_t std_cfg = {
.clk_cfg = I2S_STD_CLK_DEFAULT_CONFIG(EXAMPLE_SAMPLE_RATE),
.slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO),
.gpio_cfg = {
.mclk = I2S_MCK_IO,
.bclk = I2S_BCK_IO,
.ws = I2S_WS_IO,
.dout = I2S_DO_IO,
.din = I2S_GPIO_UNUSED,
},
};
std_cfg.clk_cfg.mclk_multiple = EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE;

ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_init_std_mode(tx_handle_es8311, &std_cfg));
ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_enable(tx_handle_es8311));
ESP_LOGI(TAG, "ES8311 I2S initialized");
return ESP_OK;
}

步骤 3. 初始化 ES8311 编解码器​

将 ES8311 配置为扬声器回放格式和音量。

static esp_err_t es8311_codec_init(void)
{
const i2c_config_t es_i2c_cfg = {
.sda_io_num = I2C_SDA_IO,
.scl_io_num = I2C_SCL_IO,
.mode = I2C_MODE_MASTER,
.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.master.clk_speed = 100000,
};
i2c_param_config(I2C_NUM, &es_i2c_cfg);
i2c_driver_install(I2C_NUM, I2C_MODE_MASTER, 0, 0, 0);

es8311_handle_t es_handle = es8311_create(I2C_NUM, ES8311_ADDRRES_0);
const es8311_clock_config_t es_clk = {
.mclk_inverted = false,
.sclk_inverted = false,
.mclk_from_mclk_pin = true,
.mclk_frequency = EXAMPLE_MCLK_FREQ_HZ,
.sample_frequency = EXAMPLE_SAMPLE_RATE
};

ESP_ERROR_CHECK(es8311_init(es_handle, &es_clk, ES8311_RESOLUTION_16, ES8311_RESOLUTION_16));
ESP_ERROR_CHECK(es8311_sample_frequency_config(es_handle, EXAMPLE_SAMPLE_RATE * EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE, EXAMPLE_SAMPLE_RATE));
ESP_ERROR_CHECK(es8311_voice_volume_set(es_handle, EXAMPLE_VOICE_VOLUME, NULL));
ESP_ERROR_CHECK(es8311_microphone_config(es_handle, false));
ESP_LOGI(TAG, "ES8311 codec configured");
return ESP_OK;
}

步骤 4. 初始化 I2S + ES7210(麦克风 RX)​

通过 I2S RX 从 ES7210 设置麦克风采集。

static esp_err_t i2s_driver_init_es7210(void)
{
i2s_chan_config_t rx_chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG(ES7210_I2S_NUM, I2S_ROLE_MASTER);
ESP_ERROR_CHECK(i2s_new_channel(&rx_chan_cfg, NULL, &rx_handle_es7210));

i2s_std_config_t std_cfg = {
.clk_cfg = I2S_STD_CLK_DEFAULT_CONFIG(EXAMPLE_SAMPLE_RATE),
.slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO),
.gpio_cfg = {
.mclk = ES7210_I2S_MCK_IO,
.bclk = ES7210_I2S_BCK_IO,
.ws = ES7210_I2S_WS_IO,
.dout = I2S_GPIO_UNUSED,
.din = ES7210_I2S_DI_IO,
},
};
std_cfg.clk_cfg.mclk_multiple = EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE;

ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_init_std_mode(rx_handle_es7210, &std_cfg));
ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_enable(rx_handle_es7210));
ESP_LOGI(TAG, "ES7210 I2S initialized in STD mode (Stereo)");
return ESP_OK;
}

static esp_err_t es7210_codec_init(void)
{
es7210_dev_handle_t es7210_handle = NULL;
es7210_i2c_config_t i2c_conf = {
.i2c_port = I2C_NUM,
.i2c_addr = ES7210_ADDRRES_00
};
ESP_ERROR_CHECK(es7210_new_codec(&i2c_conf, &es7210_handle));

es7210_codec_config_t codec_conf = {
.sample_rate_hz = EXAMPLE_SAMPLE_RATE,
.mclk_ratio = EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE,
.i2s_format = ES7210_I2S_FMT_I2S,
.bit_width = ES7210_I2S_BITS_16B,
.mic_bias = ES7210_MIC_BIAS_2V87,
.mic_gain = ES7210_MIC_GAIN_24DB,
.flags.tdm_enable = false
};
ESP_ERROR_CHECK(es7210_config_codec(es7210_handle, &codec_conf));
ESP_ERROR_CHECK(es7210_config_volume(es7210_handle, 0));
ESP_LOGI(TAG, "ES7210 codec configured");
return ESP_OK;
}

步骤 5. 在循环中录音 10 秒并回放 10 秒​

分配一个 PSRAM 缓冲区,从 ES7210 分块录音,然后将录制的 PCM 写入 ES8311。

static void record_play_task(void *args)
{
int16_t *record_buf = heap_caps_malloc(RECORD_BUFFER_SIZE, MALLOC_CAP_SPIRAM | MALLOC_CAP_8BIT);
if (!record_buf) {
vTaskDelete(NULL);
return;
}

size_t bytes_read = 0;
size_t bytes_written = 0;

while (1) {
size_t total_read = 0;
size_t chunk_size = 4096;

// Record phase (10s)
while (total_read < RECORD_BUFFER_SIZE) {
size_t to_read = RECORD_BUFFER_SIZE - total_read;
if (to_read > chunk_size) {
to_read = chunk_size;
}
if (i2s_channel_read(rx_handle_es7210, (uint8_t *)record_buf + total_read, to_read, &bytes_read, portMAX_DELAY) == ESP_OK) {
total_read += bytes_read;
} else {
break;
}
}

// Playback phase (10s)
size_t total_written = 0;
while (total_written < total_read) {
size_t to_write = total_read - total_written;
if (to_write > chunk_size) {
to_write = chunk_size;
}
if (i2s_channel_write(tx_handle_es8311, (uint8_t *)record_buf + total_written, to_write, &bytes_written, portMAX_DELAY) == ESP_OK) {
total_written += bytes_written;
} else {
break;
}
}
}
}

步骤 6. 主入口​

按顺序初始化所有模块,然后启动录制-播放任务。

void app_main(void)
{
printf("\n============================================\n");
printf(" Record & Play Example (ES7210 + ES8311) \n");
printf("============================================\n\n");

pca9535_init();

if (i2s_driver_init_es8311() != ESP_OK) {
abort();
}
if (es8311_codec_init() != ESP_OK) {
abort();
}
if (i2s_driver_init_es7210() != ESP_OK) {
abort();
}
if (es7210_codec_init() != ESP_OK) {
abort();
}

xTaskCreatePinnedToCore(record_play_task, "record_play_task", 32768, NULL, 5, NULL, 0);
}

录音前预期的串口日志​

使用我们的示例工程时,在第一次 10 秒录音开始之前,串口监视器应打印类似如下的启动信息:

Record & Play Example (ES7210 + ES8311)
PCA9535 initialized, P13 set to HIGH
ES8311 I2S initialized
ES8311 codec configured
ES7210 I2S initialized in STD mode (Stereo)
ES7210 codec configured
=== Start Recording for 10 seconds ===

如果这些日志没有按顺序出现,请先检查每个初始化步骤的返回值。

故障排查​

Q1:播放时没有声音​

  • 检查:确认 PCA9535 已初始化且 P13(EN_PA)被设置为高电平。
  • 检查:确认 ES8311 TX I2S 引脚以及 i2s_channel_enable(tx_handle_es8311) 的执行情况。

Q2:麦克风没有采集到数据​

  • 检查:确认 ES7210 I2S RX 引脚映射以及 i2s_channel_enable(rx_handle_es7210) 的执行情况。
  • 检查:确认 ES7210 I2C 地址以及编解码器初始化返回值。

Q3:音频失真或噪声很大​

  • 检查:保持 ES8311、ES7210 和 I2S 配置之间的采样率与 MCLK 比例一致。
  • 检查:如果出现近场削波,降低麦克风增益(例如低于 ES7210_MIC_GAIN_24DB)。
  • 检查:如果扬声器输出存在持续的金属噪声或语音不完整,请确认通道时隙配置: slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO)。
  • 检查:确保 RX/TX 通道对齐正确;单声道/立体声不匹配会导致断续或机器人音效。

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...