Skip to main content

驱动 reTerminal D1001 扬声器


介绍​

本指南介绍如何在 reTerminal D1001 开发板上驱动 I2S 扬声器。系统架构涉及三个核心组件:

  • ESP32-P4:主处理器,用于管理音频数据流并控制外设配置。
  • ES8311:低功耗单声道音频编解码器,负责将数字 I2S 数据转换为扬声器所需的模拟音频信号。
  • PCA9535:I2C IO 扩展器,用于控制功率放大器的使能状态,为外设控制提供灵活的 GPIO 扩展。

扬声器架构框图​

音频系统采用双总线架构:I2S 总线专用于高速数字音频数据传输,而 I2C 总线负责对编解码器和 IO 扩展器进行低速控制命令通信。

引脚分配与工作原理​

ESP32-P4 与 ES8311(音频数据与控制)​

信号名称ESP32-P4 引脚功能描述
I2C_SDAGPIO20串行数据:向 ES8311 传输配置命令(音量、采样率)。
I2C_SCLGPIO21串行时钟:用于同步 I2C 数据传输。
I2S_MCKGPIO33主时钟:为编解码器内部的 Δ-Σ 调制器提供高频参考时钟。
I2S_BCKGPIO32位时钟:用于同步音频数据流中的每一位。
I2S_WSGPIO31字选择:也称为 LRCK,用于指示新音频帧的开始并选择左右声道。
I2S_DOGPIO30数据输出:将来自 ESP32-P4 的数字 PCM 音频数据传输到编解码器进行播放。
I2S_DIGPIO11数据输入:预留用于后续的音频录制或来自编解码器的回环。

ESP32-P4 与 PCA9535RGER(GPIO 扩展)​

信号名称ESP32-P4 引脚功能描述
I2C_SDAGPIO20用于控制 PCA9535 IO 扩展器的共享 I2C 数据总线。
I2C_SCLGPIO21共享 I2C 时钟总线。
EN_PAEXP_GPO11PA 使能:映射到 PCA9535 的 P13 引脚。将其设置为高电平可使能外部功率放大器。

软件流程​

GitHub 示例仓库​

从 GitHub 下载官方 reTerminal D1001 仓库以获取源代码和驱动程序。


tip

请在仓库中导航到 driver_examples/01_I2SCodec/ 目录,以找到本扬声器示例的具体源代码和工程文件。

开发执行顺序​

步骤 1. 初始化 I2C IO 扩展器(PCA9535RGER)​

外部功率放大器(PA)通过 PCA9535 扩展器进行控制。使能 PA 至关重要,因为即使编解码器工作正常,如果未使能 PA,扬声器也不会有可听声音输出。

static esp_err_t pca9535_write_reg(uint8_t reg, uint8_t data)
{
uint8_t write_buf[2] = {reg, data};
return i2c_master_write_to_device(1, PCA9535_I2C_ADDR, write_buf, sizeof(write_buf), 1000 / portTICK_PERIOD_MS);
}

static void pca9535_init(void)
{
int i2c_master_port = 1; // Use I2C_NUM_1
i2c_config_t conf = {
.mode = I2C_MODE_MASTER,
.sda_io_num = MISC_I2C_SDA,
.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.scl_io_num = MISC_I2C_SCL,
.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.master.clk_speed = 100000,
};
i2c_param_config(i2c_master_port, &conf);
i2c_driver_install(i2c_master_port, conf.mode, 0, 0, 0);

// Configure Port 0 and Port 1 as output mode (0 = output, 1 = input)
pca9535_write_reg(0x06, 0x00);
pca9535_write_reg(0x07, 0x00);

// Set P13 to HIGH to enable the Power Amplifier
pca9535_write_reg(0x02, 0x00);
pca9535_write_reg(0x03, 0x08);

ESP_LOGI(TAG, "PCA9535 initialized, P13 set to HIGH");
}

步骤 2. 配置 I2S 驱动​

I2S 是一种专门用于传输数字音频的同步串行通信协议。我们将 ESP32-P4 配置为 I2S 主机,这意味着它向编解码器提供 BCLK 和 WS 时钟。

static esp_err_t i2s_driver_init(void)
{
i2s_chan_config_t chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG(I2S_NUM, I2S_ROLE_MASTER);
chan_cfg.auto_clear = true; // Prevents playing stale data from the buffer
ESP_ERROR_CHECK(i2s_new_channel(&chan_cfg, &tx_handle, &rx_handle));
i2s_std_config_t std_cfg = {
.clk_cfg = I2S_STD_CLK_DEFAULT_CONFIG(EXAMPLE_SAMPLE_RATE),
.slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO),
.gpio_cfg = {
.mclk = I2S_MCK_IO,
.bclk = I2S_BCK_IO,
.ws = I2S_WS_IO,
.dout = I2S_DO_IO,
.din = I2S_DI_IO,
.invert_flags = {
.mclk_inv = false,
.bclk_inv = false,
.ws_inv = false,
},
},
};
std_cfg.clk_cfg.mclk_multiple = EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE;

ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_init_std_mode(tx_handle, &std_cfg));
ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_init_std_mode(rx_handle, &std_cfg));
ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_enable(tx_handle));
ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_enable(rx_handle));
return ESP_OK;
}

步骤 3. 初始化 ES8311 编解码器​

必须将 ES8311 配置为与 ESP32-P4 中定义的 I2S 设置(采样率、数据位宽)保持一致。这是通过 I2C 总线完成的。在构建工程之前,你可以通过修改 main/example_config.h 中的宏来自定义扬声器行为:

宏描述设置原则
EXAMPLE_SAMPLE_RATE音频采样率(Hz)定义音频采样的频率。常见取值为 16000(语音)或 44100/48000(音乐)。
EXAMPLE_MCLK_MULTIPLEMCLK 与 LRCLK 比值主时钟(MCLK)必须是采样率的整数倍。256 是 16 位音频的标准值,但 384 常用于更高精度。
EXAMPLE_VOICE_VOLUME播放音量取值范围为 0 到 100。用于设置 ES8311 编解码器的初始输出电平。
EXAMPLE_RECV_BUF_SIZEDMA 缓冲区大小控制 DMA 处理的数据块大小。更大的缓冲区可以防止卡顿,但会增加音频延迟。
static esp_err_t es8311_codec_init(void)
{
const i2c_config_t es_i2c_cfg = {
.sda_io_num = I2C_SDA_IO,
.scl_io_num = I2C_SCL_IO,
.mode = I2C_MODE_MASTER,
.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.master.clk_speed = 100000,
};
i2c_param_config(I2C_NUM, &es_i2c_cfg);
i2c_driver_install(I2C_NUM, I2C_MODE_MASTER, 0, 0, 0);

es8311_handle_t es_handle = es8311_create(I2C_NUM, ES8311_ADDRRES_0);
const es8311_clock_config_t es_clk = {
.mclk_inverted = false,
.sclk_inverted = false,
.mclk_from_mclk_pin = true,
.mclk_frequency = EXAMPLE_MCLK_FREQ_HZ,
.sample_frequency = EXAMPLE_SAMPLE_RATE
};

es8311_init(es_handle, &es_clk, ES8311_RESOLUTION_16, ES8311_RESOLUTION_16);
es8311_sample_frequency_config(es_handle, EXAMPLE_SAMPLE_RATE * EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE, EXAMPLE_SAMPLE_RATE);
es8311_voice_volume_set(es_handle, EXAMPLE_VOICE_VOLUME, NULL);
es8311_microphone_config(es_handle, false);
return ESP_OK;
}

步骤 4. 主入口与任务创建​

主应用程序会初始化各个外设,然后将播放逻辑交由专用的 FreeRTOS 任务处理。

void app_main(void)
{
pca9535_init();

if (i2s_driver_init() != ESP_OK) {
ESP_LOGE(TAG, "i2s driver init failed");
abort();
}

if (es8311_codec_init() != ESP_OK) {
ESP_LOGE(TAG, "es8311 codec init failed");
abort();
}

xTaskCreate(i2s_music, "i2s_music", 4096, NULL, 5, NULL);
}

步骤 5. DMA 预加载与数据播放​

DMA(直接存储器访问) 允许 I2S 外设在无需 CPU 干预的情况下直接从内存中获取数据。对 DMA 缓冲区进行预加载是一项关键技术,可防止当 I2S 硬件在缓冲区为空的情况下启动时,由于直流偏移突然变化而产生的“噼啪”噪声。

static void i2s_music(void *args)
{
esp_err_t ret = ESP_OK;
size_t bytes_write = 0;
uint8_t *data_ptr = (uint8_t *)music_pcm_start;

// Preload data to avoid initial "pop" sound
ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_disable(tx_handle));
ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_preload_data(tx_handle, data_ptr, music_pcm_end - data_ptr, &bytes_write));
data_ptr += bytes_write;

ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_enable(tx_handle));
while (1) {
ret = i2s_channel_write(tx_handle, data_ptr, music_pcm_end - data_ptr, &bytes_write, portMAX_DELAY);
if (ret != ESP_OK) {
ESP_LOGE(TAG, "[music] i2s write failed");
abort();
}
data_ptr = (uint8_t *)music_pcm_start; // Loop playback
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
}
}

故障排查​

Q1:扬声器无声音输出​

  • 检查:确认功率放大器(PA)是否已启用。EN_PA 信号通过 PCA9535 IO 扩展器的 P13 引脚控制。确保已调用 pca9535_init() 并正确设置输出寄存器(端口 1,第 3 位)。
  • 检查:确认 I2S 连接正确,并确保已为 TX 通道调用 i2s_channel_enable() 函数。

Q2:音频失真或包含噼啪杂音​

  • 检查:确保 I2S 时钟配置(MCLK、BCLK、WS)与音频文件的采样率匹配。EXAMPLE_SAMPLE_RATE 不匹配会导致音调和速度异常。
  • 检查:确认已按 步骤 5 所示实现 DMA 预加载。预加载可以防止在缓冲区为空的情况下启动通道而产生的“爆音”。

Q3:与 ES8311 或 PCA9535 的 I2C 通信失败​

  • 检查:确认 I2C SDA(GPIO20)和 SCL(GPIO21)连接正确。确保没有其他外设与这些引脚冲突。
  • 检查:确认 I2C 地址正确:PCA9535 为 0x20,ES8311 为 0x18。

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...