Skip to main content

适用于 Wio Tracker L1 的 EasySkyMesh IoT 固件

EasySkyMesh 是一个基于 MeshCore 的社区项目,专注于构建低功耗固件。该固件使 L1 Pro 在保持 MeshCore 通信功能的同时,实现 18 天 的电池续航。

EasySkyMesh 增加了省电和传感器数据采集功能。MeshCore 节点可以采集传感器数据,并通过现有的 MeshCore 网络进行传输。它特别适用于:

  • 低功耗传感器网络
  • 远程监控
  • 太阳能供电部署
  • 环境监测
  • 基础设施监测
  • IoT 原型开发

固件烧录​

硬件准备​

在烧录固件之前,请准备:

  • Wio Tracker L1。点击此处获取。
  • USB Type-C 线缆
  • 电脑

通过 USB Type-C 接口将 Wio Tracker L1 连接到电脑。

下载 EasySkyMesh 固件​

前往 EasySkyMesh Releases 页面。选择一个支持你开发板的版本。

EasySkyMesh 的发布版本可能会针对不同硬件和不同升级场景提供不同的固件文件。对于全新安装,项目通常会提供全新安装固件镜像。对于已有安装,如果你希望保留现有配置,请使用升级固件。

烧录固件​

EasySkyMesh 项目建议在受支持的设备上使用 MeshCore Web Flasher。

步骤 1: 打开 MeshCore Web Flasher

步骤 2: 选择 Custom Firmware。

步骤 3: 选择 EasySkyMesh 固件文件。

步骤 4: 如有需要,进入 DFU 模式。

步骤 5: 开始烧录。等待烧录过程完成。

步骤 6: 重启设备。

省电​

该项目提供针对不同 MeshCore 开发板进行优化的 PowerSaving 固件发布版本。EasySkyMesh 发布版本已经为基于 ESP32 和 nRF52 的设备引入了省电特性,并为不同 MeshCore 角色增加了额外的电源管理功能。

Companion 固件​

所有 PowerSaving 功能默认启用。RX PowerSaving 被设置为“balanced”。

在 OLED 上,电池图标左侧会显示以 m(分钟)、h m(小时 分钟)和 d h(天 小时)为单位的运行时间。

中继与房间服务器固件​

Powersaving 默认关闭。你可以通过 MeshCore CLI 启用 PowerSaving。

通过以下方式启用 powersaving:

powersaving on

要检查当前 PowerSaving 状态:

powersaving

点击此处以使用更多命令。

传感器支持​

EasySkyMesh 为 MeshCore 扩展了传感器支持,使得可以通过现有的 MeshCore 网络采集和传输传感器读数。该项目目前记录了对多种常见 I2C 传感器的支持,包括:

传感器测量项目I2C 地址
AHT10 / AHT20温度 / 湿度0x38
BME280温度 / 湿度 / 气压0x76
BME680温度 / 湿度 / 气压 / 气体0x76
BMP280温度 / 气压0x76
SHTC3温度 / 湿度0x70
SHT4X温度 / 湿度0x44
LPS22HB温度 / 气压0x5C
INA3221电压 / 电流 / 功率0x42
INA219电压 / 电流 / 功率0x40
INA260电压 / 电流 / 功率0x41
INA226电压 / 电流 / 功率0x44
MLX90614非接触式温度0x5A
VL53L0X距离0x29

某些固件版本可以自动选择 BME280、BME680 和 BMP280 等传感器的 I2C 地址。对于支持的 EasySkyMesh 版本,可以使用 sensor CLI 命令检查 I2C 和 GPS 串口引脚:

sensor

故障排查​

设备未在 Flasher 中显示​

  1. 确认 USB 线缆支持数据传输。
  2. 重新连接 Wio Tracker L1。
  3. 再次进入 DFU 模式。
  4. 刷新 Web Flasher。
  5. 尝试更换 USB 接口或线缆。

传感器未被检测到​

检查:

  1. VCC 和 GND 连接。
  2. SDA 和 SCL 连接。
  3. 传感器工作电压。
  4. I2C 地址。
  5. EasySkyMesh 固件版本。
  6. 该传感器是否在支持列表中。

如果问题仍然存在,请查看 EasySkyMesh GitHub 仓库中的最新文档和 issue。

资源​

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...