MeshTracker X1 的 EasySkyMesh IoT 固件
EasySkyMesh 是一个基于 MeshCore 的社区项目,专注于构建低功耗固件。

EasySkyMesh 增加了省电和传感器数据采集功能。传感器数据可以由 MeshCore 节点采集,并通过现有的 MeshCore 网络进行传输。它特别适用于:
- 低功耗传感器网络
- 远程监控
- 太阳能供电部署
- 环境监测
- 基础设施监测
- IoT 原型开发
固件烧录
硬件准备
在烧录固件之前,请准备:
- MeshTracker X1。点击此处获取。
- USB 线缆
- 电脑
通过 USB Type-C 接口将 X1 连接到电脑。
下载 EasySkyMesh 固件
前往 EasySkyMesh Releases 页面。选择一个支持你开发板的版本。

EasySkyMesh 的发布版本可能会针对不同硬件和不同升级场景提供不同的固件文件。对于全新安装,项目通常会提供全新安装的固件镜像。对于已有安装,当你希望保留现有配置时,请使用升级固件。
烧录固件
EasySkyMesh 项目建议在受支持的设备上使用 MeshCore Web Flasher。
步骤 1: 打开 MeshCore Web Flasher
步骤 2: 选择 Custom Firmware。
步骤 3: 选择 EasySkyMesh 固件文件。

步骤 4: 如有需要,进入 DFU 模式。

步骤 5: 开始烧录。等待烧录过程完成。

步骤 6: 重启设备。
省电
该项目提供针对不同 MeshCore 开发板进行优化的 PowerSaving 固件发布版本。EasySkyMesh 发布版本已经为基于 ESP32 和 nRF52 的设备引入了省电特性,并为不同的 MeshCore 角色增加了额外的电源管理功能。
Companion 固件
所有 PowerSaving 功能默认启用。RX PowerSaving 被设置为“balanced”。
中继与房间服务器固件
Powersaving 默认关闭。你可以通过 MeshCore CLI 启用 PowerSaving。
通过以下方式启用 powersaving:
powersaving on
要检查当前 PowerSaving 状态:
powersaving
点击此处以使用更多命令。
故障排查
设备未在 Flasher 中显示
- 确保 USB 线缆支持数据传输。
- 重新连接 X1。
- 再次进入 DFU 模式。
- 刷新 Web Flasher。
- 尝试更换 USB 接口或线缆。
如果问题仍然存在,请查看 EasySkyMesh GitHub 仓库以获取最新文档和问题反馈。