Edge Box RPi 200 与 Node Red 和 Modbus TCP
介绍
Modbus 是工业环境中广泛使用的通信协议,以其简单性和稳健性而闻名。Modbus RTU(远程终端单元) 是一种串行通信协议,运行在 RS-232 或 RS-485 物理层上。它使用紧凑的二进制数据表示,使其在长距离传输和噪声环境中高效运行。另一方面,Modbus TCP 将协议扩展到以太网网络,将 Modbus 帧封装在 TCP/IP 数据包中。这允许更快的通信速度,并将 Modbus 与现代 IT 基础设施集成。由于其可靠性、易于实现以及能够促进各种设备和系统(如 PLC、传感器和 SCADA 系统)之间的通信,这两个版本在工业环境中都备受青睐。
开始使用
在开始此项目之前,您可能需要按照此处描述的方式提前准备硬件和软件。
硬件准备
| Edge Box RPi 200 |
|---|
![]() |
Modbus 支持设备
EdgeBox RPi 200 支持与各种设备进行 Modbus 通信,包括 PLC、变频器、HMI、电能表和 BMS 系统。在本案例中,将使用支持 Modbus TCP/IP 协议 的西门子 LOGO PLC。
软件准备
Edge Box-200 出厂时预装了树莓派操作系统。如果您是第一次启动此设备,请阅读我们的入门指南。 我们准备了一份Node-RED 入门指南。建议您在继续阅读本文档之前先查看此指南。
为 Modbus TCP/IP 配置以太网设置
由于您的 PLC/设备 IP 域与无线设置不同,您可能需要手动更改 IP 配置。为此,
- 步骤 01:运行以下命令:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
- 步骤 02:然后根据您的 PLC/设备网络域配置以太网端口设置,并使用 metric 命令设置优先级。最低的 metric 值具有最高优先级。
安装 Modbus 节点
要安装 Modbus 节点,请按照以下步骤操作:
步骤 1. 点击设置按钮,该按钮由位于右上角的三条横线图标表示,然后选择管理调色板。
步骤 2. 在调色板选项卡中,导航到安装选项卡。
步骤 3. 使用节点搜索栏查找所需的 Modbus 节点。
步骤 4. 点击节点旁边的安装按钮。
步骤 5. 如果出现提示,请从下拉警告窗口中点击安装按钮以确认安装。
步骤 6. 等待安装过程完成。完成后,安装按钮应该变为已安装。

识别 Modbus 地址
识别正确的 Modbus 地址是一个关键步骤。建议查阅 PLC 或设备制造商的数据表,以获取有关 Modbus 地址的详细信息,包括输入、输出和保持寄存器。
基于这些信息,您可以在标签配置中调整 Modbus 地址。例如,如果数据表将输出线圈 Q1 列为 8193,您应该在 Node-RED 中将地址配置为 8192(从原始地址减去一)。同样,如果网络输入列为 1 且为线圈类型,则在 Node-RED 中地址应设置为 0。
配置 Modbus-Write 节点
步骤 1. 拖放 Modbus-Write 节点到工作区,然后双击节点以打开其设置。
步骤 2. 在服务器选项卡中,编辑它以通过输入以下详细信息来添加您的设备:
- 名称:服务器名称
- 类型:TCP
- 主机:Modbus 服务器的 IP 地址
- 端口:Modbus 服务器的端口地址(通常为 502)
- Unit-Id:255(Unit-ID 用于识别 Modbus 网络中的各个设备,特别是当多个设备共享同一通信线路时)
步骤 3. 为您的节点指定一个合适的名称,例如"Network IP 1"。在此演示中,您正在控制 PLC 程序中的网络输入。
步骤 4. 将 FC 选项设置为 FC 5: Force Single Coil。
步骤 5. 将地址设置为 0(因为我们正在寻址输入 0)。
步骤 6. 使用注入节点,我们可以注入布尔值。在这里,我们将为此目的使用几个注入节点。
整体步骤可以演示如下

配置 Modbus-Read 节点
步骤 1. 拖拽 Modbus-Read 节点到流程中。您可以在调色板的 Modbus 选项卡中找到此节点。
步骤 2. 双击 Modbus-Read 节点以打开其设置。
步骤 3. 配置以下设置:
- Name:给它一个合适的名称,例如 "ReadOutputs"。
- FC value:将 FC 值更改为 FC 5: Read Coil Status。
- Address:将地址设置为 8192(根据制造商的数据表)。
- Quantity:将数量设置为 4,在这种情况下,有 4 个数字输出。
- Poll Rate:将轮询速率更改为适合您应用需求的值。
- Server:将服务器设置为 "MyPLC"(在前面的示例中配置)。
配置 Modbus-Response 节点
Modbus-Response 节点 用于显示 Modbus Read/Write 节点的响应。
步骤 1. 拖拽 Modbus-Response 节点到流程中。
步骤 2. 与 Modbus Read 节点连接。响应将在您的 Modbus-Response 节点下显示一个数字数组。这些数字表示每个数字输出的计数。
步骤 3. 拖拽调试节点 用于检查目的。然后与 Modbus Read 节点 连接。
通过遵循这些步骤,您可以有效地读取和显示来自 Modbus TCP 设备的寄存器/线圈值
整体步骤可以如下演示。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。