Skip to main content

使用 ESPHome 工作

在浏览器中生成 ESPHome YAML 或烧录演示固件

最快的入门方式是使用 reTerminal E 系列 Firmware Hub。选择 ESPHome 卡片,选中你的设备,勾选你想要启用的板载功能(显示屏、按键、电池、传感器、RTC、SD 卡、麦克风、触摸、深度睡眠等),然后将生成的 YAML 复制或下载到你的 ESPHome 控制面板中。这个 Hub 也可以直接在浏览器中烧录演示固件(桌面版 Chrome 或 Edge)。


本页是通过 ESPHome 驱动任意兼容的 Seeed ePaper 产品并将其集成到 Home Assistant 中的参考手册。它涵盖了所有硬件之间相同的部分:

  1. 为什么你会选择用 ESPHome 来驱动 ePaper 显示屏。
  2. 如何使用 cookbook YAML 示例,将其调整为你的需求,并从 ESPHome 控制面板中烧录。
  3. 通用 YAML 骨架——wifi、api、ota、display——每个产品都在此基础上用自己的引脚映射进行专门化。
  4. 每个产品的 cookbook 在哪里(外设、硬件相关的 lambda、控制面板配方)。

如果你想要一个从“烧录 → 连接 → 第一个控制面板”的端到端演练,可以直接跳到下面与你硬件对应的 cookbook;这些页面会复用本参考中的样板内容,并添加产品特定的示例。

兼容硬件​

在 主 Hub 页面 上,每个在 ESPHome 列被勾选的 Seeed ePaper 产品都可以使用本工作流:

产品MCUCookbook
reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004XIAO ESP32-S3显示基础、HA 集成与绘制
按键、蜂鸣器、LED、电池、触摸(E1003)、SHT4x 与深度睡眠
RTC、SD 卡与麦克风
EE04 driver boardXIAO ESP32-S3 PlusEE04 ESPHome cookbook
XIAO 7.5" ePaper PanelXIAO ESP32-C3XIAO Panel ESPHome cookbook
TRMNL 7.5" (OG) DIY KitXIAO ESP32-S3 PlusTRMNL DIY Kit ESPHome cookbook

为什么在 ePaper 上使用 ESPHome?​

  • 能效高 —— ePaper 只有在刷新屏幕时才会耗电,因此(ESP32 + ESPHome 深度睡眠 + ePaper)的组合可以在电池供电下运行数周甚至数月。
  • 日光可读 —— 与 LCD 不同,显示屏在阳光下也清晰可见;非常适合作为壁挂式 Home Assistant 面板。
  • 原生 HA 公民 —— 一旦设备出现在 Home Assistant 中,每个实体(空调、日历、传感器、人员、天气)都只差一个 Jinja 模板就能上墙显示。
  • 本地优先 —— 无需云端,无厂商锁定。一切都在你的局域网中运行。

步骤 1:生成 ESPHome YAML 并烧录固件​

最简单的入门方式是使用 reTerminal E 系列 Firmware Hub。该 Hub 可以根据你的设备和功能选择生成 ESPHome YAML 文件,因此你不需要手动拼装第一份配置。

推荐工作流:

  1. 在桌面版 Chrome 或 Edge 中打开 reTerminal E 系列 Firmware Hub。
  2. 选择 ESPHome 作为平台。
  3. 选择你的设备。
  4. 在设置步骤中,选择你想启用的功能,例如显示屏、按键、电池、传感器、RTC、SD 卡、麦克风,或者(如果你的设备支持)深度睡眠。
  5. 让页面生成匹配的 ESPHome YAML。
  6. 使用 Copy to clipboard 或 Download file 导出生成的 YAML。
  7. 将 YAML 粘贴或导入到你的 ESPHome 控制面板中。
  8. 将手动编辑的精力集中在对你的项目最重要的部分:ePaper 显示内容、Home Assistant 实体、布局、字体和刷新行为。
tip

Firmware Hub 是新手推荐的起点,因为它处理了大量与设备相关的 YAML 结构。当你想要理解生成的配置、组合高级功能,或从更小的示例构建自定义布局时,再使用各个 cookbook。

运行 ESPHome 控制面板的方式可以是:

  • 作为 Home Assistant 插件(如果你已经运行 HA OS / HA Supervised,推荐此方式),或
  • 作为独立的 Python CLI(pip install esphome 然后 esphome dashboard config/)。

手动 cookbook 工作流:

  1. 打开与你硬件对应的 cookbook(见上表),并复制你需要的 YAML 示例。
  2. 在 ESPHome 控制面板中点击 + New device,输入名称,并选择 cookbook 中列出的 ESP 变体(ESP32-S3、ESP32-C3 等)。
  3. 用你的配置替换生成的起始文件。只有在你需要在同一设备上启用多个功能时,才组合多个 cookbook 片段。
  4. 点击 Install → Plug into this computer 进行第一次 USB 烧录。在 wifi、api 和 ota 设置完成后,后续更新可以通过 Wi-Fi 进行。
  5. 当设备在线后,它会通过 ESPHome 集成出现在 Home Assistant 中。

步骤 2:理解生成的 YAML 结构​

每个 Seeed ePaper 的 ESPHome 配置都遵循相同的基本结构,但硬件数值并非通用。请将 Firmware Hub 或你产品的 cookbook 作为关于板卡类型、总线引脚、电源使能引脚、显示平台、显示型号以及板载外设的权威来源。

下面的代码块是一个结构指南,而不是可以直接烧录的配置。它展示了在你生成或复制了某个产品特定的 YAML 文件之后,各类设置通常会出现在什么位置:

substitutions:
device_name: my-epaper
friendly_name: My ePaper Display

esphome:
name: ${device_name}
friendly_name: ${friendly_name}
# Optional. Some products enable power rails or read sensors during boot.
# Keep this section from the generated YAML if your device needs it.
on_boot:
priority: 600
then:
- output.turn_on: <power_enable_output_id>
- delay: 200ms

# Board and framework come from the Firmware Hub or your cookbook.
esp32:
board: <board_from_generated_yaml>
framework:
type: arduino

logger:
# Some ESP32-S3 products use a USB-to-UART bridge.
# Keep hardware_uart from the generated YAML if it is present.
# hardware_uart: UART0

api:
encryption:
key: !secret api_key

ota:
- platform: esphome
password: !secret ota_password

wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
ap:
ssid: "${device_name} Fallback"

captive_portal:

# Buses are hardware-specific. Do not reuse pins from another product.
spi:
clk_pin: <spi_clk_from_generated_yaml>
mosi_pin: <spi_mosi_from_generated_yaml>
miso_pin: <spi_miso_if_required>

i2c:
scl: <i2c_scl_if_required>
sda: <i2c_sda_if_required>

i2s_audio:
# Only needed when your generated YAML enables a microphone.
i2s_lrclk_pin: <i2s_clock_if_required>

font:
- file: "gfonts://Inter@700"
id: font_medium
size: 24

# Outputs are often used for LEDs, buzzers, or power-enable circuits.
output:
- platform: gpio
id: <output_id_from_generated_yaml>
pin: <gpio_from_generated_yaml>

light:
- platform: binary
name: "Onboard LED"
output: <output_id_from_generated_yaml>

time:
- platform: homeassistant
id: ha_time

sensor:
# Add Home Assistant, onboard, or template sensors here.
- platform: homeassistant
id: outdoor_temperature
entity_id: sensor.outdoor_temperature

binary_sensor:
# Add buttons or status inputs here if your hardware provides them.
- platform: gpio
id: button_1
pin: <button_gpio_from_generated_yaml>

display:
- platform: <display_platform_from_generated_yaml>
id: epaper_display
# Keep the model and pin map from the generated YAML or cookbook.
model: <display_model_from_generated_yaml>
cs_pin: <display_cs_from_generated_yaml>
dc_pin: <display_dc_from_generated_yaml>
reset_pin: <display_reset_from_generated_yaml>
busy_pin: <display_busy_from_generated_yaml>
update_interval: never
lambda: |-
it.print(0, 0, id(font_medium), "Hello, ePaper!");

请从 Firmware Hub 或 cookbook 中保留以下数值:

  • esp32.board 以及任何日志设置,例如 hardware_uart。
  • spi、i2c 和 i2s_audio 引脚。
  • 用于显示屏、电池测量、SD 卡、麦克风或其他板载电路的电源使能 output 模块。
  • 按键、电池、RTC、SHT4x、SD 卡、麦克风、蜂鸣器和 LED 的定义。
  • display.platform、model、引脚映射、复位行为、busy 引脚行为以及更新间隔。

你通常会自定义的部分有:

  • substitutions、设备名称和友好名称。
  • wifi、api 和 ota 的密钥。
  • font 的选择和字号。
  • Home Assistant 中提供你想要绘制数据的 sensor、binary_sensor、text_sensor 或 time 实体。
  • display.lambda 代码块,在这里你设计实际的电子纸屏幕布局。
  • 刷新行为,例如 update_interval、按键触发刷新或深度睡眠的时间安排。

步骤 3:连接到 Home Assistant​

固件启动并加入你的 Wi-Fi 后,Home Assistant 会自动发现该设备:

  1. Settings → Devices & services
  2. ESPHome 集成会为你的设备显示一个 “Discovered” 卡片。
  3. 点击 Configure,粘贴 API 加密密钥(来自 secrets.yaml),然后提交。
  4. 设备及其所有实体(传感器、binary_sensors、显示屏)现在都可以在 HA 中使用了。

现在你可以把这些实体拖到 Lovelace 仪表盘中,或者——在电子纸上更有趣的方式——使用 display.lambda 代码块,通过 homeassistant 组件将任意 HA 实体直接渲染到屏幕上。

接下来去哪儿 —— Cookbooks​

本页有意只停留在样板配置层面。与具体产品相关的 YAML、外设示例以及端到端的配方都在各个产品的 cookbook 中:

当有新的电子纸产品发售时,相应的 cookbook 会被添加到每个产品的文件夹下;本主页面也会更新链接到它。

常见问题​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...