Skip to main content

使用 Zephyr 开发

Zephyr 是一个面向嵌入式设备的开源实时操作系统。当你需要一个面向量产的固件栈,并包含构建系统、基于 device tree 的硬件描述、内核服务、驱动以及上游开发板定义时,它会非常有用。

Zephyr 已经包含 reTerminal E1001、reTerminal E1002 和 reTerminal E1003 的官方开发板文档。本 Wiki 页面是 Seeed 电子纸的入口:先用它选择正确的开发板目标,然后按照官方 Zephyr 文档完成安装、构建、烧录和调试。

何时使用 Zephyr​

当你的项目需要以下特性时,请使用 Zephyr:

  • 结构化的 RTOS 开发流程;
  • 上游开发板支持以及可长期维护的固件;
  • 线程、定时器、队列和设备驱动等内核特性;
  • 在多块嵌入式开发板之间保持一致的构建和烧录流程;
  • 通过 Zephyr API 直接访问 ESP32-S3 外设。

如果你的目标是 Home Assistant 仪表盘、零代码页面设计,或类似 Arduino 的绘图 API,请从 Seeed 电子纸显示屏总览 中对应的应用页面开始。Zephyr 最适合希望在 RTOS 层构建自定义固件的开发者。

支持的设备​

在开始 Zephyr 开发之前,请准备好以下 reTerminal E 系列设备之一。

reTerminal E1001reTerminal E1002reTerminal E1003
7.5" 黑白电子纸
800 x 480
7.3" 全彩电子纸
800 x 480
10.3" 黑白电子纸
1404 x 1872,触控
reterminal_e1001/esp32s3/procpureterminal_e1002/esp32s3/procpureterminal_e1003/esp32s3/procpu

下面的快速入门命令示例使用 procpu 目标。关于双核详情、硬件特性表、支持的 runner 和调试选项,请使用你设备对应的官方开发板页面。

推荐阅读路径​

首次配置 Zephyr 时,请按以下路径进行:

  1. 打开 Zephyr 入门指南,并根据你的操作系统安装 Zephyr 工具链、Python 依赖、west 和 SDK。
  2. 从官方 Zephyr 文档章节中打开你设备对应的官方开发板页面。
  3. 阅读开发板页面概览,确认 Zephyr 描述的显示尺寸、SoC、板载传感器、按键、LED、RTC 和电池相关硬件。
  4. 使用开发板页面的 Supported Features(支持的特性)章节,检查哪些外设已经在 Zephyr 中完成描述。
  5. 使用开发板页面的 Programming and Debugging(编程与调试)章节获取构建、烧录、复位和调试命令。
tip

在开发过程中始终保持官方 Zephyr 开发板页面处于打开状态。它是当前开发板目标、支持特性、runner 和构建选项的权威来源。

快速命令模式​

在 Zephyr 工作区准备就绪后,使用与你设备匹配的开发板目标构建 hello_world 示例。

设备构建命令
reTerminal E1001west build -b reterminal_e1001/esp32s3/procpu samples/hello_world
reTerminal E1002west build -b reterminal_e1002/esp32s3/procpu samples/hello_world
reTerminal E1003west build -b reterminal_e1003/esp32s3/procpu samples/hello_world

然后烧录已构建的镜像:

west flash

如果开发板在烧录后仍停留在下载模式,请使用 Zephyr 文档中记录的复位选项:

west flash --reset-type watchdog-reset

关于 MCUboot、sysbuild、更快的烧录、OpenOCD 调试以及高级 runner 选项,请参考你设备官方开发板页面中的 Programming and Debugging(编程与调试)章节。

官方 Zephyr 文档​

使用下面的链接作为 Zephyr 相关环境配置和开发板详情的主要参考:

主题在你需要以下内容时使用链接
Zephyr 入门安装 Zephyr、west、Python 依赖以及 Zephyr SDK。打开入门指南
Zephyr 开发板搜索所有 Zephyr 支持的开发板并确认当前目标名称。打开开发板索引
reTerminal E1001为 reTerminal E1001 构建、烧录和调试 Zephyr 应用。打开 E1001 文档
reTerminal E1002为 reTerminal E1002 构建、烧录和调试 Zephyr 应用。打开 E1002 文档
reTerminal E1003为 reTerminal E1003 构建、烧录和调试 Zephyr 应用。打开 E1003 文档

相关 Seeed Wiki 页面​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...