关于 XIAO ESP32C3 IO 分配的注意事项
ESP32C3 有多种启动模式,电源开启时的启动模式由 GPIO2、GPIO8 和 GPIO9 控制。例如,当 GPIO2=0、GPIO8=0 和 GPIO9=0 时,C3 将进入 UART_BOOT 模式。XIAO esp32c3 仅对 GPIO9 上拉,并添加了一个按钮来控制它。GPIO8 和 GPIO2 没有上拉/下拉,这可能会导致客户在某些特殊使用场景中进入 UART_BOOT 模式,从而导致客户无法上传程序。
D9
XIAO ESP32C3 的 D9 连接到 ESP32-C3 的 GPIO9 (15)、上拉电阻 (R6) 和 BOOT 按钮。BOOT 按钮(以及 RESET 按钮)允许您手动切换 ESP32-C3 的启动模式。

按下 BOOT 按钮会将 D9 连接到 GND。因此最好将 D9 用作开关输入。
D6
XIAO ESP32C3 的 D6 连接到 ESP32-C3 的 U0TXD (28)。第一阶段/第二阶段引导加载程序的运行状态以文本形式输出到 U0TXD。

D6 在启动时被设置为 UART 输出,因此如果将 D6 用作输入,可能会意外产生高电流。因此建议仅将 D6 引脚用作输出模式。
然而,由于 D6 是 UART 输出,因此需要注意以下几点:一是它在非通信的待机模式下为高电平;二是第一阶段/第二阶段引导加载程序的文本输出。启动后信号会立即在高电平/低电平之间波动,如果需要,必须进行处理。
因此尽量不要使用 D6。(当然,如果您理解了它的工作原理,可以使用。)
D8
Seeed Studio XIAO ESP32C3 的 D8 连接到 ESP32-C3 的 GPIO8 (14)。

当通过按住 BOOT 按钮设置为下载启动模式时,会参考 GPIO8,此时必须为高电平。(这里 提到:“GPIO8=0 和 GPIO9=0 的组合无效,并会触发意外行为。”)

如果您使用下载启动模式,请添加一个上拉电阻以确保 GPIO8 在启动时为高电平。
特别感谢 SeeedJP 的同事 matsujirushi 进行测试并为本节内容做出贡献。以下是原文的参考链接。