Skip to main content

在 reComputer 上部署人脸识别

简介

本 wiki 将指导您使用配备 Hailo NPU 的 reComputer 实现实时人脸识别。在这个项目中,我们使用 SCRFD-10G 进行高效的人脸检测,能够快速准确地检测各种尺度的人脸,包括小人脸,确保实时性能。同时,我们采用 ArcFace-MobileFaceNet 模型进行轻量级人脸识别,该模型利用 ArcFace 损失函数来提高识别精度并实现高效的身份验证。

准备硬件

reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

注意:您需要一个 USB 摄像头作为输入。

安装 Hailo 软件并验证安装

更新系统

sudo apt update
sudo apt full-upgrade
note

有时您在更新过程中可能会遇到以下问题。

Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.0 kB]
Reading package lists... Done
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 58d 8h 26min 35s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 18h 23min 59s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 13h 13min 5s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 85d 0h 52min 29s). Updates for this repository will not be applied.

这是因为 Raspberry Pi 上的时间设置不正确,您需要使用以下命令手动设置 Raspberry Pi 上的时间:

# This command only you can connect google.com
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"

设置好 raspberry 时间后,您可以更新您的 raspberry。

设置 pcie 为 gen2/gen3(gen3 比 gen2 更快)

将以下文本添加到 /boot/firmware/config.txt

#Enable the PCIe external connector

dtparam=pciex1

#Force Gen 3.0 speeds

dtparam=pciex1_gen=3

note

如果您想使用 gen2,请注释掉 dtparam=pciex1_gen=3

安装 hailo-all 并重启

在 Raspberry Pi5 上打开终端,输入以下命令来安装 Hailo 软件。

sudo apt install hailo-all
sudo apt-get -y install libblas-dev nlohmann-json3-dev
sudo reboot

检查软件和硬件

在 Raspberry Pi5 上打开终端,输入以下命令来检查 hailo-all 是否已安装。

hailortcli fw-control identify

正确的结果如下所示:

pir

在 Raspberry Pi5 上打开终端,输入以下命令来检查 hailo-8L 是否已连接。

lspci | grep Hailo

正确的结果如下所示:

pir

运行项目

安装项目

cd ~ && git clone https://github.com/Seeed-Projects/hailo-apps-infra
cd hailo-apps-infra
./install.sh
source venv_hailo_apps/bin/activate

添加您的照片

cd /resources/face_recon/train
# change name to the name of the person to be recognized
mkdir name

注意:将要识别的人的照片放入刚刚创建的文件夹中。

将信息添加到数据库

cd ~/hailo-apps-infra/hailo_apps/hailo_app_python/apps/face_recognition
python face_recognition.py --mode train

正确的结果如下所示:

pir

运行项目

输入以下命令,您将看到人脸识别演示:

 python face_recognition.py --input usb

结果

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...