Skip to main content

接入 SenseCAP 云平台作为数据端口


Mission Pack的数据获取与SenseCAP Portal

Mission Pack作为一款开放源代码的AIoT解决方案,其核心功能之一是实现高效的远程传感、数据传输、处理、推理和分析。SenseCAP Portal(SenseCAP门户)和SenseCAP云服务在此过程中扮演着关键角色,作为数据汇聚、管理和访问的中心

1. 数据来源与传输

Mission Pack通过其多样化的组件收集数据,并将数据传输到SenseCAP Portal或相关云服务:

  • 智能灾害传感器:Mission Pack包含各类智能传感器,如气象站、远距离追踪器和AI传感器,这些都是用于灾害监测的理想选择。例如,SenseCAP S210x系列LoRaWAN®传感器能够通过LoRaWAN®网络实现长距离数据采集。这些传感器具有高精度、快速响应和卓越的稳定性。
  • 数据记录器与集线器:SenseCAP S2100 LoRaWAN® DTU可以连接 Modbus-RTU RS485/模拟输入/GPIO传感器,并通过 LoRaWAN® 网络传输数据。SenseCAP Outdoor Combo 和 SenseCAP 4G Sensor Hub是多功能环境传感器,支持多达10个Modbus RTU RS-485传感器,并通过4G MQTT上传数据。
  • 网关设备:数据通常通过SenseCAP LoRaWAN®网关传输,这些网关支持连接到不同的网络服务器(LNS),如SenseCAP、TTN和Chirpstack,并通过4G或以太网无缝收集和传输数据。
  • Meshtastic网络:值得一提的是,Mission Pack中的T1000-E设备引入了基于Meshtastic的网格网络功能,这使得在没有传统网络基础设施(如蜂窝网络)的区域也能进行离网通信和数据收集,用户可以通过智能手机连接T1000-E进行数据收集。

2. 数据在SenseCAP Portal的汇聚与管理

SenseCAP Portal是数据汇聚和集中管理的核心。一旦数据从各种传感器和网关传输到SenseCAP服务器,用户便可以通过多种方式进行访问和管理:

  • SenseCAP应用与专业仪表板:SenseCAP提供一体化的SenseCAP App和专业的仪表板,用户只需简单的步骤(如扫描二维码、连接并通电)即可在平台上查看设备状态和实时数据。这些工具旨在提供用户友好的界面,简化数据可视化和设备管理。
  • SenseCraft平台:作为Seeed Studio的软件套件,SenseCraft是一个MLOps服务,旨在简化AI模型的训练、分发和部署。它也支持远程设备监控、控制和软件空中更新 (OTA)。SenseCraft提供无代码/低代码的设备配置和部署能力,尤其适用于边缘设备,让用户无需复杂的编码即可实现数据处理和上传至云端。
  • 对话树与自动化:在Mission Pack的基地营中,可以创建设备间的自动化,并且能够为基地营创建对话树。

3. 数据输出与集成

SenseCAP Portal不仅用于数据查看,还支持将数据输出到其他服务或平台,以实现更广泛的应用和集成:

  • 开放API支持:SenseCAP云服务提供开放API,支持进一步的开发和与外部服务的集成。这意味着用户可以根据自己的需求,将数据流连接到自定义的服务器应用程序。
  • 第三方服务集成:Mission Pack支持与Twilio、Datacake和Grafana等外部服务集成,这通过Node-RED实现,为用户提供了极大的灵活性,可以将SenseCAP数据用于消息通知、数据存储和高级可视化分析。
  • 本地API访问:对于需要更低延迟或离线操作的场景,边缘计算支持本地数据收集和分析,并且数据可以通过局域网API轻松访问。
  • 数据输出到串行端口:系统还可以将数据输出到有线和无线串行端口,这对于特定硬件集成和调试非常有用。

综上所述,Mission Pack与SenseCAP Portal通过其强大的硬件组合、灵活的通信方式以及开放的软件平台,提供了一个全面且易于操作的数据获取、管理和集成解决方案,特别适用于灾害响应等需要实时、可靠数据支持的场景.

Loading Comments...