Skip to main content

使用 Jetpack 将 BSP 刷写到指定 Jetson

⚡烧录 Jetson Linux

为所有 Seeed Studio Jetson 设备提供精简的烧录流程。请选择你的产品,并按照下方的引导步骤进行操作。

🎯 选择你的设备​

🚀 选择你的 Jetson 设备

选择你的设备以及你想要烧录的 Linux 版本

Preview

🚀 JetPack 6.2,带 MAXN 超级模式

现已为 Orin Nano 和 Orin NX 模组提供增强的性能配置。了解更多

📥 下载​

链接

OneDrive1 最新
OneDrive2 稳定版

文件

最新mfi_recomputer-super-orin-nx-16g-j401-6.2-36.4.3-2026-02-05.tar.gz
稳定版mfi_recomputer-super-orin-nx-16g-j401-6.2-36.4.3-2025-05-22.tar.gz

SHA256

最新51f816d57dedd6e2305acd0ae8e0ffdc19aec7319e351b7a70489f7eab8d69c6
稳定版TBD

🔐 校验 SHA256(可选)​

要校验已下载文件的 SHA256 散列值,请在终端执行:

sha256sum mfi_xxxx.tar.gz 
# 例如:
# sha256sum mfi_recomputer-super-orin-nx-16g-j401-6.2-36.4.3-2026-02-05.tar.gz

如果计算结果与文档给出的 SHA256 值一致,则说明你下载的固件完整且未被篡改。

🛠️ 准备环境要求​

  • Ubuntu 主机电脑
  • reComputer Super J4012 / J4011 / J3010 或 J3011
  • USB Type-C 数据线

JetPack 版本Ubuntu 版本(主机)
18.0420.0422.0424.04
JetPack 6.x✅✅
JetPack 7.2✅✅✅

对于 JetPack 7.2,Ubuntu 24.04 仅支持刷写和目标端组件安装;如果需要主机开发组件,请使用 Ubuntu 20.04 或 22.04。

🔄 进入恢复模式​

分步说明
  • 步骤 1. 将拨码开关切至 RESET 档位。
切换至 RESET
  • 步骤 2. 连接电源线,为载板上电。
  • 步骤 3. 用 USB Type-C 数据线将载板与 Ubuntu 主机连接。
  • 步骤 4. 在 Linux 主机上打开终端,执行 lsusb。若输出中包含与你所用 Jetson SoM 对应的下列任一条目,则表示已进入强制恢复模式。

若未检测到设备,请尝试:

  • 重新插拔 USB 数据线。
  • 更换 USB 接口(优先使用 USB 2.0 口)。
  • 确认设备处于恢复模式(按住 Recovery + Reset)。

设备进入恢复模式后,在 Linux 主机上打开终端并执行:

lsusb

若输出包含以下任一 ID,表示设备已进入强制恢复模式:

  • 适用于 Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • 适用于 Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
  • 适用于 Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
  • 适用于 Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp

下图示例为 Orin Nano 8GB:

lsusb 结果

📦 安装依赖​

在你的主机电脑上安装所需的烧录依赖:

sudo apt-get update && \
sudo apt-get install -y abootimg \
binfmt-support \
binutils \
cpp \
device-tree-compiler \
dosfstools \
lbzip2 \
libxml2-utils \
nfs-kernel-server \
python3-yaml \
qemu-user-static \
sshpass \
udev \
uuid-runtime \
whois \
openssl \
cpio \
rsync \
zstd
Ubuntu 18.04 及以下版本
sudo apt-get install -y liblz4-tool
Ubuntu 20.04 / 22.04 及以上版本
sudo apt-get install -y lz4

🚀 解压与烧录​

步骤 1: 在 Ubuntu 主机上解压已下载的镜像文件:

cd <镜像所在路径>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# 例如:
# sudo tar xpf mfi_recomputer-super-orin-nx-16g-j401-6.2-36.4.3-2026-02-05.tar.gz

步骤 2: 执行以下命令,将 JetPack 系统刷写到 NVMe SSD:

cd mfi_xxxx
# 例如:
# cd mfi_recomputer-orin-super-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

若刷写成功,你将看到类似如下的输出:

若刷写成功,你将看到类似如下的输出:

步骤 3: 将 Jetson 使用主板上的连接器(HDMI 或 Type-C,取决于所使用的载板)连接到显示器,并完成初始配置设置:

Jetson 首次启动配置

步骤 4(可选): 安装 NVIDIA JetPack SDK

请在 Jetson 设备上打开终端并执行:

sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack

📚 资源与示例​

🚀 入门指南

面向初学者的完整 Jetson 开发指南,包含实用示例和教程。

💡 代码示例

可直接使用的 AI、计算机视觉和机器人应用代码示例。

🔧 源代码

访问 Seeed 定制的 Linux for Tegra (L4T) 源代码及其修改内容。

🤝 技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...