如何将 Raspberry Pi OS/64 位 Ubuntu OS 或其他操作系统刷入 eMMC
我们可以将 Raspberry Pi OS/64 位 Ubuntu OS 或其他操作系统 刷入 reTerminal 上 CM4 的 eMMC 存储。安装必要的驱动程序后,只需将 reTerminal 的 USB Type-C 接口连接到您的电脑,它将显示为外部驱动器。首先,移除 reTerminal 的后壳。
硬件拆解步骤
- 步骤 1. 移除 4 个橡胶盖,并拧下下面的 4 个螺丝,打开 reTerminal 的后壳

- 步骤 2. 拆下 2 个螺丝以卸下散热片

- 步骤 3. 根据下图将 启动模式开关 翻转到下方

现在让我们进入软件设置部分。根据您想要的操作系统,按照以下步骤操作。
软件设置
对于 Windows
-
步骤 1. 点击 此链接 下载 rpiboot 安装程序,以安装必要的驱动程序和启动工具
-
步骤 2. 使用 USB Type-C 数据线将 reTerminal 连接到电脑
Windows 将自动检测硬件并安装必要的驱动程序
-
步骤 3. 搜索并打开我们之前安装的 rpiboot 工具
-
步骤 4. 打开 文件资源管理器,您将看到 CM4 的 eMMC 显示为 USB 大容量存储设备
如果您要刷入 reTerminal 原装的 Raspberry Pi OS,请返回此 Wiki。
否则,请继续以下步骤。
-
步骤 5. 访问 此链接 下载 Raspberry Pi Imager 软件
-
步骤 6. 打开 Raspberry Pi Imager 软件

- 步骤 7. 按下键盘上的 CTRL + SHIFT + X 打开 高级选项 窗口

在这里,您可以 设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 WiFi、设置区域设置 等。
- 步骤 8. 点击 CHOOSE OS 并选择您偏好的操作系统

注意: 您可以通过进入 Other general purpose OS 选择其他操作系统,例如 64 位 Ubuntu

-
步骤 9. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择连接的 eMMC 驱动器
-
步骤 10. 最后,点击 WRITE

请等待几分钟,直到刷写过程完成。
- 步骤 11. 将 启动模式开关 翻回原始位置,并重新组装 reTerminal 的外壳
现在您可以跳转到 这里
对于 MAC
在进行以下步骤之前,您需要安装 homebrew。
请打开终端并输入 brew -V 检查是否已正确设置 homebrew 环境,您应该能看到已安装的 homebrew 版本。
- 步骤 1. 克隆 usbboot 仓库
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
- 步骤 2. 安装 libusb
brew install libusb
- 步骤 3. 安装 pkg-config
brew install pkg-config
- 步骤 4. 使用 make 构建
make
- 步骤 5. 运行二进制文件
sudo ./rpiboot
- 步骤 6. 使用 USB Type-C 数据线将 reTerminal 连接到您的 Mac 电脑
如果您要刷入 reTerminal 原装的 Raspberry Pi OS,请返回此 Wiki。
否则,请继续以下步骤。
-
步骤 7. 访问 此链接 下载并安装 Raspberry Pi Imager 应用程序
-
步骤 8. 打开 Raspberry Pi Imager 应用程序

- 步骤 9. 按下键盘上的 CTRL + SHIFT + X 打开 高级选项 窗口

在这里,您可以 设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 WiFi、设置区域设置 等。
- 步骤 10. 点击 CHOOSE OS 并选择您偏好的操作系统

注意: 您可以通过进入 Other general purpose OS 选择操作系统,例如 64 位 Ubuntu

-
步骤 11. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择已连接的 eMMC 驱动器
-
步骤 12. 最后,点击 WRITE

请等待几分钟,直到刷写过程完成。
- 步骤 13. 将 Boot Mode 开关 翻回原来的位置,并组装 reTerminal 外壳
现在你可以跳到 这里
对于 Linux
我们将使用 Git 获取 rpiboot 源代码,因此请确保已安装 Git。
- 步骤 1. 打开一个 终端 窗口并输入以下命令以更新 软件包列表
sudo apt-get update
- 步骤 2. 使用以下命令安装 Git
sudo apt install git pkg-config make gcc libusb-1.0-0-dev
- 步骤 3. 如果日期未正确设置,Git 可能会产生错误。输入以下命令以纠正日期
sudo date MMDDhhmm
注意: 其中 MM 是月份,DD 是日期,hh 和 mm 分别是小时和分钟。
- 步骤 4. 克隆 usbboot 工具仓库
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
- 步骤 5. 构建并安装 usbboot 工具
make
- 步骤 6. 运行 usbboot 工具,它将等待连接
sudo ./rpiboot
- 步骤 7. 通过 USB Type-C 数据线将 reTerminal 连接到 PC
如果你刷写的是 reTerminal 原装的 Raspberry Pi OS,请返回此 Wiki。
否则,请继续以下步骤。
-
步骤 8. 通过访问此链接下载 Raspberry Pi Imager 软件
-
步骤 9. 打开 Raspberry Pi Imager 软件

- 步骤 10. 按下键盘上的 CTRL + SHIFT + X 打开 高级选项 窗口

在这里你可以 设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 WiFi、设置区域设置 等。
- 步骤 11. 点击 CHOOSE OS 并选择你偏好的操作系统

注意: 你可以通过导航到 Other general purpose OS 选择诸如 64-bit Ubuntu 的操作系统。

-
步骤 12. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择已连接的 eMMC 驱动器
-
步骤 13. 最后,点击 WRITE

请等待几分钟,直到刷写过程完成。
- 步骤 14. 将 Boot Mode 开关 翻回原来的位置,并组装 reTerminal 外壳