刷写固件
当设备处于以下状态时,请不要手动重启或关闭设备。否则设备可能会损坏。
- 未完成消息传输过程
- 正在配置中
本教程将指导用户将 Wio Tracker 1110 Dev Board 刷写为 Meshtastic 版本,适用于想要使用 Meshtastic 网络的用户。
如果您想将开发板刷回 LoRaWAN 版本,请查看此教程。请不要使用 NRF-OTA 来更新固件,这可能会导致设备完全损坏。
准备工作
- Wio Tracker 1110 开发板 x 1
- 计算机 x 1
- USB Type-C 数据线 x 1
接线
通过 USB 数据线将开发板连接到您的 PC。
刷写引导程序
- UF2
- 串口
双击 Reset 按钮,您的 PC 上应该会出现一个 WM1110_BOOT 驱动器。

将 update-wio_tracker_1110_bootloader-0.9.1_nosd.uf2 文件拖拽到驱动器中。下载将自动运行,然后驱动器将注销。
步骤 1:Adafruit-nrfutil 安装
前提条件
- 从 PyPI 安装
- 从源码安装
这是推荐的方法,安装最新版本:
pip3 install --user adafruit-nrfutil
如果您在使用 PyPi 安装时遇到问题或想要修改工具,请使用此方法。首先克隆此仓库并进入其文件夹。
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_nRF52_nrfutil.git
cd Adafruit_nRF52_nrfutil
注意:以下命令使用 python3,但如果您使用的是 Windows,您可能需要将其更改为 python,因为 Windows 的 python 3.x 安装仍然使用 python.exe 这个名称。
在您的主目录中安装到用户空间:
pip3 install -r requirements.txt
python3 setup.py install
如果在运行 pip3 install 时遇到权限错误,您的 pip3 版本较旧或设置为尝试安装到系统目录。在这种情况下,请使用 --user 标志:
pip3 install -r --user requirements.txt
python3 setup.py install
如果您想安装到系统目录(通常不推荐):
sudo pip3 install -r requirements.txt
sudo python3 setup.py install
要生成工具的独立可执行二进制文件(Windows 和 MacOS),请运行以下命令:
pip3 install pyinstaller
cd Adafruit_nRF52_nrfutil
pip3 install -r requirements.txt
cd Adafruit_nRF52_nrfutil\nordicsemi
pyinstaller __main__.py --onefile --clean --name adafruit-nrfutil
您将在 Adafruit_nRF52_nrfutil\nordicsemi\dist\adafruit-nrfutil 中找到 .exe 文件(如果您使用的是 Windows,则带有 .exe 扩展名)。
为了方便起见,将其复制或移动到其他地方,例如您的 %PATH% 中的目录。
步骤 2:刷写引导程序
双击开发板上的 Reset 按钮并运行以下命令:
- 对于 Windows:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package wio_tracker_1110_bootloader-0.9.1_s140_7.3.0.zip -p COMxx -b 115200
- 对于其他系统:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package wio_tracker_1110_bootloader-0.9.1_s140_7.3.0.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200
将串口替换为您的设备端口。示例:

下载应用程序
您可以使用 Meshtastic Web Flasher 来下载和复制固件。

选择设备为 Seeed Wio WM1110 Tracker 和最新固件,然后下载 UF2 文件。

- UF2
- 串口
双击 Reset 按钮,您的 PC 上应该会出现一个 WM1110_BOOT 驱动器。

将 .uf2 文件拖拽到驱动器中。下载将自动运行,然后驱动器将注销。
请忽略此错误提示,设备实际上已经成功升级。

双击开发板上的 Reset 按钮并运行以下命令:
- 对于 Windows:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package wio_tracker_1110_bootloader-0.9.1_s140_7.3.0.zip -p COMxx -b 115200
- 对于其他系统:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package firmware-wio-tracker-wm1110-2.3.14.681ae9d8.zip --port /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200
刷写成功: