将 Sidewalk 版本刷写为 LoRaWAN 版本
本教程将指导用户将 LPWAN Dev Board for Amazon Sidewalk 刷写为 Wio Tracker 1110 Dev Board,适用于想要使用 LoRaWAN 网络的用户。
准备工作
请注意,刷写板子后,它无法使用 SenseCAP Cloud,因为没有 SenseCAP Cloud 的密钥,但您可以使用其他平台,如 TTN、Helium、AWS 等。
连接板子
按如下方式将开发板连接到 J-Link 调试编程器:

DIO (Wio-WM1110 开发板 Pin2) -> SWDIO (J-Link 调试编程器 Pin7)
CLK (Wio-WM1110 开发板 Pin4) -> SWDCLK (J-Link 调试编程器 Pin9)
GND (Wio-WM1110 开发板 Pin5) -> GND (J-Link 调试编程器 GND)
刷写引导加载程序
- 步骤 1:创建新项目
打开 JFlash,选择 Create new project。

点击 ... 选择目标设备。

选择 nRF52840_xxAA。

目标接口:SWD,然后点击 OK。

- 步骤 2:连接目标
给板子上电并连接到 JLink,然后点击 Target -> Connect。

连接成功时,会显示如下提示:

数据备份
在开始刷写板子之前,建议进行备份以防万一。
点击 Target -> Manual Programming -> Read Back -> Entire chip。


然后保存数据,点击 File -> Save data file as。

- 步骤 3:下载文件
点击 File -> 打开 data file,选择 Wio Tracker 1110 开发板的引导加载程序文件。

点击 Target -> Production Programming。

编程成功时,会显示如下提示:

下载应用程序
双击 Reset 按钮,您的 PC 中应该会出现一个 BOOT 磁盘。

将 .uf2 文件复制到磁盘中,下载将自动运行,然后磁盘将注销。

您也可以通过 Arduino 升级自己的应用程序。
检查日志
然后我们可以打开串口监视器检查日志。 刷写后,DevEUI/AppEUI/Appkey 将为 0。

您可以使用 SenseCAP Mate APP 选择平台并定义 DevEUI/AppEUI/Appkey,查看入门指南了解更多详情。
![]()
如果您想使用 SenseCAP Cloud,请联系 [email protected]
设置完成后,板子将重置并重新加入网络。