Skip to main content

刷写Watcher 小智版固件

概述

特别感谢 小智 AI 聊天机器人 的开源贡献,使这个项目成为可能。

本指南提供了使用乐鑫 Flash Download Tool 为您的 SenseCAP Watcher 设备刷写 Watcher 小智版固件的说明。

前提条件

所需硬件

  • SenseCAP Watcher 设备
  • USB Type-C 数据线
  • Windows PC

所需软件

刷写过程

步骤 1. 下载并安装 Flash Download Tool

  1. 从乐鑫官方网站下载 Flash Download Tool: Flash Download Tool v3.9.6
  2. 将下载的 zip 文件解压到您选择的目录
  3. 无需安装 - 只需双击可执行文件即可运行工具

步骤 2. 准备固件文件

  1. 下载 Watcher 小智版固件二进制文件
注意

确保所有路径不包含特殊符号。

步骤 3. 连接设备

  1. 使用设备底部的 Type-C 端口将您的 Watcher 连接到计算机
  2. 双击 flash_download_tool_3.9.7.exe 启动工具
  3. 配置以下设置:
    • ChipType:选择 ESP32-S3
    • WorkMode:选择 Develop
    • LoadMode:选择 UART

步骤 4. 配置固件设置

  1. 点击第一行的"..."按钮浏览并选择您下载的固件二进制文件
  2. 确保固件文件旁边的复选框已选中
  3. 在固件文件选择后的地址字段中输入 0x0

步骤 5. 选择 COM 端口和刷写设置

配置以下设置:

  • SPI SPEED:80MHz
  • SPI MODE:DIO
  • FLASH SIZE:32Mbit
  • COM:在设备管理器中,找到名称以"B"结尾的 COM 端口 — 选择此端口进行刷写。
note

如果点击 START 后刷写没有开始,请点击 STOP 并确认您已选择以"B"结尾的 COM 端口。

步骤 6. 擦除闪存

  1. 点击 ERASE 按钮清除现有固件
  2. 等待擦除过程完成

步骤 7. 刷写固件

  1. 点击 START 按钮开始刷写
  2. 您应该在日志窗口中看到进度信息
  3. 如果没有进度显示或失败,请尝试其他 COM 端口

步骤 8. 验证成功

当您在日志窗口中看到成功消息时,刷写过程就完成了。

步骤 9. 重启设备

  1. 找到您的 Watcher 设备上的复位孔
  2. 使用针轻轻按下复位按钮
  3. 设备将使用新固件重启

故障排除

常见问题

  1. 未检测到 COM 端口

    • 确保您使用的是底部的 Type-C 端口
    • 尝试使用不同的 USB 线缆
    • 检查 USB 驱动程序是否正确安装
  2. 烧录失败

    • 尝试另一个 COM 端口
    • 检查地址 (0x0) 是否正确输入
    • 检查二进制文件是否正确被添加和勾选
    • 尝试先点击Erase擦除后再烧录
  3. 设备无响应

    • 使用针轻轻按下复位按钮
    • 尝试在烧录前先擦除

技术支持

Loading Comments...