如果我将CM4替换为非eMMC版本,如何刷写操作系统
如果您想在reTerminal上使用没有eMMC的Compute Module 4,那么您需要插入一张micro-SD卡并刷写您选择的操作系统。请根据您的操作系统按照以下步骤操作。
-
步骤 1. 使用连接到计算机的micro-SD卡读卡器,或使用笔记本电脑上的内置读卡器,将micro-SD卡插入计算机。
-
步骤 2. 通过访问此链接下载Raspberry Pi Imager软件。
note
您可以选择下载适用于Windows、Mac或Ubuntu的版本。
- 步骤 3. 打开Raspberry Pi Imager软件。

- 步骤 4. 按下键盘上的CTRL + SHIFT + X,打开高级选项窗口。

在这里,您可以设置主机名、启用SSH、设置密码、配置WiFi、设置区域设置等。
- 步骤 5. 点击CHOOSE OS并选择您偏好的操作系统。

note
您可以通过导航到Other general purpose OS选择操作系统,例如64位Ubuntu。

-
步骤 6. 点击CHOOSE STORAGE并选择连接的micro-SD卡。
-
步骤 7. 最后,点击WRITE。

请等待几分钟,直到刷写过程完成。
- 步骤 8. 从计算机中弹出micro-SD卡,并将其插入reTerminal。

注意: 您需要打开reTerminal的外壳才能访问micro-SD卡插槽。