连接与传输 - 在 Raspberry Pi 4G LTE HAT 上使用 FTP
简介
FTP 在 Raspberry Pi 4G LTE HAT 应用中非常有用,可实现嵌入式系统与远程服务器之间的可靠文件传输。它简化了物联网和 M2M 通信设置中日志、配置或数据文件的管理。凭借其兼容性和简单的命令,FTP 确保了连接项目的高效集成。
前置条件
硬件需求
软件需求
如果尚未安装相关驱动程序和通信工具,请先查看指南:
其他需求
您需要一个预先配置的 FTP 服务器,并提供以下信息:
- 主机:例如,https://ftp.drivehq.com 或 FileZilla Server。
- 端口:21。
- 用户名和密码:用于身份验证的凭据。
AT 命令参考
设置网络上下文
在开始 FTP 操作之前,需配置 PDP 上下文以实现网络连接。
| 命令 | 描述 |
|---|---|
AT+QICSGP=1,1,"apn_name","","",1 | 为 FTP 连接设置 PDP 上下文。将 apn_name 替换为您的运营商 APN。 |
AT+QIACT=1 | 激活 PDP 上下文。 |
AT+QIACT? | 验证 PDP 上下文是否已激活。 |
FTP 配置
使用必要的参数配置 FTP 会话。
| 命令 | 描述 |
|---|---|
AT+QFTPCFG="contextid",1 | 将 FTP 连接链接到 PDP 上下文 1。 |
AT+QFTPCFG="account","username","password" | 设置 FTP 帐户凭据。将 username 和 password 替换为您的 FTP 信息。 |
AT+QFTPCFG="filetype",1 | 设置文件类型(1 表示二进制,0 表示 ASCII)。 |
AT+QFTPCFG="transmode",1 | 设置传输模式(1 表示被动,0 表示主动)。 |
AT+QFTPCFG="rsptimeout",90 | 设置 FTP 响应超时时间(90 秒)。 |
打开 FTP 会话
连接到 FTP 服务器并导航目录。
| 命令 | 描述 |
|---|---|
AT+QFTPOPEN="ftp.drivehq.com",21 | 连接到 FTP 服务器。将 ftp.drivehq.com 替换为您的服务器地址。 |
AT+QFTPCWD="/" | 切换到根目录。 |
AT+QFTPLIST="." | 列出当前路径中的文件和目录。 |
文件操作
可以通过 USB COM 端口、RAM 或 UFS 发送和接收文件。
| 命令 | 描述 |
|---|---|
AT+QFTPPUT="file_name","COM:",0 | 上传文件。将 file_name 替换为服务器上文件的目标名称。 |
AT+QFTPGET="file_name","COM:" | 下载文件。将 file_name 替换为要从服务器检索的文件名。 |
AT+QFTPLEN | 检查最后上传文件的长度。 |
AT+QFTPSIZE="file_name" | 获取特定文件的大小。将 file_name 替换为目标文件名。 |
关闭 FTP 会话
结束 FTP 会话并停用 PDP 上下文。
| 命令 | 描述 |
|---|---|
AT+QFTPCLOSE | 关闭 FTP 会话。 |
AT+QIDEACT=1 | 停用 PDP 上下文。 |
示例工作流程
如果您使用的是 Windows,请打开 WinCOM 工具。对于 Raspberry Pi,请通过运行以下命令启动 Minicom:
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2
分步操作
- 设置网络上下文:
AT+QICSGP=1,1,"dialogbb","","",1
AT+QIACT=1
AT+QIACT?
- 配置 FTP:
AT+QFTPCFG="contextid",1
AT+QFTPCFG="account","your_username","your_password"
AT+QFTPCFG="filetype",1
AT+QFTPCFG="transmode",1
AT+QFTPCFG="rsptimeout",90
- 连接到 FTP 服务器:
AT+QFTPOPEN="ftp.drivehq.com",21
- 导航目录:
AT+QFTPCWD="/"
AT+QFTPLIST="."
- 上传文件:
AT+QFTPPUT="test_my2.txt","COM:",0
- 下载文件:
AT+QFTPGET="test_my2.txt","COM:"
- 关闭 FTP 会话:
AT+QFTPCLOSE
AT+QIDEACT=1
资源
我们强烈建议您查看此模块的 Quectel TCP 指南,因为它涵盖了高级主题。此指南可以帮助您根据特定需求定制您的 IoT 项目。
- [网页] FTP 应用指南
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。