Skip to main content

板载外设使用

本页汇总了 0.96'' IPS Display 上每个板载外设的独立函数级演示。每个小节都是自包含的——你可以直接选择符合自己使用场景的部分,而无需通读其他内容。

tip

本页中的演示 GIF 为了缩短时长都经过了加速处理。

note

本页中的所有演示都需要已按 入门指南 中说明安装好的 Seeed nRF52 Boards (1.1.13),以及按下文说明手动安装的 Seeed_GFX2 库。

  • 库管理器(Library Manager) — 进入 Sketch > Include Library > Manage Libraries...,搜索并安装:
库搜索关键字作者被以下示例使用
Seeed Arduino LSM6DS3Seeed Arduino LSM6DS3Seeed StudioQuicksand, Wake
  • Seeed_GFX2(手动安装) — 此库在库管理器中不可用,必须手动安装:

步骤 1. 点击上方按钮,将 Seeed_GFX2 v1.0.0 作为 ZIP 文件下载(固定到某个发布标签,以保证教程可复现)。或者,从 Seeed-Studio/Seeed_GFX2 克隆仓库。

步骤 2. 在 Arduino IDE 中,进入 Sketch > Include Library > Add .ZIP Library...,选择刚刚下载的 ZIP。IDE 会读取 library.properties 并自动将其安装到正确的 Seeed_GFX2 文件夹中——你无需重命名解压后的文件夹。(如果要改为手动安装,请先解压压缩包,将解压后的文件夹重命名为 Seeed_GFX2,再放入 Documents/Arduino/libraries/。)

步骤 3. 重启 Arduino IDE,使其检测到新库。

tip
  • Seeed_GFX2 是 Seeed Studio 基于分层 Board + Panel Config 架构构建的图形库。每个示例都通过一次 display.begin<Board_XIAO_0inch96_LCD<38, 37>, Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789>() 调用来初始化显示屏——其中 Board 模板负责引脚映射(CS/DC/SCK/MOSI/RST/BL),而 Panel Config 预设了 80×160 分辨率、BGR 颜色顺序和旋转角度 2。Seeed_GFX2 使用保守的 10 MHz 硬件 SPI 驱动该面板,从而避免了旧示例中需要使用软件 SPI 的信号裕度问题。
  • 0.96'' IPS Display 没有触摸控制器和 SD 卡槽,因此不需要任何触摸或 SD 库。

获取示例代码​

本页中的每个示例都位于 Display-Gadgets 仓库的 code_GFX2/Function/ 目录下。每个示例都是一个包含单个 .ino 草图的文件夹。务必下载完整文件夹,而不是从 GitHub 网页视图中复制 .ino 源码。

方案 A — 将仓库下载为 ZIP(推荐):

  1. 打开 github.com/Seeed-Projects/Display-Gadgets,点击 Code > Download ZIP,然后将压缩包解压到任意方便的位置。
  2. 进入 code_GFX2/Function/,打开每个示例 Code location 行中给出的文件夹。例如,本板的 GraphicTest 示例位于 code_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_graphictest/。
  3. 双击 .ino 文件,在 Arduino IDE 中将其打开。

方案 B — 使用 git clone:

git clone https://github.com/Seeed-Projects/Display-Gadgets.git

然后从克隆得到的 code_GFX2/Function/... 文件夹中打开该示例的 .ino 文件。

屏幕显示 — GraphicTest​

此示例在 0.96 英寸 ST7789 IPS 面板(80×160)上运行完整的图形基准测试,涵盖色条、直线、矩形、圆形、三角形、圆角矩形、文本以及像素渐变。可用来验证屏幕连线是否正确,以及所有绘图调用是否按预期工作。

代码位置: code_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_graphictest/


工作原理​

该草图通过 Seeed_GFX2 初始化 ST7789 IPS 面板,然后依次运行十种图形基本图元,并通过 micros() 测量每一种的执行时间,将结果打印到串口监视器。

显示屏通过一次模板调用完成初始化:

display.begin<Board_XIAO_0inch96_LCD<38, 37>,
Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789>();

Board 模板负责引脚映射——CS=D2、DC=D3、SCK=D8、MOSI=D10——其 <RST, BL> 模板参数直接使用裸 GPIO 号,因此 <38, 37> 表示 RST=GPIO38、BL=GPIO37。Panel Config 预设了 80×160 分辨率、BGR 颜色顺序和旋转角度 2——无需 driver.h 或手动调用 invertDisplay()。Seeed_GFX2 使用保守的 10 MHz 硬件 SPI 驱动面板,从而避免了旧示例中被迫使用软件 SPI 的信号裕度问题。

note

颜色顺序(BGR 面板)。 这块 0.96 英寸面板在物理上交换了红色和蓝色通道。示例中对颜色做了相应别名处理(例如,线级的红色 0xF800 在屏幕上会显示为蓝色)。如果你编写自己的绘图代码,请使用示例中的颜色别名,或自行考虑 BGR 顺序——否则红色和蓝色会互换显示。

运行示例​

步骤 1. 在 Arduino IDE 中打开 xiao_nrf52840_096_graphictest.ino。

步骤 2. 选择 Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus 以及正确的 Port。

步骤 3. 点击 Upload。

步骤 4. 打开 Tools > Serial Monitor(115200 波特率)。你应当能看到每个测试的计时输出:

=== XIAO nRF52840 Plus 0.96 graphic test ===
LCD: 80x160
Color bars: 13.67 ms
Lines: 1712.89 ms
Fast lines: 25.39 ms
Rectangles: 23.44 ms
Filled rects: 47.85 ms
Circles: 207.03 ms
Triangles: 166.99 ms
Round rects: 48.83 ms
Text: 539.06 ms
Pixel gradient: 1907.23 ms
Graphic test finished.

在屏幕上,你会看到每个测试图案显示约一秒钟,然后切换到下一个。当所有测试完成后,会出现 “Done! All tests OK” 屏幕。

预期结果​

当草图运行完所有图案后,屏幕会显示 “Done!” 提示。重置开发板即可再次运行测试。


IMU​

0.96'' IPS Display 集成了一颗板载 6 轴 IMU(LSM6DS3),通过 I2C 连接在 D4/D5 上。D14 上的运动中断引脚支持硬件唤醒和手势检测。

下方两个示例都将 LSM6DS3 配置在 I2C 地址 0x6A。

示例 1:电子流沙​

此示例将屏幕变成一个交互式流体模拟——金色沙粒会根据重力方向流动和沉降,而重力方向由板载 6 轴 IMU 测量。倾斜开发板,沙粒就会实时改变流动方向。

代码位置: code_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_electronic_quicksand/


工作原理​

该仿真在 80×160 屏幕上叠加了一个 13×26 占用网格,每个单元为 6×6 像素。大约 65 个粒子 被放置在网格中,每个粒子具有位置、速度以及一个金色的颜色渐变。

IMU 通过 I2C(D4/D5)读取,使用 Seeed Arduino LSM6DS3 库,地址为 0x6A。原始加速度值经过低通滤波,用于推导重力向量。当你倾斜开发板时:

  1. 重力向量更新 — 加速度计数据通过指数移动平均进行平滑,以避免抖动。
  2. 粒子速度 — 每个粒子沿重力向量方向加速,并带有阻尼以及基于其在流体中深度的每粒子流动性因子。
  3. 单元占用 — 在流体中更深(相对于重力更接近“底部”)的粒子流动性降低,从而产生逼真的堆积效果。
  4. 差分渲染 — 只重绘粒子进出过的单元,最大限度减少 SPI 传输,使小屏幕上的动画保持流畅。

靠近表面的粒子流动自如(流动性更高);埋得更深的粒子紧密堆积(流动性更低)——模拟真实沙子的行为。

运行演示​

步骤 1. 在 Arduino IDE 中打开 xiao_nrf52840_096_electronic_quicksand.ino。

步骤 2. 选择开发板和端口,然后点击 Upload。

步骤 3. 上传完成后,屏幕底部会被金色粒子填满。将开发板向不同方向倾斜——沙子会像被重力拉动一样流动。

步骤 4. 打开 Tools > Serial Monitor(115200 波特率)以确认初始化:

LCD w=80 h=160
=== Electronic Quicksand 0.96 ===
imu.begin=0

预期结果​

当你倾斜开发板时,金色沙粒会平滑流动。当保持水平时,沙子会沉积在屏幕底部。将开发板旋转 90 度,沙子会在一秒内流向新的“底部”。


演示 2:抬起唤醒​

该演示实现了一个由 IMU 内置运动中断驱动的 屏幕休眠/唤醒系统,中断引脚为 D14。屏幕在可配置的空闲时间后会自动关闭(背光关闭 + nRF52 System ON 休眠),当你拿起或移动设备时会立即唤醒。

代码位置: code_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_wakeup/


工作原理​

该演示使用 LSM6DS3 的 嵌入式唤醒事件检测器——这是一项硬件特性,可在内部监测加速度计数据,当运动超过可配置阈值时拉高 INT1 引脚(在本板上连接到 D14)。这意味着 MCU 不需要持续轮询加速度计。

IMU 配置(LSM6DS3):

寄存器数值用途
CTRL3_C0x44阻塞数据更新(BDU)+ 自动递增
CTRL1_XL0x40加速度计 @ 104 Hz,±2g
TAP_CFG0x80启用嵌入式中断
WAKE_UP_THS0x05唤醒阈值(中低灵敏度)
WAKE_UP_DUR0x00无持续时间滤波(响应快速的唤醒)
MD1_CFG0x20将唤醒路由到 INT1

休眠/唤醒流程:

  1. 活动状态 — 屏幕点亮,背光全亮,UI 每 250 ms 刷新一次,显示实时 IMU 数据。
  2. 自动休眠 — 在 8 秒无操作后,示例程序会关闭背光,显示 “Sleep — Move to wake” 消息,并进入 nRF52 System ON 休眠(带 RAM 保留的低功耗模式)。IMU 在 D14 上的唤醒中断在启动时已配置好,因此在休眠期间运动检测仍然有效。
  3. 唤醒 — 当用户拿起开发板时,IMU 检测到运动并将 D14 拉高。nRF52840 退出 System ON 休眠,重新点亮背光并重绘 UI——由于 System ON 休眠保留 RAM,LCD 和 IMU 会保持其状态。

手动测试按键:

按键引脚动作
USR1D6强制休眠
USR2D7强制唤醒

运行演示​

步骤 1. 在 Arduino IDE 中打开 xiao_nrf52840_096_wakeup.ino,选择开发板和端口,然后点击 Upload。

步骤 2. 屏幕会显示一个紧凑的仪表盘,包括电源状态、运动数据和倒计时。让开发板保持静止——8 秒后会自动进入休眠。

步骤 3. 拿起开发板或轻轻摇晃——屏幕会立即唤醒。

步骤 4. 打开 Tools > Serial Monitor(115200 波特率)以观察启动和休眠/唤醒过程:

=== XIAO nRF52840 Plus 0.96 IMU Wake Demo ===
[LCD] OK 0.96 ST7789 80x160
[IMU] LSM6DS3 begin=0
[IMU] CTRL1_XL = 0x40
[IMU] TAP_CFG = 0x80
[IMU] MD1_CFG = 0x20
[IMU] WAKE_UP_THS = 0x05
[IMU] D14 wake interrupt OK
[IMU] D14 pin state = 0
[BOOT] done. Screen should be on.
[SLEEP] screen off, entering System ON sleep
[SLEEP] loops=1 D14=0 awake=N
[SLEEP] loops=1025 D14=0 awake=N
[WAKE] D14 pin HIGH (polled)
[WAKE] src=0xA
[WAKE] reason=IMU_D14 wakeCount=8 sleptMs=4142 sleepLoops=1936 wakeSrc=0xA
[WAKE] src=0x0

sleptMs、sleepLoops 和 wakeSrc 字段会根据开发板休眠的时长以及触发唤醒的手势而变化。

预期结果​

在唤醒状态下,屏幕显示实时运动数据。静止 8 秒后,屏幕熄灭,nRF52840 进入低功耗休眠。拿起设备后,屏幕会立即恢复,并且唤醒计数器会递增。


麦克风与扬声器 — 闪存录音机​

该演示将 0.96'' IPS Display 变成一个微型录音机。按下 USR1 将板载 PDM 麦克风的短音频片段录制到 nRF52840 的内部闪存文件系统中,然后按下 USR2 通过外部 I2S 功放回放。

0.96'' IPS Display 的 PDM 麦克风连接到与其他 XIAO 显示板相同的引脚:

引脚信号功能
D0PDM_CLKPDM 时钟输出到麦克风
D1PDM_DATA来自麦克风的 PDM 数据输入

代码位置: code_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_flash_record/


硬件连接​

回放端需要一个外部 I2S 功放。该演示针对 MAX98357A 模块编写,通过 0.96'' IPS Display 的 I2S 测试焊盘连接:

XIAO 引脚I2S 信号MAX98357A
3V3电源VIN
GND地GND
D11I2S_SD(数据输出)DIN
D12I2S_SCK(位时钟)BCLK
D13I2S_WS (word select)LRC
caution

在连接功放和扬声器之前,请先断开 USB 供电。将扬声器连接到 MAX98357A 的 SPK+ 和 SPK- 端子——不要将任一扬声器线连接到 GND。

note

0.96'' IPS 显示屏没有 SD 卡槽,因此本示例会录制到 nRF52840 的内部闪存文件系统(InternalFS)中。InternalFS 大约为 28 KB——本教程以 16 kHz 录制 11,200 个单声道采样,生成约 22 KB 的 PCM 音频,录音时长约为 0.7 秒。

工作原理​

显示:

屏幕由 Seeed_GFX2 驱动,使用 Board_XIAO_0inch96_LCD<38, 37> 和 Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789(80×160,BGR,旋转 2),通过 10 MHz 硬件 SPI 通信。

录音(USR1):

  1. 草图以16 kHz、单通道启动 PDM 外设,并通过 ISR(onPdmData)将原始采样捕获到一个 11200 采样的缓冲区中(≈ 0.7 秒,≈ 22 KB PCM)。
  2. 进度屏幕实时显示录音百分比和已用时间。
  3. 当缓冲区填满时,草图在前面添加一个 44 字节的 WAV 头,并将文件 /REC_RAW.WAV 写入 InternalFS。

回放(USR2):

  1. 从 InternalFS 中重新加载 WAV 文件。
  2. 草图以主模式、32× 比率(≈ 16 kHz LRCK)驱动 nRF52840 的 I2S 外设,将 16 位立体声帧以 0.75× 增益发送到 MAX98357A(每个单声道采样被复制到两个声道)。
  3. 双缓冲(乒乓)方案保持音频流不中断,直到片段结束。

按键:

ButtonPinAction
USR1D6录制新片段(覆盖之前的片段)
USR2D7回放已保存的片段
note

PDM、Adafruit TinyUSB、Adafruit LittleFS 和 InternalFileSystem 库已随 Seeed nRF52 Boards 1.1.13 一起打包——不要从 Library Manager 单独安装其它版本。本教程不使用 SdFat。

运行示例​

步骤 1. 在 Arduino IDE 中打开 xiao_nrf52840_096_flash_record.ino。

步骤 2. 选择 Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus 和正确的 Port。

步骤 3. 点击 Upload。

步骤 4. 屏幕显示“Recorder”空闲界面。按下 USR1——红色 “REC” 进度条在录音时填充。完成后,它会保存 WAV 并返回空闲界面。

步骤 5. 按下 USR2——片段会通过连接的 MAX98357A 扬声器播放,屏幕显示 “Playing...”。

预期结果​

按下 USR1 后,红色进度条填充到 100%,并保存片段。按下 USR2 会通过 MAX98357A 回放录音。WAV 文件存储在 InternalFS 中,在复位或断电重启后仍然可用。再次按下 USR1 录音会覆盖之前的文件。

note

本教程已在 XIAO nRF52840 Plus、0.96'' IPS 显示屏、MAX98357A 功放和外接扬声器上完成编译、烧录和硬件测试。


用户按键​

0.96'' IPS 显示屏上有两个物理按键连接到 XIAO nRF52840 Plus:

ButtonPinLogicSilkscreen Label
USR1D6低电平有效(按下 = LOW)USR1
USR2D7低电平有效(按下 = LOW)USR2
note

与 1.14'' IPS 显示屏不同,0.96'' IPS 显示屏没有第三个按键(D19 上没有 USR3)。它也没有专用的按键引出焊盘。

读取按键​

板载示例使用内部上拉配置按键:

const int USR1 = D6;
const int USR2 = D7;

void setup() {
pinMode(USR1, INPUT_PULLUP);
pinMode(USR2, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
if (digitalRead(USR1) == LOW) {
Serial.println("USR1 (D6) pressed");
delay(200); // simple debounce
}
if (digitalRead(USR2) == LOW) {
Serial.println("USR2 (D7) pressed");
delay(200);
}
}

使用中断消抖​

若要在不阻塞主循环的情况下实现响应迅速且带消抖的按键处理,可以使用引脚变化中断:

volatile bool btn1Flag = false;
volatile bool btn2Flag = false;

void btn1Isr() { btn1Flag = true; }
void btn2Isr() { btn2Flag = true; }

void setup() {
pinMode(D6, INPUT_PULLUP);
pinMode(D7, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D6), btn1Isr, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D7), btn2Isr, FALLING);
}

void loop() {
if (btn1Flag) {
btn1Flag = false;
delay(30); // debounce settling time
if (digitalRead(D6) == LOW) {
// handle USR1 press
}
}
if (btn2Flag) {
btn2Flag = false;
delay(30);
if (digitalRead(D7) == LOW) {
// handle USR2 press
}
}
}

出厂 Dashboard 中的默认行为​

在预烧录的出厂固件中,按键映射如下(你可以在自己的代码中覆盖这些行为):

ButtonPinAction
USR1D6循环切换屏幕亮度(100% → 75% → 50% → 25% → 100%)
USR2D7切换屏幕背光 ON/OFF

当屏幕关闭(通过 USR2 切换)时,再次按下 USR2 会将其恢复到之前的非零亮度级别。


电池状态​

本示例会在 0.96'' IPS 显示屏上显示电池状态——带电量等级和充电状态的电池图标。它会检测是否实际连接了 LiPo 电池,并显示三种状态之一:USB PWR(无电池)、百分比(仅电池)或 charging(USB + 电池)。

0.96'' IPS 显示屏没有专用电池 ADC 引脚(D16 悬空 NC)——电池电压通过 XIAO nRF52840 Plus 模组的内部分压器测量。

代码位置: code_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_battery_status/


工作原理​

显示:

屏幕由 Seeed_GFX2 驱动,使用 Board_XIAO_0inch96_LCD<38, 37> 和 Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789(80×160,BGR,旋转 2),通过 10 MHz 硬件 SPI 通信。

电池电路:

nRF52840 Plus 使用三个 GPIO 引脚构成完整的电池监控系统:

SignalnRF52840 PinFunction
READ_BATP0.14电池分压器使能。低电平有效——置为 LOW 以使能分压器,然后释放为 HIGH(高阻态)以节省功耗。
VBAT_ADCPIN_VBAT (AIN7 / P0.31)读取分压后电池电压的模拟输入。
CHGP0.17充电状态指示。低电平有效——当连接充电器且电池正在充电时读取为 LOW。

检测:

在 USB-C 供电下,静态 VBAT 电压无法判断电池是否存在——即使没有接电池,充电器的 BAT 节点也可能看起来像一个真实的锂电池。因此示例程序首先学习一个仅 USB 的基线,然后只有在 VBAT 持续向下偏移后才确认插入电池,并在出现带噪声/跳变读数且 ~CHG 变为 HIGH 时确认移除电池。这与出厂 Dashboard 的检测逻辑一致。

图标状态:

  • 无电池——灰色轮廓电池,带红色叉号,标注为 USB PWR。
  • 有电池——白色轮廓电池,内部为彩色填充(按百分比显示为绿色 / 黄色 / 红色),标注百分比和电压。
  • 充电中——青色填充并带闪电图标,标注百分比和电压。
note

~CHG 引脚是通过 nRF52840 的原始 GPIO 寄存器(nrf_gpio_cfg_input() 和 NRF_P0->IN)读取的,而不是通过 digitalRead()。在 Arduino API 中,引脚编号遵循开发板包的映射,其中 digitalRead(17) 实际读取的是 P0.07(6D IMU 的 I2C 数据线),而不是 P0.17。这里的常量 14 和 17 是原始 Nordic P0.x 引脚编号(P0.14 和 P0.17),这正是寄存器调用所期望的。

note

该演示使用的是工厂校准的 499 kΩ 低端电阻(分压比约为 3.004),而不是 510 kΩ 的标称值。该分压器集成在 XIAO nRF52840 Plus 模组本体中,而不是在显示板上。P0.14 使能引脚为低电平有效:将其驱动为低电平以启用分压器,然后将其释放为高阻态(输入)以在未测量电池时将静态电流消耗降到最低。

运行演示​

步骤 1. 在 Arduino IDE 中打开 xiao_nrf52840_096_battery_status.ino。

步骤 2. 选择 Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus 和正确的 Port。

步骤 3. 点击 Upload。

步骤 4. 观察屏幕——它会显示带有当前状态的电池图标。插入或拔出 LiPo 电池(或 USB-C 线缆),观察图标在三种状态之间切换。

预期结果​


USB PWR(无电池)

Percentage(仅电池)

Charging(USB + 电池)

Battery connector(背面)

在没有电池的情况下,屏幕会显示一个带红色叉号的灰色电池,并带有 USB PWR 标签。插入 LiPo 电池后,图标会切换为带有百分比和电压的彩色填充。电池存在时插入 USB-C,填充会变为青色并带有闪电符号,表示正在充电。

该演示还会每 500 ms 向串口监视器打印一行诊断信息,例如:

VBAT 3.87V  charging  85  spread=5  usb=ON  base=4.140  baseValid=Y  state=PRESENT  filter=STABLE  removeCount=0

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...