在 NVIDIA® Jetson 设备上开始使用 Gapi
Gapi 是一个可嵌入的 API 网关,可在 AI 微服务和用户日常使用的系统之间创建流式集成。
该项目的目标是加速将 Jetson AI Lab 成果创建试点和演示并应用到真实世界环境中的速度。"设备端"生成式 AI 并不意味着它必须孤立存在!

- 具有低代码 UI 的工作流引擎,包含数十个开放集成和可定制的移动端、Web 端和桌面端客户端。
- 用于包装 Jetson 容器的微服务框架(Ollama、Whisper、Piper TTS 等已完成,更多即将推出)。或者包装您自己的模型/代码并将其集成到工作流中。
- 实时、混合、二进制+json 消息传递可平滑服务间调用并减少延迟。
- 在利益相关者的实际环境中证明生成式 AI 价值的快速路径。
Gapi 服务器
可嵌入的 API 网关软件,在后台运行,具有用于测试的低代码工作流 UI。服务器是与微服务对话的工作流"节点"的消息中心和状态机。可以将其视为应用程序的连接组织。

微服务是运行一些包装器 Python 脚本的进程,这些脚本使用流式 API 将自定义代码/模型集成到工作流中。
- Gapi 服务器可以在任何 Jetson Orin 或实际上任何计算机上运行,因为微服务通过安全 Web 套接字进行出站连接。它不使用任何 GPU 资源。还有一个小型演示版本可以跳过服务器安装(但您仍需要运行自己的微服务)。
- Gapi 项目页面
- Gapi Github
- Gapi 文档
- Gapi 托管演示
要求
- 任何 NVIDIA Jetson Orin
- Docker
- 充足的存储空间:1.3GB
在 Jetson 上安装 Gapi
运行以下步骤在 Jetson 上安装 Gapi:
mkdir ~/gapiData && cd ~/gapiData
curl -L https://raw.githubusercontent.com/genai-nerds/Gapi/main/gapiConfigs.zip -o gapiConfigs.zip
unzip -q gapiConfigs.zip
docker run -d --name gapi --network host -v ~/gapiData:/opt/gapi/vdata genainerds/gapi:arm64 /bin/bash -c "cd /opt/gapi/bin && ./startGapi.sh"
echo "You may need to hit Enter now. Afterwards the Docker container 'gapi' s
登录
- 浏览器访问:http://[主机设备IP]:8090
- 用户名:root
- 密码:!gapi2024
- 在设置中更改密码!文档显示如何添加SSL证书。
工作流
工作流以可视化方式连接节点之间的执行和数据流。

一个事务(或单次触发)具有"滚动输入"数据,当节点到节点的步骤与微服务和API通信时,它会累积这些数据。所有节点都享有变量和流控制,使用熟悉的json和javascript概念。

每个节点都可以在做出决策的过程中追加或引用事务中的滚动数据。

观察实时事务,它们从客户端、webhooks和微服务发布的消息开始,提供可视化反馈和调试。
微服务
微服务是运行包装器python脚本的进程,该脚本集成您的自定义代码/模型,使它们能够集成到Gapi工作流中。

您可以在任何地方运行微服务,并通过流式、混合二进制+json消息协议将其连接到Gapi服务器。
有一些开箱即用的"社区微服务",我们对其进行集成、测试并打包到Docker镜像中。当您运行它们时,它们会自动集成,正确加载NVIDIA层并向主机系统提供日志记录。

更好的是,创建您自己的!只需实现一个on_message Python处理程序来处理请求和响应。其余的都为您处理。

将微服务视为您拥有的某些代码或模型的简单包装器。它的工作方式与工作流内的任何其他节点相同。当轮到您的微服务节点时,将调用您的on_message函数。您的脚本获取滚动事务数据作为上下文,然后您将数据直接发布回流中。

运行社区微服务
社区微服务的要求
- 任何NVIDIA Jetson Orin
- 足够的存储空间:
- 您自己的微服务实际上只需要4KB
- 每个社区微服务需要约4GB到10GB
步骤:
- 登录并转到微服务选项卡
- 按照该页面蓝色框中的说明下载您的自定义配置
- 然后按照下面的说明安装您想要的微服务
恭喜!您现在可以查看工作流提示了

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。