Seeed Studio XIAO 圆形显示屏入门指南

介绍
Seeed Studio XIAO 圆形显示屏是一款与所有 XIAO 开发板兼容的扩展板。它的一面配备了全覆盖触摸屏,设计为 39mm 圆盘形状。在紧凑的尺寸内集成了板载 RTC、充电芯片、TF 卡槽,非常适合智能家居、可穿戴设备等交互式显示应用。
| 版本 | 描述 | 日期 | 作者 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 初始版本 | 2023/1/29 | Linus.Liao |
| v1.1 | 1.更换锂电池充电IC 2.在A0和D6之间添加开关 | 2023/4/7 | Linus.Liao |
规格参数
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 电源供应 | USB Type-C: 5V @35 mA 电池充电: 3.7V @37mA |
| 充电电流 | ~ 485 mA |
| 可扩展存储 | TF 卡插槽,支持最大 32GB FAT 格式 |
| 屏幕 | 1.28 英寸触摸屏 240×240 分辨率 65K 色彩 |
| 其他外部设备 | JST 1.25 连接器 |
| 尺寸 | 39mm x 39mm |
特性
- 电容触摸屏扩展板:配备1.28英寸圆形显示屏,240×240分辨率,65K色彩,提供清晰多彩的图像展示
- 高兼容性:与所有XIAO系列产品高度兼容,轻松集成到您现有的项目中
- 丰富外设:在紧凑尺寸内集成板载RTC、电池充电芯片、TF卡槽、JST 1.25连接器
- 手表尺寸设计:采用39毫米圆形设计,适用于可穿戴和空间受限的项目
- 即插即用:所有引脚均已引出,无需焊接
硬件概述
在开始之前,我们可以参考以下图片了解圆形显示屏的引脚设计,以便于我们理解圆形显示屏的功能。

自2023年4月7日起,改进后的圆形显示屏增加了一个2位开关来控制屏幕背光和电池电压读取。用户可以自由选择是否使用该引脚或释放它。点击这里阅读更多详细信息。

入门指南
硬件准备
如果您想充分利用圆形显示屏的全部功能并获得出色的体验,我们强烈建议您购买我们的XIAO系列作为圆形显示屏的主板。
XIAO SAMD21、RP2040和RA4M1由于内存不足,可能不兼容圆形屏幕。
| Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) | Seeed Studio XIAO ESP32C3 | Seeed Studio XIAO ESP32S3 (Sense) | Seeed Studio XIAO ESP32C6 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Round Display 背面的引脚排设计用于 XIAO 系列。如果您手头有 XIAO,则无需准备任何额外的电缆,只需对齐 XIAO 的引脚并将其直接插入 Round Display 即可。

请注意,连接 XIAO 时,XIAO 的 Type-C 连接器应朝向 Round Display 的外侧。如果您意外接反了极性,不要过于担心,Round Display 具有电源保护电路,不会轻易损坏,但我们不建议您长时间保持反向连接。
Round Display 的推荐方向是:当您面对 Round Display 时,XIAO 的 Type-C 连接器朝向右侧,这样 Round Display 的开/关按钮就在左下角。

软件准备
要使用 Round Display,我们需要对 XIAO 系列进行编程。推荐的编程工具是 Arduino IDE,您需要为 XIAO 配置 Arduino 环境并添加板载包。
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您参考 Arduino 入门指南。
步骤 1. 根据您的操作系统下载并安装稳定版本的 Arduino IDE
步骤 2. 启动 Arduino 应用程序
步骤 3. 为您正在使用的 XIAO 配置 Arduino IDE
-
如果您想在后续例程中使用 Seeed Studio XIAO RP2350,请参考 此教程 完成添加。
-
如果您想在后续例程中使用 Seeed Studio XIAO nRF52840,请参考 此教程 完成添加。
-
如果您想在后续例程中使用 Seeed Studio XIAO ESP32C3,请参考 此教程 完成添加。
-
如果您想在后续例程中使用 Seeed Studio XIAO ESP32C6,请参考 此教程 完成添加。
-
如果您想在后续例程中使用 Seeed Studio XIAO ESP32S3,请参考 此教程 完成添加。
步骤 4. 安装图形库和屏幕驱动库
要使用圆形显示屏,我们需要提前安装两个库。一个是圆形显示设备驱动库,用于驱动设备的屏幕和触摸功能。另一个是图形显示库,它提供了一些非常常用的绘制图形接口。
- 从 GitHub 下载 Seeed_Arduino_RoundDisplay 库:
- 从 GitHub 下载 Seeed_GFX 库:
- 在 Arduino IDE 中通过添加 ZIP 文件来安装库。转到 Sketch > Include Library > Add .ZIP Library 并选择下载的 ZIP 文件。
如果您之前安装了 TFT_eSPI 库,您可能需要暂时从 Arduino 库文件夹中删除或重命名它以避免冲突,因为 Seeed_GFX 是 TFT_eSPI 的一个分支,具有额外的功能。
Arduino 库概述
从上面的教程中我们可以看出,Round Display 主要使用 LVGL、TFT_eSPI 和 Arduino GFX 库。为了节省篇幅,我们将以绘制表盘为例,分别介绍 LVGL 和 TFT_eSPI 库的使用。
-
您可以点击**这里**了解 TFT_eSPI 库的接口和使用方法。
-
您可以点击**这里**了解 LVGL 库的接口和使用方法。
-
您可以点击**这里**了解 Arduino GFX 库的接口和使用方法。
点亮您的 Round Display
演示 1:Arduino Life - 如何在圆形显示屏上使用 Seeed_GFX 库
从 Seeed_GFX 库中打开示例代码:File > Seeed_GFX > Examples > Round Display > Arduino_Life
在与您的 Arduino 代码相同的文件夹中创建一个名为 driver.h 的新文件,点击示例选项卡旁边的箭头并选择"New Tab"。
将新文件命名为 driver.h。

前往 Seeed GFX 配置工具,选择"TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit",如图所示。

复制生成的代码并将其粘贴到您创建的 driver.h 文件中。代码应该如下所示:
#define BOARD_SCREEN_COMBO 501 // Round Display for Seeed Studio XIAO (GC9A01)
现在您可以将示例上传到您的 TRMNL DIY 套件,并看到 ePaper 显示屏的实际效果!

请注意,所有后续屏幕的代码都需要配备一个 driver.h 文件,该文件用于选择要使用的屏幕类型。
演示 2:TFT 时钟
请参考演示1,在与 .ino 文件相同的目录中创建一个新的 driver.h 文件,并在其中保留以下代码:#define BOARD_SCREEN_COMBO 501
我们需要使用圆形显示屏上的 RTC 功能,因此您还需要搜索并安装 I2C BM8563 RTC 库。

硬件和软件准备就绪后,我们开始上传第一个示例程序。此示例程序可用于检查圆形显示屏的 RTC 时钟是否正常工作。由于此演示需要少量内存,适用于所有 XIAO 型号。
如果您想修改此演示以实现更复杂的显示,请注意您使用的 XIAO 的内存大小。具体大小可以在该 XIAO 的介绍页面上找到。
您可以在 Arduino IDE 中的 文件 -> 示例 -> Seeed Arduino Round display -> TFT_Clock 下找到此示例程序。

只需选择您使用的 XIAO 和 XIAO 所在的端口号,编译并上传即可。
确保圆形显示屏开关切换到 ON 位置。

如果程序运行顺利,您将看到以下效果。

演示 3:硬件测试
请参考演示1,在与 .ino 文件相同的目录中创建一个新的 driver.h 文件,并在其中保留以下代码:#define BOARD_SCREEN_COMBO 501
由于硬件测试演示比较复杂且占用较大内存,一些 XIAO 型号可能由于内存不足而无法成功运行。我们创建了一个测试表供您参考,使用 TFT 库和 Arduino GFX 库。
| TFT 库 | Arduino GFX | |
|---|---|---|
| XIAO SAMD21 | ❌ | ❌ |
| XIAO RP2040 | ❌ | ❌ |
| XIAO RA4M1 | ❌ | ❌ |
| XIAO nRF52840 非 mbed 版本 | ✅ | ❌ |
| XIAO nRF52840 mbed 版本 | ❌ | ✅ |
| XIAO ESP32C3 | ✅ | ✅ |
| XIAO ESP32C6 | ✅ | ❌ |
| XIAO ESP32S3 | ✅ | ✅ |
这个示例程序可以用来检查圆形显示屏的RTC时钟、SD卡和触摸功能是否正常工作。
我们需要使用圆形显示屏上的RTC功能,所以您还需要搜索并安装 I2C BM8563 RTC 库。

您可以在Arduino IDE中的 文件 -> 示例 -> Seeed Arduino Round display -> HardwareTest 下找到这个示例程序。

只需选择您正在使用的XIAO和XIAO所在的端口号,编译并上传即可。
确保圆形显示屏的开关切换到ON位置。

如果程序运行顺利,您将看到以下效果。

这个示例程序将测试扩展板的所有功能项目,包括RTC功能。如果您没有安装I2C BM8563 RTC库,那么可能会报错,您可以注释掉函数 lv_hardware_test(),然后SD卡的功能检测也会被关闭。
校准固件更新
如果您发现触摸有时无响应,您可以按照以下步骤更新屏幕的校准固件。
- 从这个链接下载代码

- 将它们放在同一个目录中并运行这个固件。

- 打开串口监视器,您将看到如下图所示的成功消息,这意味着更新成功,您可以上传您的程序来尝试!

故障排除
Q1: 为什么我上传程序后显示屏什么都不显示?
A: 请检查圆形显示屏的开关是否打开。如果您使用的是XIAO ESP32C3,您可能还需要在上传程序后按下复位键才能使其工作。
Q2: 如果我想将Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense连接到这个扩展屏幕,两个TF卡槽会产生冲突吗?
A: 这不会产生冲突。不同的SD卡槽通过片选控制,如果您想使用Sense上的microSD卡槽,片选引脚应该是 21,如果您想使用圆形显示屏上的microSD卡槽,片选引脚应该是 D2。
我们在S3 Sense相机教程中有同时使用硬件和microSD卡的示例。
Q3: 为什么我的XIAO RP2040在使用圆形显示屏的HardwareTest代码时出现非常奇怪的C++错误?
A: 这可能是由于您没有为XIAO RP2040选择适当的编译选项造成的。请参考下图进行设置并重新上传程序。

资源
- [PDF] 充电IC数据手册
- [PDF] ETA3410数据手册
- [PDF] RTC PCF8563数据手册
- [PDF] 1.28英寸a-Si TFT液晶显示屏数据手册
- [PDF] Seeed Studio XIAO圆形显示屏原理图
- [PDF] Seeed Studio XIAO圆形显示屏原理图v1.1
- [PDF] GJX0128A4-15HY数据手册
- [ZIP] Seeed Studio XIAO圆形显示屏原理图和PCB
- [ZIP] Seeed Studio XIAO圆形显示屏原理图和PCB v1.1
- [3DM] XIAO圆形显示屏的3D模型
- [STL] 圆形显示屏外壳的3D模型图
- [STL] Seeed Studio XIAO ESP32 S3 Sense带圆形屏幕的外壳
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。