LoRaWAN 追踪器入门指南
本章节将向您展示如何使用 SenseCraft App 快速设置您的 SenseCAP T1000-E LoRaWAN 追踪器。

硬件概述
示意图
![]()
引脚描述
| 编号 | 名称 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | P0.00 | XL1 | 32.768 kHz 晶振连接 |
| 2 | P0.01 | XL2 | 32.768 kHz 晶振连接 |
| 3 | P0.02 | 数字 I/O 模拟输入 | 电池电量检测 |
| 4 | P0.03 | 数字 I/O 模拟输入 | 红色 LED IO |
| 5 | P0.04 | 数字 I/O 模拟输入 | VCC 电压检测 |
| 6 | P0.05 | 数字 I/O 模拟输入 | 充电器插入检测,必须配置为无上拉或下拉 |
| 7 | P0.06 | 数字 I/O | 按键 IO,必须配置为输入下拉 |
| 8 | P0.07 | 数字 I/O | LR1110 BUSY |
| 9 | P0.08 | 数字 I/O | AG3335 VRTC EN |
| 10 | P0.09 | NFC 输入 | NC |
| 11 | P0.10 | NFC 输入 | NC |
| 12 | P0.11 | 数字 I/O | SPI SCK |
| 13 | P0.12 | 数字 I/O | SPI CS |
| 14 | P0.13 | 数字 I/O | AG3335 的 UART1 TX |
| 15 | P0.14 | 数字 I/O | AG3335 的 UART1 RX |
| 16 | P0.15 | 数字 I/O | AG3335 RTC 中断 |
| 17 | P0.16 | 数字 I/O | 调试用 UART1 TX |
| 18 | P0.17 | 数字 I/O | 调试用 UART1 RX |
| 19 | P0.18 | 复位 | 复位 |
| 20 | P0.19 | 数字 I/O | FLASH 的 QSPI 时钟 |
| 21 | P0.20 | 数字 I/O | FLASH 的 QSPI CS |
| 22 | P0.21 | 数字 I/O | FLASH 的 QSPI IO0 |
| 23 | P0.22 | 数字 I/O | FLASH 的 QSPI IO1 |
| 24 | P0.23 | 数字 I/O | FLASH 的 QSPI IO2 |
| 25 | P0.24 | 数字 I/O | 绿色 LED IO |
| 26 | P0.25 | 数字 I/O | 蜂鸣器 PWM |
| 27 | P0.26 | 数字 I/O | I2C SDA |
| 28 | P0.27 | 数字 I/O | I2C SCL |
| 29 | P0.28 | 数字 I/O 模拟输入 | NC |
| 30 | P0.29 | 数字 I/O 模拟输入 | 光传感器 ADC 输入 |
| 31 | P0.30 | 数字 I/O 模拟输入 | NC |
| 32 | P0.31 | 数字 I/O 模拟输入 | 温度传感器 ADC 输入 |
| 33 | P1.00 | 数字 I/O | FLASH 的 QSPI IO3 |
| 34 | P1.01 | 数字 I/O | LR1110 DIO9 |
| 35 | P1.02 | 数字 I/O | 加速度计中断 |
| 36 | P1.03 | 数字 I/O | 充电器状态 |
| 37 | P1.04 | 数字 I/O | 充电完成 |
| 38 | P1.05 | 数字 I/O | 蜂鸣器使能 |
| 39 | P1.06 | 数字 I/O | 传感器 VCC 使能 |
| 40 | P1.07 | 数字 I/O | 加速度计使能 |
| 41 | P1.08 | 数字 I/O | SPI MISO |
| 42 | P1.09 | 数字 I/O | SPI MOSI |
| 43 | P1.10 | 数字 I/O | LR1110 RESET |
| 44 | P1.11 | 数字 I/O | AG3335 PWR EN |
| 45 | P1.12 | 数字 I/O | AG3335 SLEEP 中断 |
| 46 | P1.13 | 数字 I/O | Flash 使能 |
| 47 | P1.14 | 数字 I/O | AG3335 RESETB OUT |
| 48 | P1.15 | 数字 I/O | AG3335 复位 |
演示固件概述
定位描述
| 位置 | 描述 |
|---|---|
| GNSS | 上传经纬度信息。 (室内通常没有 GPS 信号,建议在室外测试设备以获取位置信息) |
| Wi-Fi | 上传 Wi-Fi AP 的 MAC 地址和 RSSI 信息。 |
| 蓝牙 | 上传蓝牙信标的 MAC 地址和 RSSI 信息。 |
按键
| 按键操作 | 描述 |
|---|---|
| 长按 3 秒 | 开机/关机 |
| 点击按键 3 次 | 开启/关闭蓝牙 |
| 双击 | 开启/关闭 SOS 警报 |
| 单击一次 | 上传位置/电池/传感器数据 |
LED
| LED 状态 | 描述 | |
|---|---|---|
| 红色 LED | 常亮 | 充电中 |
| 闪烁 | 充电异常 | |
| 绿色 LED | 常亮 | 设备处于 DFU 模式。 重启设备以退出 DFU 模式(按住按键,然后在连接充电线后立即松开) |
亮 500ms/灭 1s | 蓝牙开启 | |
| 呼吸灯 | 正在加入 LoRaWAN 网络 | |
| 快速闪烁 2 秒后熄灭 | 成功加入 LoRaWAN 网络 | |
传感器功能
SenseCAP T1000 追踪器配备了 3 个传感器:温度传感器、光传感器和 3 轴加速度计。 您可以选择启用或禁用这些传感器:
当传感器开启时,设备将消耗更多电量。
| 传感器 | 描述 |
|---|---|
| 温度 | 板载独立温度传感器。 这里可能会有一些温度测量延迟,因为它与外壳分离。 范围:-20 到 60℃;精度:± 1℃(最小 0.5℃,最大 1℃);分辨率:0.1℃ |
| 光照 | 光传感器监测的不是实际的流明值,而是从暗到亮的光照百分比。主要可用于防拆监控和一些光敏监控。 范围:0 到 100%(0% 为暗,100% 为最亮) |
| 3 轴加速度计 | 通过设置加速度值,触发运动事件和冲击事件。 |
电池
电池寿命取决于上行间隔、传感器使用、LoRa 传输距离和工作温度等因素。预测的电池寿命基于典型工作环境(25°C)并仅供参考。实际电池寿命可能有所不同。
EU868(1C/SF12)
| 上传间隔 | 1 分钟 | 5 分钟 | 60 分钟 | 1 天 |
|---|---|---|---|---|
| 电池寿命(天) | 2.46 | 11.72 | 84.68 | 184.86 |
US915(1C/SF9)
| 上传间隔 | 1 分钟 | 5 分钟 | 60 分钟 | 1 天 |
|---|---|---|---|---|
| 电池寿命(天) | 2.89 | 13.66 | 92.59 | 186.83 |
入门指南
按住按键 3 秒开机,上升的旋律表示设备已成功开机。
通过 App 连接
- 步骤 1: 下载
SenseCraftApp
![]()
登录 SenseCraft APP。
选择服务器位置为 Global。
![]()
- 步骤 2: 添加设备
点击右上角的 Add Device 选项卡,然后扫描设备标签上的二维码。
![]()
配置设备
- 导航到
User->Device Bluetooth Configuration页面。
![]()
- 点击按键 3 次 进入配置模式。设备名称:T1000-E xxxx(MAC 地址的后四位)。
快速配置
要快速开始使用 SenseCAP cloud,您可以选择 Quick Configuration。
![]()
根据您的地区配置 Frequency Plan,并设置您想要的 Uplink Interval。
![]()
高级配置
对于高级用法,请选择 Advanced Configuration。
![]()
您可以看到当前设备信息,包括 device EUI、hardware/software version、battery 等。
![]()
导航到 Settings 来设置参数。
![]()
- LoRa 设置
| 参数 | 描述 | |
|---|---|---|
| 平台 | SenseCAP for The Things Network(默认) | SenseCAP 的专有 TTN 服务器。与 SenseCAP 网关配对时即可开箱即用。 SenseCA 户外网关SenseCA 室内网关 |
| SenseCAP for Helium | SenseCAP 的私有 Helium 控制台。 与 SenseCAP Mate App 和门户开箱即用。 | |
| Helium | 公共 Helium 服务器 | |
| The Things Network | 公共 TTN 服务器 | |
| Other Platform | 其他 LoRaWAN 网络服务器 | |
| 频率计划 | EU868/US915/AU915/KR920/IN865/AS923-1/AS923-2/AS923-3/AS923-4 | 默认为 EU868 |
| 数据包策略 | 1C | 默认启用 |
| LoRaWAN ADR | 默认启用 | 默认启用 |
| 恢复 LoRa 配置 | 默认启用 | 默认启用 |
- 常规设置
| 参数 | 描述 | |
|---|---|---|
| 三轴加速度计 | 启用/禁用,默认禁用 | 上传三轴加速度计的数据 |
| SOS 报告模式 | 单次(默认) | 上传数据并报告一次 SOS 事件。 蜂鸣器报警 3 秒 |
| 连续 | 每分钟上传数据并报告 SOS 事件,30 次后结束。 蜂鸣器报警 30 秒 | |
| 上行间隔(分钟) | 1-10080 分钟,默认 60 分钟 | 定时上传数据。 频率越高,功耗越高 |
| 地理定位策略 | 仅 GNSS(默认) | 仅使用 GPS 卫星系统确定位置 |
| 仅 Wi-Fi | 上传 Wi-Fi AP 的 MAC 地址和 RSSI 信息 | |
| 仅蓝牙 | 上传蓝牙信标的 MAC 地址和 RSSI 信息 | |
| GNSS + Wi-Fi | 在一个地理定位周期中,首先使用 GPS 定位,如果 GPS 失败,则使用 Wi-Fi | |
| 蓝牙 + GNSS | 在一个地理定位周期中,首先使用蓝牙定位,如果蓝牙失败,则使用 GNSS | |
| 蓝牙 + Wi-Fi | 在一个地理定位周期中,首先使用蓝牙定位,如果蓝牙失败,则使用 Wi-Fi | |
| 蓝牙 + Wi-Fi + GNSS | 依次使用蓝牙、Wi-Fi 和 GNSS 进行定位(一种定位方式失败后切换到下一种定位方式) | |
| GNSS(GPS) | GNSS 最大扫描时间(秒) | 10-120 秒,默认 30 秒 |
| IBeacon 扫描 | BLE 扫描最大次数 | 3-5,默认 3 |
| 扫描超时(秒) | 3-10 秒,默认 3 秒 | |
| 组 UUID(十六进制) | 设置 UUID 过滤器,最多 16 字节。 例如,如果设置为 '01 020304',它将过滤具有模式 '0102 03 04 xx xx xx ...' 的信标 | |
| Wi-Fi 扫描 | Wi-Fi 扫描最大次数 | 3-5,默认 3 |
设备数据查看
SenseCraft 应用
在应用中查看位置。
![]()
SenseCAP Portal
SenseCAP Portal 的主要功能是管理 SenseCAP 设备和存储数据。它基于 Azure 构建,这是微软提供的安全可靠的云服务。用户可以申请账户并将所有设备绑定到此账户。SenseCAP Portal 提供网页门户和 API。网页门户包括仪表板、设备管理、数据管理和访问密钥管理。API 向用户开放以供进一步开发。
- 仪表板: 包括设备概览、公告、场景数据和数据图表等。
- 设备管理: 管理 SenseCAP 设备。
- 数据管理: 管理数据,包括数据表和图表部分,提供搜索数据的方法。
- 子账户系统: 注册具有不同权限的子账户。
- 访问密钥管理: 管理访问密钥(用于访问 API 服务),包括密钥创建、密钥更新和密钥检查。
![]()
设备数据查看
如果您已通过应用创建账户,可以直接登录。
-
选择注册账户,输入邮箱信息,点击 "register",注册邮件将发送到用户邮箱
-
打开 "SenseCAP…" 邮件,点击跳转链接,填写相关信息,完成注册
-
返回登录界面,完成登录
查看 SenseCAP Portal 用户指南 了解更多详情。
![]()
![]()
SenseCAP API
SenseCAP API 供用户管理物联网设备和数据。它包括 3 种类型的 API 方法:HTTP 协议、MQTT 协议和 Websocket 协议。
- 使用 HTTP API,用户可以管理 LoRa 设备,获取原始数据或历史数据。
- 使用 MQTT API,用户可以通过 MQTT 协议订阅传感器的实时测量数据。
- 使用 Websocket API,用户可以通过 Websocket 协议获取传感器的实时测量数据。
请查看 API 用户指南 了解更多详情。
![]()