Wio Tracker L1 快速上手
Wio Tracker L1 系列共享相同的硬件框架。虽然视频指南是针对 L1 Pro 的,但同样适用于 L1 系列中的所有其他产品。
视频教程
第 1 部分 开箱
首次使用 L1、L1 Lite 或 L1 E-Ink 型号时,在连接 USB 电源后,将电源开关向上拨动以开机。
第 2 部分 固件烧录
请 don't use NRF-OTA 来更新固件,否则可能导致设备完全损坏。
第 3 部分 设备使用
四向摇杆
L1 E-Ink 固件目前不支持四向摇杆。如果你想使用摇杆,请购买其他型号。
菜单栏
![]()
只有 2.7 固件支持菜单栏。如果你想使用菜单栏,请按照 固件烧录教程 更新固件。
![]()
蜂鸣器
如果你想打开或关闭蜂鸣器,请先将 update the firmware 到 2.7 版本。因为只有 2.7 版本固件才有菜单栏。
- 打开蜂鸣器 Setting(齿轮形状图标)-> Notification -> Buzzer Action -> Disable
- 关闭蜂鸣器 Setting(齿轮形状图标)-> Notification -> Buzzer Action -> All enabled
第 4 部分 手机连接
第 5 部分 不同状态
开始使用
当设备处于以下状态时,请不要手动重启或关闭电源。否则设备可能会损坏。
- 尚未完成消息传输过程
- 正在配置中
烧录固件
请 don't use NRF-OTA 来更新固件,否则可能导致设备完全损坏。
对于 L1、L1 Lite 和 L1 Pro,将目标设备选择为 Seeed Wio Tracker L1 并选择最新固件,然后点击 Flash。
![]()
![]()
对于 L1 E-Ink,将目标设备选择为 Seeed Wio Tracker L1 E-Ink 并选择最新固件,然后点击 Flash。


打开设备,点击 Enter DFU Mode,会出现一个名为 Tracker L1 的串口,点击并连接它,此时应显示一个名为 Tracker L1 的驱动器。

将 UF2 文件拖入 DFU 驱动器。文件下载完成并且设备重启后,固件就会被烧录。
打开设备电源
连接 USB 线以激活设备。将电源开关向上拨动以开机。
如果按下按键时设备没有响应,请先为其充电。不要使用快充充电器。
通过 App 连接
- IOS App
- Android App
- 在蓝牙面板中选择目标设备。

- 在显示屏上输入代码,然后点击
OK连接设备。

- 点击
+并选择目标设备。

- 输入代码(默认代码为
123456),然后点击OK连接设备。

通过网站连接
如果你想在网站上发送消息并与其他节点通信,现在可以将设备连接到 Meshtastic 网站。
步骤 1:打开网站
Click here 进入网站。
![]()
步骤 2:添加新设备
点击 "+ New Connection"。
![]()
有两种连接方式。你可以选择自己偏好的方式。
方法 1:通过蓝牙
选择蓝牙方式。在弹出窗口中选择设备 ID。
![]()
方法 2:通过串口
选择串口方式。打开设备管理器查看设备连接到哪个端口。在弹出窗口中选择该端口。
![]()
你的设备会显示在列表中。点击进行连接。如果连接成功,你可以在网站上直接看到设备状态。
![]()
配置 LoRa
为了开始在 Mesh 网络中通信,你必须设置所在区域。该设置控制设备使用的频率范围,应根据你所在的地区进行设置。
- IOS App
- Android App


区域列表
| 区域代码 | 描述 | 频率范围 (MHz) | 占空比 (%) | 功率限制 (dBm) |
|---|---|---|---|---|
| UNSET | 未设置 | N/A | N/A | N/A |
| US | 美国 | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_868 | 欧盟 868MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
更完整的列表请参考 按国家划分的 LoRa 区域。
EU_868 必须遵守每小时 10% 的占空比限制,以滚动 1 小时为周期,每分钟计算一次。如果达到限制,你的设备将停止发射,直到再次被允许。
现在你已经在设备上设置了 LoRa 区域,可以继续配置任意LoRa 配置以满足你的需求。
配置 GPS
请将 GPS 设置为启用。你可以调整更新间隔和广播间隔,以获取更加实时的位置数据。

对于 IOS,请打开 Accurate Location。否则,定位可能会出现偏差。

传感器连接

你可以通过 Grove 接口将传感器添加到设备上。以下传感器已验证与设备上的 Grove 接口兼容。
| 传感器类型 | 传感器型号 | |
|---|---|---|
| 环境传感器 | 气压 | BMP085 |
| 温度 | MCP9808 、PCT2075 | |
| 温度和湿度 | SHT31/SHTC3/SHT4X、AHT10 | |
| 温度、湿度和气压 | BME280 | |
| 其他 | 心率和血氧饱和度(SpO₂) | MAX30102 |
| I2C 键盘 | CardKB | |
- IOS
- Android
- 启用 Telemetry 以获取传感器数据。如果你想在 OLED 屏幕上显示传感器数据,请启用
on screen

- 启用 Telemetry 以获取传感器数据。如果你想在 OLED 屏幕上显示传感器数据,请启用
on screen

如果你启用了 on screen,OLED 将显示传感器数据。

屏幕连接
- 电子墨水屏 点击这里获取兼容的电子墨水屏。
![]()
- OLED 屏幕 点击这里获取兼容的 OLED 屏幕。目前使用的 OLED 驱动为 SSD1306。
![]()
虚拟键盘
2.7 版本固件现在支持虚拟键盘!你可以在设备上直接输入消息,与其他设备进行通信。请按照固件烧录教程更新固件。
![]()
常见问题(FAQ)
设备变砖与 Bootloader 安装
问题描述:
设备没有响应,没有 LED 指示灯,无法与 App 配对。如果你在烧录自定义固件后发现设备完全无法启动,你也可以尝试重新安装 bootloader。
在烧录 bootloader 时,请确保线缆连接稳定,并且在烧录过程中不要断开连接。
-
步骤 1:点击这里下载 Bootloader
-
步骤 2:进入 DFU 模式
双击 RST 按钮进入 DFU 模式。名为 "Tracker L1" 的磁盘会弹出。

-
步骤 3:拷贝 bootloader 文件
使用下载的 bootloader 文件覆盖磁盘中的所有文件。
-
步骤 4:烧录固件
完成以上步骤后,你可以按照此步骤烧录应用固件。你可能需要手动进入 DFU 模式
无法进入 DFU 与手动进入 DFU 模式
将设备连接到电脑,双击按下 Reset 按钮。黄色 LED 将保持常亮,并且电脑上会出现一个名为 Tracker L1 的新 USB 驱动器。
退出 DFU 模式
按一次 Reset 按钮即可退出 DFU 模式。
设备自动关机
问题描述
- 设备开机后,过一段时间会自动关机或重启。
- 串口日志运行一段时间后停止。
这可能是由于在以下状态下手动强制重启或关闭设备导致的:尚未完成消息传输过程、正在配置中等……
故障排查
点击这里查看视频。你需要执行一次 flash 擦除,然后重新烧录最新固件。
恢复出厂设置
如果你想恢复默认设置,可以执行出厂重置。你可以通过以下两种方式进行出厂重置。
-
点击这里查看视频。你需要执行一次 flash 擦除,然后重新烧录最新固件。
-
在 App 上点击
Factory Reset按钮。设备将自动以出厂配置重启。
NodeDB 重置
NodeDB 是一个本地数据库,用于存储当前 Mesh 网络中已发现节点的信息,包括:
- 节点 ID
- 用户名
- 位置信息
- 信号信息(SNR)
- 最后一次看到的时间
何时需要重置
在以下情况下重置 NodeDB:
- 节点列表中包含过期、重复或无效的条目。
- 你移动到了不同的 Mesh 环境,并希望重新发现附近的节点。
- App 中显示的节点信息看起来不正确或不完整。
重置 NodeDB 只会清除存储在设备上的节点数据库。它不会执行出厂重置,也不会移除设备的基础配置。
方法一:在设备上重置
- 打开设备上的菜单。
- 进入 Node Actions / Settings。
- 选择 Reset NodeDB。
- 确认重置。
示例界面
步骤 1:按下设备按键进入菜单。
![]()
步骤 2:在菜单中找到 Reset NodeDB。
![]()
方法二:在 App 中重置
- 打开 App 并连接到目标设备。
- 进入 Settings。
- 点击 Device。
- 在 Device Config 页面滑动到最底部,找到 Reset NodeDB。
- 点击并确认操作。
App 路径
Settings > Device > Reset NodeDB
示例界面
步骤 1:在 Settings 页面中打开 Device。
![]()
步骤 2:在 Device Config 页面点击 Reset NodeDB。
![]()
请注意以下选项之间的区别:
- Reset NodeDB:仅清除节点数据库。
- Factory Reset:将设备恢复到出厂设置,并移除更多配置数据。
重置后会发生什么
执行 Reset NodeDB 后,设备会清除当前存储的节点列表。随着设备继续运行,它会再次发现并记录附近的节点。
你可能会观察到以下现象:
- 节点列表可能会暂时变为空或变少。
- 随着设备持续运行,节点会逐渐重新出现。
- 之前存储的历史节点记录将不再可用。
注意事项
- 在重置之前,请确保问题确实与节点列表异常有关。
- 如果问题只是节点显示延迟,请先等待一段时间,观察是否会自动恢复。
- 如果在重置 NodeDB 后问题仍然存在,请继续排查设备配置或其他可能原因。
- 请谨慎使用 Factory Reset,以避免误删设备配置。
信号质量
-
SNR 反映通信链路的质量。正常设备通常在 -7 dB 以上工作。SNR 低于 -10 dB 的设备表示性能较差。
-
RSSI 由设备及其周围环境共同决定。正常设备通常在 -110 dBm 以上工作。RSSI 低于 -115 dBm 的设备被认为性能较差。
为获得最佳信号效果,请在开阔、无遮挡且干扰较少的环境中使用设备。
兼容天线
如果你需要为 L1 Pro 更换天线,点击这里获取一个。