开始使用 Meshtastic
当设备处于以下状态时,请不要手动重启或关闭电源。否则设备可能会损坏。
- 尚未完成消息传输过程
- 正在被配置
烧录固件
将目标设备选择为 Seeed Wio Tracker L2 并选择最新固件,然后点击 Flash。
![]()
打开设备电源,点击 Enter DFU Mode,会出现一个名为 Tracker L2 的串口,点击并连接它。
![]()
然后点击 “Flash”。如果你想覆盖之前的固件,请不要忘记勾选 “Full Erase and Install”。
入门指南
UI 切换
- MUI to BaseUI
- BaseUI to MUI
进入 Setting 页面 -> 选择 Reboot/Shutdown -> 长按蓝牙图标 -> 点击 OK
![]()
当你 long-press 蓝牙图标时,会弹出 BaseUI 切换弹窗。
![]()
如果你只是点击蓝牙图标,你会进入蓝牙模式。如果出现这种情况,长按屏幕上显示的蓝牙图标,设备会自动重启回到 MUI。
![]()
![]()
手机连接
步骤 1. 进入蓝牙连接模式
- MUI
- BaseUI
进入 Setting 页面,点击 Reboot/Shutdown,然后点击 Bluetooth icon。
![]()
在使用 MUI 时,请先切换到蓝牙配对模式,再与手机配对。否则你的手机无法识别设备。
设备随后会以蓝牙模式重启。蓝牙配对码会显示在屏幕上。
![]()
设备始终处于蓝牙配对模式,无需额外操作。
步骤 2. 下载 Meshtastic APP
Click here 下载 Meshtastic APP。
步骤 3. 与设备配对
- IOS
- Android
- 在蓝牙面板中选择目标设备。

- 输入屏幕上显示的配对码,然后点击
Pair连接设备。

- 在蓝牙面板中选择目标设备。
![]()
- 输入屏幕上显示的配对码,然后点击
OK连接设备。
![]()
配置 LoRa
为了开始在 Mesh 网络中通信,你必须设置所在区域。该设置控制设备使用的频率范围,应根据你所在的地区进行设置。
区域列表
| Region Code | Description | Frequency Range (MHz) | Duty Cycle (%) | Power Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|
| UNSET | 未设置 | N/A | N/A | N/A |
| US | 美国 | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_868 | 欧盟 868MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
更完整的列表请参考 LoRa Region by Country。
EU_868 必须遵守每小时 10% 的占空比限制,以滚动 1 小时为周期,每分钟计算一次。当达到限制时,你的设备将停止发射,直到再次被允许。
- Configure on MUI
- Configure on BaseUI
- Configure on Phone
进入 Setting 页面,点击 LeoR Region,设备会自动重启。
![]()
进入 LoRa Info 页面,点击 Region,选择区域后点击 OK。
![]()
- IOS App
- Android App

![]()
现在你已经在设备上设置了 LoRa 区域,可以继续配置任意 LoRa Configs 以满足你的需求。
地图使用
- Offline Map
- Online Map
步骤 1. 启用 GPS
你需要启用 GPS 才能获取位置信息。这可以通过 long pressing the position icon 在设备上直接配置。
![]()
你也可以在手机 APP 上进行配置。
步骤 2. SD 卡准备
你需要在 SD 卡中进行格式化并安装地图。有关 SD 卡使用的详细教程,请点击此处查看。
步骤 3. 安装 SD 卡
![]()
步骤 4. 查看地图
等待地图加载。成功连接 Wi-Fi 并获取位置信息后,设备会显示离线地图。
![]()
步骤 1. 启用 GPS
你需要启用 GPS 才能获取位置信息。这可以通过 long pressing the position icon 在设备上直接配置。
![]()
你也可以在手机 APP 上进行配置。
步骤 2. 设置并启用 Wifi
设置 Wifi 名称和密码。这可以在设备上直接操作。
连接的 Wifi 应为 2.4G。设备无法使用 5G Wifi。
![]()
当 wifi ip 为空且 wifi 图标为灰色时,表示 Wifi 已禁用。当显示 wifi ip 且 wifi 图标为白色时,表示 Wifi 已启用。
![]()
长按 Wifi 图标可切换状态。
![]()
步骤 3. 查看地图
等待地图加载。成功连接 Wi-Fi 并获取位置信息后,设备会显示在线地图。
![]()
高级用法
通过网站连接
如果你想在网站上发送文本消息并与其他节点通信,现在可以将设备连接到 Meshtastic Website。
步骤 1:切换到 BaseUI
步骤 2:打开网站
Click here 进入网站。
![]()
步骤 3:添加新设备
点击 “+ New Connection”。
![]()
选择串口方式。打开设备管理器查看设备连接到哪个端口。在弹出窗口中选择该端口。
![]()
你的设备会显示在列表中。点击进行连接。如果连接成功,你可以直接在网页上看到设备状态。
![]()
配置 GPS
你可以调整更新间隔和广播间隔,以获取更加实时的位置数据。

对于 IOS,请打开 Accurate Location。否则,定位可能会有偏差。

传感器连接
![]()
你可以通过 Grove 接口为设备添加传感器。以下传感器已验证与设备上的 Grove 接口兼容。
| 传感器类型 | 传感器型号 | |
|---|---|---|
| 环境传感器 | 气压 | BMP085 |
| 温度 | MCP9808 、PCT2075 | |
| 温度和湿度 | SHT31/SHTC3/SHT4X、AHT10 | |
| 温度、湿度和气压 | BME280 | |
| 其他 | 心率和血氧饱和度(SpO₂) | MAX30102 |
| I2C 键盘 | CardKB | |
- IOS
- Android App
- 启用 Telemetry 以获取传感器数据。如果你想在 OLED 屏幕上显示传感器数据,请启用
on screen

- 启用 Telemetry 以获取传感器数据。如果你想在 OLED 屏幕上显示传感器数据,请启用
on screen
![]()
其他功能
- MUI
- BaseUI
- Menu Bar
- Home Page
- Node Page
- Channel Page
- Message Page
- Setting Page
- Tool
| 交互方式 | 效果 |
|---|---|
| 长按主页图标 | 重新同步 |
| 长按节点列表图标 | 进入节点筛选页面 |
| 长按设置图标 | 关闭屏幕 |
| 交互方式 | 效果 |
|---|---|
| 点击消息图标 | 跳转到消息页面 |
| 点击节点图标 | 跳转到节点页面 |
| 点击时钟图标 | 实时时间/运行时间切换 |
| 长按 LoRa 图标 | LoRa 发射关闭/开启 |
| 长按通知图标 | 通知启用/禁用 |
| 点击通知图标 | 声音/横幅/声音与横幅切换 |
| Llong press GPS icon | GPS 开启/关闭 |
| 长按 WiFi 图标 | WiFi 开启/关闭 |
| 长按 MQTT 图标 | MQTT 开启/关闭 |
| 点击二维码图标 | 显示设备二维码 |
| 交互方式 | 效果 |
|---|---|
| 点击某个节点 | 显示详细信息 |
| 长按某个节点 | 进入私聊 |
| 查看某个节点位置 | 在地图中显示该节点位置 |
长按某个频道以禁用/启用通知。选择并点击某个频道进入聊天窗口。
长按某个聊天以删除它。选择并点击某个聊天进入聊天窗口。
| 交互方式 | 效果 |
|---|---|
| 用户短名称 | 修改设备短名称 |
| 用户长名称 | 修改设备长名称 |
| 屏幕 PIN | 为设备启动设置密码 |
| 配置 PIN | 为配置更改设置密码 |
| 区域 | 配置 LoRa 区域 |
| 调制解调器预设 | 配置 LoRa 预设 |
| 频道 | 编辑频道 |
| 设备角色 | 配置角色 |
| WiFi | 设置 Wifi SSID 和密码 |
| 屏幕超时 | 设置屏幕超时时间 |
| 屏幕亮度 | 设置屏幕亮度 |
| 主题 | 在深色和浅色背景之间切换主题 |
| 屏幕校准 | 校准屏幕 |
| 语言 | 切换显示语言 |
| 恢复出厂设置 | 将配置恢复为默认值 |
| NodeDB 重置 | 清除节点数据 |
| 清除聊天记录 | 清除聊天记录 |
| 重启(绿色图标) | 设备重启 |
| 关机(红色图标) | 设备断电关机 |
| 交互方式 | 效果 |
|---|---|
| Mesh Detector | 显示检测到的活动节点 |
| Signal Scanner | 显示所选节点的 RSSI 和 SNR |
| Trace Route | 显示所选节点的路由路径 |
| Statistic | 显示数据包解码信息 |
| Packet Log | 显示设备日志 |
- Home
- Node
- Position
- LoRa
- System
| 交互方式 | 效果 |
|---|---|
| 选择 "Sleep Screen" | 临时关闭显示;按用户按键唤醒 |
| 选择 "Send Position" | 手动向 Mesh 上的节点广播设备位置(加快发现速度) |
导航到 "Node Action"
| 交互方式 | 效果 |
|---|---|
| 选择 "Favorite" | 将所选节点标记为收藏 |
| 选择 "Trace Route" | 对所选节点执行路由跟踪 |
| 交互方式 | 效果 |
|---|---|
| 选择 "GPS Toggle" | GPS 开启/关闭 |
| 选择 "GPS Format" | 切换 GPS 格式 |
| 选择 "Compass Headings" | 在动态、固定和冻结指向 “N” 之间切换 |
| 选择 "Compass Calibrate" | 启动 30 秒的指南针校准流程 |
| 交互方式 | 效果 |
|---|---|
| 选择 "LoRa Region" | 选择 LoRa 区域 |
| 选择 "Device Role" | 在不同设备角色之间切换 |
| 选择 "Radio Preset" | 从可用预设中进行选择 |
| 交互方式 | 效果 |
|---|---|
| 选择 "Notifications" | 启用/禁用蜂鸣声 |
| 选择 "Bluetooth Toggle" | 启用/禁用 Bluetooth |
| 选择 "Reboot/Shutdown" | 手动重启或关闭设备 |
常见问题
设备无法通过 BLE 与手机配对
- 使用 MUI 时,请先切换到 Bluetooth Pairing 模式,再与手机配对。否则你的手机无法识别设备。前往
Setting页面,点击Reboot/Shutdown,然后点击Bluetooth icon。
![]()
- 使用 BaseUI 时,在设置并启用 Wifi 之后,你只能通过网络将设备与手机 APP 连接。

设备无法连接我的 Wifi
-
请确保你连接的是
2.4g Wifi。该设备无法与 5G Wifi 配对。通常手机热点可以在手机设置中调整为 2.4g,因此你可以先测试手机热点。 -
在设置好 Wifi 名称和 Wifi 密码后,请启用 Wifi。
当 Wifi IP 为空且 Wifi 图标为灰色时,表示 Wifi 已禁用。显示 Wifi IP 且 Wifi 图标为白色时,表示 Wifi 已启用。
![]()
设备自动关机
现象描述
- 设备开机后,过一会儿会自动关机或重启。
- 串口日志运行一段时间后停止。
这可能是由于在设备处于以下状态时,手动强制重启或关机导致的:尚未完成消息发送过程、正在配置中等……
排查步骤
你需要执行一次 flash 擦除,然后重新烧录最新固件。
恢复出厂设置
如果你想恢复到默认设置,可以执行恢复出厂设置。你可以通过以下两种方式进行恢复出厂设置。
- Configure on MUI
- 在手机上配置
前往 Setting 页面,点击 Configure Reset,选择 Factory Reset,然后点击 OK。
![]()
设备将以默认配置重启。
在 App 上点击 Factory Reset 按钮。设备将自动以出厂配置重启。

私信失败
NodeDB 重置
NodeDB 是本地数据库,用于存储当前 Mesh 网络中已发现节点的信息。如果你遇到无法与某个节点通信的情况,可能是因为你的 nodedB 中存储了该节点的过时信息,你需要对其进行更新。
- 在 MUI 上配置
- 在手机上配置
进入 Setting 页面,点击 Configure Reset,选择 NodedB Reset,然后点击 OK。
![]()
设备将会重启。
打开 app 并连接到目标设备。进入 Settings->Device->Device Config->Reset NodeDB。
![]()
![]()
交换用户信息
每个节点都会周期性地发送自己的节点信息,使 Mesh 中的其他节点能够“看到”和“识别”它。两个节点需要彼此交换各自的节点信息,才能相互通信。如果你无法与列表中的某个节点发送或接收私信,可以在 app 中手动提示它们交换信息。

重新生成私钥
每个节点都拥有一对公钥/私钥。要交换加密的私信,发送方会使用接收方的公钥对消息进行加密,而只有该接收方的私钥才能对其解密。因此,一旦两个节点都知道对方的公钥,就可以进行私密通信。如果某个节点在私信传输中持续失败,请尝试重新生成它的私钥。重新生成后,从其他设备的节点列表中删除该节点,以便它们重新连接并获取该节点的新公钥。

重启故障设备以使配置生效。
在重新生成密钥后,其他设备需要重新与该节点连接。因此,最好在其他设备的节点列表中删除该节点。
信号质量
-
SNR 反映通信链路的质量。正常设备通常在 -7 dB 以上工作。SNR 低于 -10 dB 的设备表示性能较差。
-
RSSI 由设备及其周围环境共同决定。正常设备通常在 -110 dBm 以上工作。RSSI 低于 -115 dBm 的设备被认为性能较差。
为获得最佳信号效果,请在开阔、无遮挡且干扰较少的区域使用设备。