如何获取reComputer J30/J40的系统日志?
本wiki将以reComputer J4012为例,演示如何通过Jetson串口检索设备的启动日志。
前提条件
- reComputer J4012/ J4011/ J3010 或 J3011
- USB转串口(TTL)模块
- 安装了串口调试工具的计算机
硬件连接
- 将J15接口的相应引脚连接到USB2TTL模块。
- 将USB2TTL模块连接到安装了串口调试工具的计算机。


获取系统日志
步骤1. 获取计算机识别的USB2TTL模块的标识号。
note
如果您的计算机运行Windows,您可以在设备管理器中找到识别的标识号。

步骤2. 打开串口调试工具,配置串口号,并将波特率设置为115200。

步骤3. 给Jetson上电。如果一切正常工作,您应该能在串口调试工具窗口中看到系统启动日志。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。