Skip to main content

XIAO 1.14'' IPS Display(nRF52840)入门指南

XIAO 1.14'' IPS Display(nRF52840)

介绍​

1.14'' IPS Display 是一款为 XIAO 系列设计的扩展板,由 XIAO nRF52840 Plus 提供算力。它配备 135×240 IPS 彩色 LCD、板载 PDM 麦克风、6 轴 IMU(兼容 LSM6DS3)、Grove I2C 接口、三个用户按键,以及带电量百分比显示的电池电源管理——所有这些都集成在一个紧凑的外形中。

这种组合使其成为可穿戴设备、紧凑型传感节点、便携式仪器以及对空间要求苛刻的 IoT 原型开发的理想平台。

规格详细信息
产品定位感知与扩展
核心控制器Seeed Studio XIAO nRF52840 Plus
处理器Nordic nRF52840,ARM® Cortex®-M4 32 位处理器,带 FPU,64 MHz
内存256 KB RAM + 1 MB 片上 Flash + 2 MB 板载 Flash
无线连接BLE 5.4
显示类型1.14" IPS TFT LCD
分辨率135 × 240
显示驱动ST7789
显示接口SPI
触摸输入无
6 轴 IMU有
PDM 数字麦克风有
MicroSD 卡槽无
Grove I2C 接口有
用户按键3
电池连接器用于 3.7 V 锂电池的 2 针 JST 2.0 连接器
电池监测支持电池状态检测;还可以监测电池电压以估算电量水平。
扩展接口1x I2S 接口,1x SWD 接口,3x 用户按键接口
板卡尺寸26 × 48 × 10.6 mm
最佳应用便携式传感器显示、Grove 设备、物理控制器
note

该显示板专为 XIAO nRF52840 Plus 设计。如果你使用的是 XIAO ESP32-S3 Plus 版本,请改为参考 XIAO 1.14'' IPS Display(ESP32-S3)指南。

硬件概览​

在开始之前,请参考下图来了解 1.14'' IPS Display 的物理布局。

引脚映射​

1.14'' IPS Display 引出了所有 XIAO nRF52840 Plus 引脚。下表列出了每个引脚、其在显示板上的网络名称、功能说明以及与板载外设的连接方式。

XIAO 引脚网络名称功能说明硬件连接说明
D0PDM_CLKPDM 数字麦克风时钟内部连接到 PDM 麦克风
D1MIC_DATAPDM 数字麦克风数据内部连接到 PDM 麦克风
D2LCD_CS屏幕片选信号内部连接到 LCD 驱动 IC
D3LCD_DC屏幕数据/命令切换内部连接到 LCD 驱动 IC
D4SDAI2C 数据总线总线共享:内部连接到 IMU;外部引出到 Grove I2C 接口
D5SCLI2C 时钟总线总线共享:内部连接到 IMU;外部引出到 Grove I2C 接口
D6BTN_A物理按键 A(左)内部连接到前左侧微动开关,带外部 1 KΩ 上拉。外部引出为 U1 测试焊盘
D7BTN_B物理按键 B(右)内部连接到前右侧微动开关,带外部 1 KΩ 上拉。外部引出为 U2 测试焊盘
D8SCK硬件 SPI 时钟内部连接到 LCD 驱动 IC
D9NC悬空(预留)无物理连接
D10MOSI硬件 SPI 数据输出内部连接到 LCD 驱动 IC
D11I2S_SD音频数据输出外部引出到底部扩展焊盘
D12I2S_SCK音频位时钟外部引出到底部扩展焊盘
D13I2S_WS音频字选择外部引出到底部扩展焊盘
D14IMU_INTIMU 运动硬件中断内部连接到 6 轴 IMU,用于异步唤醒
D15NC预留测试点PCB 上预留裸铜测试焊盘
D16NC悬空(预留)无物理连接
D17LCD_RST屏幕软复位内部连接到 LCD 驱动 IC
D18LCD_BL屏幕背光控制内部连接到背光驱动电路
D19BTN_C物理按键 C(侧边)内部连接到侧边微动开关,带外部 1 KΩ 上拉。外部引出为 U3 测试焊盘

入门指南​

本指南会向显示板上传一个最小的 “Hello, XIAO” 示例:屏幕点亮背光、填充为黑色,并以两行居中的大号绿色文字打印 “Hello,” 和 “XIAO”。这是在深入各个外设示例之前,最快确认屏幕和开发环境是否正常工作的方式。

软件准备​

你需要以下工具和库:

  • Arduino IDE(1.8 或更高版本)

  • Seeed nRF52 Boards (1.1.13) — 将以下 URL 添加到 File > Preferences > Additional Boards Manager URLs 中:
https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

然后进入 Tools > Board > Boards Manager,搜索 Seeed nRF52 并安装 1.1.13 版本。

  • Seeed_GFX2(手动安装) — 该库在 Library Manager 中不可用,必须手动安装:

步骤 1. 点击上方按钮,将 Seeed_GFX2 v1.0.0 作为 ZIP 文件下载(固定到某个发布标签,以保证教程可复现)。或者,从 Seeed-Studio/Seeed_GFX2 克隆仓库。

步骤 2. 在 Arduino IDE 中,依次进入 Sketch > Include Library > Add .ZIP Library...,并选择下载的 ZIP 文件。IDE 会读取 library.properties 并自动将其安装到正确的 Seeed_GFX2 文件夹中——你无需重命名解压后的文件夹。(如果要改为手动安装,请先解压压缩包,并在放入 Documents/Arduino/libraries/ 之前将解压后的文件夹重命名为 Seeed_GFX2。)

步骤 3. 重启 Arduino IDE,使新库被检测到。

tip
  • Seeed_GFX2 是 Seeed Studio 基于分层 Board + Panel Config 架构构建的图形库。每个示例都通过一次 display.begin<Board_..., Config_...>() 调用来初始化显示屏——Board 模板负责引脚映射(CS/DC/SCK/MOSI/RST/BL),而 Panel Config 预设了 135×240 分辨率、颜色顺序(BGR)和方向。无需 driver.h 或手动引脚配置。
  • 在此板上,示例程序使用 Board_XIAO_1inch14_LCD<38, 37>(RST=38,BL=37)以及 Config_Seeed_1inch14_LCD_ST7789。
  • 示例程序使用的 Adafruit TinyUSB 库已随 Seeed nRF52 Boards 软件包一同提供,因此无需单独安装。

下载代码​

示例程序可以在 GitHub 上获取:


进入 code_GFX2/getting_started_code/xiao_nrf52840_114_hello/,并在 Arduino IDE 中打开 xiao_nrf52840_114_hello.ino。请下载完整文件夹,而不是从 GitHub 网页视图中复制 .ino 源码。

上传示例程序​

步骤 1. 通过 USB-C 接口将 XIAO nRF52840 Plus 连接到电脑。

步骤 2. 在 Arduino IDE 中选择开发板:Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus。

步骤 3. 在 Tools > Port 下选择正确的 端口(Port)。

步骤 4. 点击 Upload 按钮(→)。示例程序将被编译并上传到开发板。

note

如果遇到上传问题,请双击复位按钮进入 bootloader 模式。USR LED 会呈红色呼吸灯效果,并且电脑上会出现一个名为 NRF52BOOT 的磁盘,这表明开发板已进入 bootloader 模式。

预期输出​

上传完成后,屏幕会点亮为黑色背景,并显示两行居中的大号绿色文字——第一行是 "Hello,",第二行是 "XIAO"。该问候语会保持在屏幕上,不会重复重绘。

如果显示屏初始化失败,示例程序会以 115200 波特率在串口监视器中打印库的错误信息。打开 Tools > Serial Monitor 并将波特率设置为 115200 以查看。

接下来做什么​

该显示板集成了多个板载外设。Function 页面为每个外设都提供了一个独立的演示:

外设演示
屏幕GraphicTest — 十种图形基本元素及其计时基准测试
IMUElectronic Quicksand + Raise to Wake — 六轴运动特效和抬腕唤醒
麦克风与扬声器Voice Bar + Flash Recorder — 实时 PDM 电平指示和带 I2S 回放的录音
Grove I2CSHT31 Temperature & Humidity — 读取 Grove SHT31 传感器
按键User Buttons — 读取按键按下并使用中断进行去抖
电池Battery Status — 测量电压并转换为百分比

常见问题​

如果上传失败或开发板未被识别怎么办?​

双击 XIAO nRF52840 Plus 上的复位按钮。USR LED 会呈红色呼吸灯效果,并且电脑上会出现一个名为 NRF52BOOT 的磁盘。将编译生成的 .uf2 文件拖拽到 NRF52BOOT 磁盘中。开发板会自动完成烧录并自动复位。

[关于出厂固件 - DashBoard]​

在仪表盘运行时,我可以热插拔 I2C 设备吗?​

不能——我们强烈不建议热插拔在仪表盘运行期间连接在 I2C 接口上的设备。请务必在断电状态下再连接或断开 Grove I2C 接口或 SDA/SCL 引出焊盘上的任何设备。热插拔可能会导致 I2C 总线挂起。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...