使用 reCamera 的 Home Assistant 入门指南
介绍
Home Assistant 是一个开源的智能家居平台系统,用户可以轻松地将自己的物联网设备接入系统进行统一管理。然而,Home Assistant 的主要特点不仅仅是实现对各种传感设备的查看,更重要的是实现跨平台设备的自动联动,只有这样的智能家居平台才足够有生命力。
硬件准备
一台 reCamera(可以是 2002 系列、HQ POE 版本或云台版本中的任意一款,但需要注意的是,POE 版本不具备 WiFi 功能,需要通过带有 POE 功能的交换机接入同一网段)
一台 reComputer(任意版本均可,这里以 reComputer AI R2130-12 为例)
一台电脑
| reCamera 2002 系列 | reCamera 云台 | reCamera HQ POE | reComputer AI R2000 系列 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安装 Home Assistant(以 reComputer AI R2130-12 为例)
系统准备
如果已经安装了 Home Assistant,请直接跳转到“查找配置文件路径”步骤进行后续配置。
- 更新系统
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
- 安装必要依赖
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
安装 Docker
- 官方脚本安装
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
- 允许当前用户使用 Docker
sudo usermod -aG docker $USER
- 重启系统使权限生效
sudo reboot
- 验证安装
docker run hello-world

如果你看到 "Hello from Docker!" 这行字,就说明安装成功了。
安装 Home Assistant(容器模式)
- 创建挂载目录 用于持久化配置文件:
mkdir -p ~/homeassistant/config
- 启动容器
运行以下命令启动 Home Assistant
(此步骤可能需要一段时间,速度取决于你的网络情况)
docker run -d \
--name homeassistant \
--privileged \
--restart=unless-stopped \
-e TZ=Asia/Shanghai \
-v ~/homeassistant/config:/config \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
--network=host \
ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
参数说明:
--network=host:Home Assistant 可以直接访问宿主机网络(自动发现设备所必需)-v ~/homeassistant/config:/config:保存配置文件--restart=unless-stopped:自动重启--privileged:启用硬件访问(USB Zigbee/Z-Wave 等)

访问 Home Assistant
- 查看 IP
hostname -I
- 通过浏览器访问
Docker 启动后,等待 1 到 2 分钟,然后在浏览器中访问:
http://<your IP>:8123
例如:
http://192.168.1.88:8123
首次启动会进入初始化界面,你可以开始创建账号并配置你的智能家居。
查找配置文件路径
Home Assistant 的所有配置都保存在:
/homeassistant/config/
你可以通过以下指令查看:
cd /homeassistant/config
ls
你会看到这些文件:
automations.yaml configuration.yaml scripts.yaml ...
配置自动化以接收 reCamera 数据
- 安装 nano 编辑器
sudo apt install nano -y
- 编辑
automations.yaml:
sudo nano /homeassistant/config/automations.yaml
将内容替换为:
- alias: "ReCamera Detection"
description: "Receive the detection results from ReCamera"
trigger:
- platform: webhook
webhook_id: recamera_detection
action:
- service: input_text.set_value
target:
entity_id: input_text.recamera_people_raw
data:
value: "{{ trigger.json.payload }}"
mode: single
保存并退出:
- Ctrl + O → 回车(保存)
- Ctrl + X(退出)
- 编辑 configuration.yaml:
sudo nano /homeassistant/config/configuration.yaml
将内容替换为:
# ==========================
# Basic Configuration of Home Assistant
# ==========================
# Load default integration (do not delete)
default_config:
# Load the front-end theme
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
# Load the independent configuration file
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# ==========================
# ReCamera Physical Configuration Section
# ==========================
# Define an "input_text" entity to store the latest detection results from ReCamera.
input_text:
recamera_people_raw:
name: Original detection result of ReCamera
max: 255
icon: mdi:account-group # Optional: Display as "Group" icon
# Define a template sensor to display the detection results of ReCamera
sensor:
- platform: template
sensors:
recamera_people_count:
friendly_name: "ReCamera Personnel Counting Function"
value_template: "{{ states('input_text.recamera_people_raw') }}"
icon_template: mdi:camera-outline
保存并退出:
- Ctrl + O → 回车(保存)
- Ctrl + X(退出)
- 保存并退出后,重启 Home Assistant
docker restart homeassistant
reCamera 的配置(以 2002w 版本为例)
将 reCamera 插入电脑后,访问 192.168.42.1
如果多次尝试仍无法打开界面,请参考 Factory Reset 部分对设备进行重置。重置完成后再次访问 192.168.42.1。重置后会提示你修改密码。

登录后,点击右下角进入 "Workspace"

进入 Workspace 后,配置节点。


新增了四个节点:"debug1"、"debug2"、"function1" 和 "HTTP request"。
debug1 和 debug2 用于观察输出信息,可选;function1 用于处理数据;HTTP request 节点用于向 Home Assistant 发送数据。

接下来,我们需要修改原有的 "Model Info Handle" 节点,使其只输出某个特定检测目标的数量。

双击打开该节点,并将代码替换为以下内容:
let currentModel = "Current People";
const object = 'person';
const labels = msg.payload?.data?.labels ?? [];
if (!Array.isArray(labels)) {
return { payload: '' };
}
const num = labels.filter(label => String(label).toLowerCase() === object).length;
currentModel += ` number: ${num}`;
return { payload: currentModel };
修改完成后,点击右上角的 "Finish" 按钮。

这段代码只输出检测到的人员数量。如果你想进行修改,可以更改检测对象。
你可以通过查看模型节点来了解可以检测哪些类型的对象。

接下来,配置 function1 节点,并将原始代码替换为以下内容:
return {
payload: {
payload: msg.payload
}
};

接下来,我们将配置 HTTP request 节点。在这里,我们需要修改三个区域:
| 选项 | 设置值 |
|---|---|
| 请求方法 | POST |
| URL 地址 | http://<your IP>:8123/api/webhook/recamera_detection |
| 响应 | JSON 对象 |

设置完成后,点击右上角的 "Deploy" 按钮。部署成功后会有提示。

这里你还需要执行一步操作,就是将 reCamera 连接到 WiFi。它应与您为 reComputer 设置的网络处于同一网络中(注意,POE 版本不具备 WiFi 功能,需要使用带 POE 功能的交换机连接到同一网段)。
点击左上角的 "Network" 按钮来配置网络。

请记住!一定要确保 Recamera 已连接到网络!!!否则将无法通信。
查看 Home Assistant 的概览界面

如果还没有看到效果,首先检查链接是否未正确连接。也就是说,确认 Webhook 是否正常工作:
在任意设备(ReCamera 或电脑)的终端中执行:
curl -X POST http://192.168.100.109:8123/api/webhook/recamera_detection \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"payload":"Test from curl"}'
如果成功,Home Assistant 通知将显示:
ReCamera Detection Results
Test from curl
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。