Skip to main content

Seeed Studio XIAO COB LED 驱动板入门指南


这是一款专为 Seeed Studio XIAO 设计的 7 通道 COB LED 驱动扩展板。该扩展板突破了 GPIO 功率限制,提供 7 个输出通道,专门为超窄 1mm 3V COB LED 灯带量身定制。集成 PMIC 电池管理功能,是构建紧凑、高亮度无线照明系统的理想即插即用解决方案。

安全注意事项

操作禁止事项和安全规则

  • 充电时不要连接任何外设。在插入 USB-C 线缆之前,请先断开灯带连接。
  • 调试 USB-C 端口时,电池座必须为空(未安装电池)。
  • 满载电流 >1A 时,确保在外壳上钻散热孔;否则 PMIC 会过热并关闭。
  • 切勿用手直接触摸板子背面的 PMIC 区域:静电放电(ESD)可能损坏芯片,满载时表面可能达到烫伤温度。 核心安全提醒
  • 遵守以下四条规则以确保安全操作:
  • 连接外设时使用单一电源
  • 接线/断开连接前先断电
  • 提供充足的散热孔
  • 不要触摸板子背面

简介

特性

  • 适配 1mm 3V COB LED 灯带

    板载硬件限流专门调校以匹配 3V 1mm 柔性 COB 灯带的电气特性。分层的 300mA 和 100mA 电流限制有效驱动各种长度的灯带,为创客提供安全、稳定和即插即用的体验。

  • 策略性 7 通道混合输出

    用单块板高效管理整个照明系统。具有 3 个高功率通道(300mA)用于明亮的主照明,4 个可调光通道(80mA)用于精细的呼吸或渐变效果。一块板处理所有需求——保持主灯明亮,效果灯动态。

  • 无线项目的电池管理

    集成电源电路支持 3.7V 锂电池或高功率 5V USB 适配器。非常适合构建无线装置和高亮度桌面环境照明。

  • 简易传感器扩展

    包含标准 Grove I2C 连接器,可轻松连接传感器,让您的照明项目能够智能地响应环境变化。

    规格参数

LED 功率支持DC 3V
电源输入

5V USB(通过 XIAO)
注意:建议使用 5V/2A+ 壁式适配器进行满载操作。
3.7V 锂电池(通过板载电池端口)

3× 高功率端口
(螺丝端子)

3 通道输出
驱动能力:最大 300mA/通道
控制逻辑:1× 常开 + 2× GPIO 开关(D0、D1)
注意:仅支持开/关开关,不支持 PWM

4× FX/PWM 端口
(底部焊盘)

4 通道输出
驱动能力:最大 80mA/通道
控制逻辑:通过 D2、D3、D8、D9 完全可调光(PWM)
注意:低电平有效逻辑

板载

Grove I²C 连接器 ×1
电源开关 ×1
电源 LED ×1
电池连接器 ×1

尺寸30mm*41mm*16mm(配 Seeed Studio XIAO)

硬件概述

  • (1) D1-高功率端口: 支持最大 300mA 电流的高功率端口,仅允许开/关开关控制(不支持 PWM 调光),用于连接高功率负载。
  • (2) D0-高功率端口: 支持最大 300mA 电流的高功率端口,仅允许开/关开关控制(不支持 PWM 调光),用于连接高功率负载。
  • (3) VCC-常开端口: 支持最大 300mA 电流的常供电 VCC 端口,不受电源开关控制,始终输出供电电压,可为需要持续供电的设备供电。
  • (4) GND: 电路的公共接地端口,用于连接所有模块的接地线。
  • (5) I²C Grove 端口: Grove 标准 I²C 接口(包含 VCC、GND、SDA、SCL 引脚),用于连接支持 I²C 协议的 Grove 模块(如传感器、显示器)。
  • (6) 电源开关: 电源控制开关;切换到 "ON" 时,为高/低功率端口供电;切换到 "OFF" 时,切断电源(VCC 常开端口不受此开关控制)。
  • (7) 电源 LED: 电源状态指示灯,当电源开关切换到 "ON" 时点亮,表示模块已通电。
  • (8) 电池连接器: 电池接口,支持连接 3.7V 锂电池为模块供电。
  • (9) D2-低功率端口: 支持最大 80mA 电流的低功率端口,支持 PWM 调光,使用低电平有效逻辑(低电平时负载工作)。
  • (10) GND: 低功率区域的接地端口,用于连接低功率负载的接地线。
  • (11) D3-低功率端口: 支持最大 80mA 电流的低功率端口,支持 PWM 调光,使用低电平有效逻辑(低电平时负载工作)。
  • (12) D9-低功率端口: 支持最大 80mA 电流的低功率端口,支持 PWM 调光,使用低电平有效逻辑(低电平时负载工作)。
  • (13) D8-低功率端口: 支持最大 80mA 电流的低功率端口,支持 PWM 调光,使用低电平有效逻辑(低电平时负载工作)。

支持的 COB LED 指南

支持的 LED 指南

产品名称长度工作电流 光通量
双端 COB LED 灯带 - 白光(6500K)38mm100mA(推荐) >20 lm(@ 100mA)
双端 COB LED 灯带 - 白光(6500K) 130mm 300mA(推荐)21-25 lm(@ 300mA)
双端 COB LED 灯带 - 白光(6500K)300mm300mA(推荐)>50 lm(@ 300mA)
单端 COB LED 灯带 - 白光(6500K)110mm100mA(推荐) >23 lm(@ 200mA)
单端 COB LED 灯带 - 白光(6500K)300mm 100mA(推荐)>22 lm(@ 100mA)

入门指南

为了充分发挥 COB LED 驱动板的潜力并享受最佳体验,我们强烈建议将其与 Seeed Studio XIAO 板和我们匹配的 COB LED 灯带配对使用。

note

为了安全:

  • 为锂离子电池充电时,请断开 LED 灯带和任何其他外设。
  • 连接 USB-C 5V 进行编程或调试时,请断开电池。

单独使用电池单独使用 5V 外部电源是安全的。不建议在充电时连接外设设备。

使用 Arduino

您需要为 XIAO 配置 Arduino 环境并添加板载包。

tip

如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您参考 Arduino 入门指南

软件准备

步骤 1. 启动 Arduino 应用程序。

步骤 2. 选择您的开发板型号并将其添加到 Arduino IDE 中。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO RP2040,请参考 此教程 完成添加。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO RP2350,请参考 此教程 完成添加。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO nRF52840,请参考 此教程 完成添加。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO ESP32-C3,请参考 此教程 完成添加。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO ESP32-C6,请参考 此教程 完成添加。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO ESP32-S3,请参考 此教程 完成添加。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO RA4M1,请参考 此教程 完成添加。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO MG24,请参考 此教程 完成添加。

tip

XIAO SAMD21 和 XIAO nRF54L15 只能通过 USB-C 供电工作,不能单独使用电池。此外,nRF54L15 不能在 Arduino 环境中运行。

低功耗端口驱动示例

一个支持最大电流 80mA 的低功耗端口,支持 PWM 调光,使用低电平有效逻辑(当电平为低时负载工作)。

步骤 1. 硬件准备

Seeed Studio XIAO ESP32-C3 COB LED 驱动板单端 COB LED 灯带
tip

将 XIAO 连接到驱动板时,请务必拔掉 USB 线。

步骤 2. 按照下图连接 Seeed Studio XIAO ESP32-C3、XIAO COB LED 驱动板和单端 COB LED 灯带:

步骤 3. 将 XIAO 连接到 USB 烧录程序。复制并下载相关示例代码。

#define LED_BUILTIN     D2
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED on by making the voltage LOW
// digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED off (HIGH is the voltage level)
}

tip

注释中的"Low-Power Port"意味着低电平有效: 将引脚拉低以打开灯带,释放(高电平)以关闭灯带。

代码简单地控制 GPIO 引脚的高低电平。 由于驱动板已经配置好,您无需下载任何额外的库。 按照图片链接,上传程序并为 COB LED 驱动板供电,如果一切顺利,您可以看到如下效果:

高功耗端口驱动示例

一个支持最大电流 300mA 的高功耗端口,仅允许开/关切换控制(不支持 PWM 调光),用于连接高功耗负载。

步骤 1. 硬件准备

Seeed Studio XIAO ESP32-C3 COB LED 驱动板双端 COB LED 灯带

步骤 2. 按照下图连接 Seeed Studio XIAO ESP32-C3、XIAO COB LED 驱动板和双端 COB LED 灯带:

步骤 3. 将 XIAO 连接到 USB 烧录程序。复制并下载相关示例代码。

#define LED_BUILTIN       D0

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
// digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
}

代码简单地控制 GPIO 引脚的高低电平。 由于驱动板已经配置好,您无需下载任何额外的库。 按照图片链接,上传程序并为 COB LED 驱动板供电,如果一切顺利,您可以看到如下效果:

低功耗端口驱动 PWM 示例

一个支持最大电流 80mA 的低功耗端口,支持 PWM 调光,使用低电平有效逻辑(当电平为低时负载工作)。 步骤 1. 硬件准备

Seeed Studio XIAO ESP32-C3 COB LED 驱动板单端 COB LED 灯带双端 COB LED 灯带

步骤 2. 按照下图所示连接 Seeed Studio XIAO ESP32-C3、XIAO COB LED 驱动板、单端 COB LED 灯带和双端 COB LED 灯带:

步骤 3. 将 XIAO 连接到 USB 烧录程序。复制并下载相关示例代码。

#include <Arduino.h>

// ================= Define Pins =================
const int PIN_STRIP_1 = D2;
const int PIN_STRIP_2 = D3;

// ================= Parameter Configuration =================
// Breathing speed: larger number = slower, smaller number = faster
const int BREATH_SPEED = 2000;

// Breathing phase offset: determines if the two light strips "light up together" or "alternate lighting"
// float PHASE_OFFSET = 0; // Set to 0 -> fully synchronized
float PHASE_OFFSET = PI; // Set to PI (3.14) -> fully alternating (complementary)
// float PHASE_OFFSET = PI/2; // Set to PI/2 -> slightly staggered rhythm

// ================= Helper Function: Handle Active LOW Lighting Logic =================
// This step is crucial, do not modify
// Input: brightness (0=off, 255=maximum brightness)
void setLedBrightness(int pin, int brightness) {
// 1. Safety limit range
brightness = constrain(brightness, 0, 255);

// 2. Logic inversion (Active LOW)
// Brightness 255 -> Output 0 (GND) -> Light at maximum brightness
// Brightness 0 -> Output 255 (VCC) -> Light off
int pwmValue = 255 - brightness;

analogWrite(pin, pwmValue);
}

// ================= Math Function for Calculating Breathing Brightness =================
// Using the algorithm (e^sin(x) - 1/e), which mimics human breathing curve better than ordinary triangular wave
int calculateBreathBrightness(unsigned long time, float phaseOffset) {
// Calculate angle: time / speed factor
float angle = (time / (float)BREATH_SPEED) * PI;

// Add phase offset
angle += phaseOffset;

// Core formula
float val = (exp(sin(angle)) - 0.36787944) * 108.0;

return (int)val;
}

void setup() {
pinMode(PIN_STRIP_1, OUTPUT);
pinMode(PIN_STRIP_2, OUTPUT);

// Initialization: turn off all lights first
setLedBrightness(PIN_STRIP_1, 0);
setLedBrightness(PIN_STRIP_2, 0);
}

void loop() {
unsigned long currentMillis = millis();

// 1. Calculate brightness for D2 (no offset)
int bright1 = calculateBreathBrightness(currentMillis, 0);
setLedBrightness(PIN_STRIP_1, bright1);

// 2. Calculate brightness for D3 (with offset)
int bright2 = calculateBreathBrightness(currentMillis, PHASE_OFFSET);
setLedBrightness(PIN_STRIP_2, bright2);

// The delay here doesn't need to be too long, just give the CPU a short break
delay(5);
}

这是一个电池供电的项目。这是呼吸灯样式的代码,如果你喜欢,可以在任何你想要发光的地方使用这种样式。 上传程序并为 COB LED 驱动板供电,如果一切顺利,你可以看到如下效果:

tip

额定电流限制为 300mA 或 100mA 的 LED 灯带都可以安全连接到最大输出为 80mA 的端口(端口的输出电流 ≤ LED 灯带的电流限制,确保安全冗余)。但是,额定电流限制为 100mA 的 LED 灯带不能连接到最大输出为 300mA 的端口——因为端口的最大输出电流远超过 LED 灯带的电流限制,这可能会因过流而损坏灯带。

note

严禁热插拔! 始终先组装 XIAO 和驱动板,然后再插入 USB 线缆。 切勿在 XIAO 仍连接 USB 线缆时尝试配对。可能会导致 PMIC 损坏。

通过 ESPHome 与 Home Assistant 配合使用

硬件准备

Home Assistant 设备

软件准备

ESPHome 是一个旨在让管理 ESP 开发板尽可能简单的工具。它读取 YAML 配置文件并创建自定义固件,然后将其安装到你的 ESP 设备上。在 ESPHome 配置中添加的设备或传感器将自动显示在 Home Assistant 的用户界面中。ESPHome 可以帮助你连接并将数据发送到 Home Assistant 设备。

note

如果这是你第一次使用 Home Assistant 和 ESPHome,你可以按照这里的分步指南来安装 Home Assistant。

ESPHome 作为 Home Assistant 插件提供,可以通过插件商店简单安装。

  • 步骤 1. 点击 INSTALL
  • 步骤 2. 启用所有选项并点击 START

如果 ESPHome 成功加载,你将看到以下窗口

黄昏到黎明 LED 灯

概述

让我们制作一个黄昏到黎明 LED 灯的演示,灯光将随着一天中光照强度的变化而改变。如果你感兴趣,请继续阅读。

步骤 1. 硬件准备

XIAO ESP32-C3XIAO COB LED 驱动板Grove - 数字光传感器单端 COB LED 灯带

步骤 2. 按照下图所示连接 Seeed Studio XIAO ESP32-C3、XIAO COB LED 驱动板和单端 COB LED 灯带 - 白色:

步骤 3. 打开 ESPHome 页面,点击 + NEW DEVICE

步骤 4. 点击 CONTINUE

步骤 5. 为设备输入一个 Name,并输入 WiFi 凭据,如 Network namePassword。然后点击 NEXT

步骤 6. 选择 ESP32-C3 并点击

步骤 7. 点击 SKIP,因为我们将手动配置此板

步骤 8. 点击新创建板下的 EDIT

步骤 9. 将以下代码部分复制到 .ymal 文件的末尾。XIAO ESP32-C3 从 Grove 数字光传感器读取光值,并根据光强度改变 D2 引脚的电流电平,从而控制灯带


# ----------- Additional section (TSL2561, address 0x29) starts -----------
i2c:
sda: 6
scl: 7
scan: true

# Global variables
globals:
# Record the end timestamp of sensor ignore period (milliseconds)
- id: ignore_sensor_until
type: uint32_t
restore_value: no
initial_value: '0'
# Flag: True means current operation is from sensor
- id: is_robot
type: bool
restore_value: no
initial_value: 'false'

sensor:
- platform: tsl2561
name: "Ambient Light"
address: 0x29
# Ultra-fast response configuration
update_interval: 200ms
integration_time: 101ms
gain: 1X
id: lux
on_value:
then:
- lambda: |-
// 1. Check if in manual control ignore period
if (millis() < id(ignore_sensor_until)) {
return;
}

// 2. Ultra-fast light control logic
bool should_turn_on = (x < 180); // Threshold for turning on (dark)
bool should_turn_off = (x > 220); // Threshold for turning off (bright)

// Get current light state
bool is_currently_on = id(light_strip).remote_values.is_on();

if (should_turn_off && is_currently_on) {
ESP_LOGD("custom", "Environment brightened (Lux: %.1f), sensor auto-off light", x);

// Key: Inform Light component this is automated operation
id(is_robot) = true;

auto call = id(light_strip).turn_off();
call.set_transition_length(1000); // 1 second fade
call.perform();
}
else if (should_turn_on && !is_currently_on) {
ESP_LOGD("custom", "Environment darkened (Lux: %.1f), sensor auto-on light", x);

// Key
id(is_robot) = true;

auto call = id(light_strip).turn_on();
call.set_transition_length(1000); // 1 second fade
call.perform();
}

output:
- platform: ledc
pin: 4
id: pwm_output
frequency: 1000Hz
inverted: true

light:
- platform: monochromatic
output: pwm_output
name: "Light Strip"
id: light_strip
restore_mode: ALWAYS_OFF
default_transition_length: 1s

# Monitor all state changes (on/off/dimming)
on_state:
- lambda: |-
// Check who triggered this state change
if (id(is_robot)) {
// If triggered by Sensor:
ESP_LOGD("custom", "Detected automated operation, not ignoring sensor");
// Task completed, wait for next cycle
id(is_robot) = false;
} else {
// Triggered by human (HA/Switch):
ESP_LOGD("custom", "Detected manual operation, ignoring sensor for 30 seconds");
// Set ignore end time = current time + 30000 milliseconds
id(ignore_sensor_until) = millis() + 30000;
}
tip

在 Home Assistant 配置中,sda、scl 和 pin 的数字始终指的是 GPIO 编号,而不是 XIAO 板上印刷的丝印标签。

步骤 10. 点击右上角的 Install 按钮。然后选择最后一项 Manual download,选择 Modern format

然后需要很长时间来下载和编译,请耐心等待。一切准备就绪后,固件(XX.bin)将自动下载到您的计算机。编译成功,如下图所示

步骤 11. 使用 ESPhome Web 工具 将固件上传到 XIAO ESP32,点击 CONNECT

在弹出窗口中选择 XIAO ESP32 串口,点击 INSTALL,然后选择从上述步骤下载的 .bin 文件。

步骤 12. 安装成功后,您可以看到如下效果:

当光线强时,夜灯关闭,当光线弱时,夜灯开启。

步骤 13. 安装成功后,打开日志,您将看到反馈消息。

如果您喜欢,您也可以按照上述步骤制作一个属于您自己的独特夜灯!

tip

虽然板载组件的额定工作温度为 -40°C 至 85°C,但在最大负载下驱动所有 7 个通道(总计 >1A)会产生大量热量。如果安装在密闭空间中(例如密封的塑料模型内),请确保被动通风以防止触发 PMIC 的热关断保护。

特别感谢

我们特别感谢 Xinyu 对 3D 打印工作的宝贵贡献。

原始设计展现了卓越的创造力和实用价值。对于有兴趣查看原始设计的人,演示视频和作者主页可通过下面提供的链接访问。

LED 灯 3D 打印外壳

作者主页

资源

[PDF] Seeed Studio COB LED 驱动板原理图

[ZIP] Seeed Studio COB LED 驱动板 PCB

[STEP] Seeed Studio COB LED 驱动板 3D 模型

常见问题

Q1. 为什么我的板子会发热?

  • 因为存在热插拔现象。当 XIAO 插入 USB 然后再插回驱动板时,这个过程会导致开发板的电流通道短路,甚至烧毁。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...