Skip to main content

reTerminal D1001 入门指南


产品介绍

概述

reTerminal D1001 是一款由乐鑫最新高性能 ESP32-P4 芯片驱动的智能大屏交互终端。面向需要高性能图形显示、视频处理和语音交互的 AIoT 应用场景,它依托 ESP32-P4 强大的 400MHz 双核 RISC-V 处理器和丰富的多媒体外设接口,能够轻松应对复杂的边缘计算和多媒体任务。

核心特性

  • 强大处理能力,支持丰富界面:基于 ESP32-P4,这是一颗 32 位 RISC-V 双核处理器(HP Core 400MHz),配备 32 MB PSRAM 和内置 JPEG 编解码引擎,可为图形界面、流畅的实时交互以及复杂的边缘 AI 任务提供所需性能。
  • 8 英寸触控显示屏,丰富 HMI 支持:8 英寸 800 × 1280 电容式触控显示屏,通过 MIPI-DSI 驱动,支持竖屏和横屏模式(通过 IMU),为构建精美仪表盘、智能控制面板及其他以 UI 为中心的嵌入式设备提供充足空间。
  • 集成无线连接:板载 ESP32-C6 提供无线通信,支持 Wi-Fi 6(2.4 GHz)和 Bluetooth 5(LE)。主处理器通过 SDIO 接口与连接子系统通信,为互联设备和物联网应用提供可靠的无线网络能力。
  • 摄像头接口,支持视觉开发:配备 2MP MIPI-CSI 摄像头(SC2356),支持最高 1600 × 1200@30 fps,可开箱即用地实现图像采集、实时预览和嵌入式视觉开发。
  • 语音与音频能力:双麦克风和内置扬声器支持语音输入、声音采集和多媒体播放。借助 ES7210 音频 ADC 提供的回声消除功能,为 AI 助手和语音应用带来清晰的语音采集效果。
  • 丰富扩展能力:提供 GPIO、I2C、UART 等扩展接口,以满足多种传感器和执行器的连接需求。

硬件规格

功能模块详细参数备注
主处理器ESP32-P4NRW32400MHz 双核 RISC-V,32MB PSRAM
存储32MB Nor Flash支持 MicroSD 卡扩展
无线连接Wi-Fi 6 & Bluetooth 5 (LE)由 ESP32-C6 提供(SDIO 接口)
显示8 英寸 MIPI-DSI 触摸屏分辨率:800x1280
亮度:250 cd/㎡
驱动 IC:9365DA-H3
触控 IC:GSL3670(电容式)
摄像头2MP (SC2356)分辨率:1608x1208
接口:MIPI-CSI
音频Codec: ES8311
ADC: ES7210
PA: NS4150B (2W@8Ω)
输入: 双麦克风阵列
高保真音频输入/输出
网络扩展mPCIe 插槽支持 USB 2.0 信号,可选配 4G 模块
传感器6 轴 IMU (LSM6DS3TR)加速度计 + 陀螺仪,支持屏幕自动旋转
接口与按键USB Type-C(供电/调试)
双排 2.54mm 扩展排针
BOOT/Reset(针孔)
电源按键
支持短按休眠 / 长按开关机
电源管理2500mAh 锂电池
RTC 纽扣电池座
USB Type-C 5V 输入
充电指示灯与状态 RGB LED

使用 ESP-IDF 入门

本节将引导你完成开发环境的搭建,并运行出厂演示固件,体验 reTerminal D1001 的强大功能。

配置 ESP-IDF 开发环境

步骤 1. 安装 ESP-IDF

使用乐鑫最新的跨平台安装工具 ESP-IDF Installation Manager

  1. 下载 ESP-IDF:访问 ESP-IDF Installation Manager 下载页面,选择 Offline Installer 选项卡,选择 Windows 版本(推荐 v5.4.2+),点击 Download 获取 .zst.exe 文件。

  2. 从离线包安装:运行安装程序(eim-gui-windows-x64.exe),选择 Install from archive(会自动检测离线安装包),选择安装路径(推荐使用默认路径;避免使用中文或空格),然后点击 Start Installation

  3. 完成安装:安装完成后,点击 Install Driver 以完成配置。

步骤 2. 安装 Visual Studio Code 与 ESP-IDF 扩展

  1. 下载并安装 Visual Studio Code
    • 安装过程中,建议勾选 "Add 'Open with Code' action to Windows Explorer file context menu",以便快速从资源管理器中打开项目文件夹。
  2. 打开 VS Code,点击侧边栏中的 Extensions 图标(或使用 Ctrl + Shift + X)打开扩展视图。
  3. 在搜索框中输入 ESP-IDF,找到 ESP-IDF 扩展并点击 Install 进行安装。

获取固件仓库

从 GitHub 下载官方 reTerminal D1001 仓库。

编译并烧录演示固件

  1. 打开项目:使用 VS Code 打开克隆下来的 reTerminal-D1001 文件夹。

    tip

    请务必打开项目中的 examples/factory_firmware 目录。直接打开根目录可能会导致编译失败。

  2. 设置目标芯片

    • 在 VS Code 底部状态栏中,将目标芯片选择为 esp32p4
    • 或在终端中运行:idf.py set-target esp32p4
  3. 选择烧录模式

    • 在烧录前选择正确的烧录模式。
  4. 编译、烧录并监视串口

    • 通过 USB Type-C 将设备连接到电脑。
    • 点击 VS Code 状态栏中的 "Flash"(火焰图标) 按钮,一键完成编译、烧录并启动监视器。

体验演示功能

固件烧录成功后,设备会自动重启。你可以按如下方式与设备交互:

  • 电源与屏幕控制:长按绿色按键超过 3 秒开机。短按按键可关闭屏幕,再次短按可点亮屏幕。
  • 流畅的界面交互:体验流畅的滑动切换和应用启动动画。
  • 摄像头预览:打开 Camera App 查看实时画面。
  • 传感器演示:旋转设备以观察屏幕自动旋转效果,或查看其他传感器数据。

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...